ZHCUAT1A February   2022  – July 2022

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2EVM 快速入门
  5. 3EVM 配置
    1. 3.1  电源
    2. 3.2  逻辑输入与输出
    3. 3.3  在 I2C 和 SPI 之间切换
    4. 3.4  生成 SYSREF 请求
    5. 3.5  XO 输入
      1. 3.5.1 48MHz TCXO(默认)
      2. 3.5.2 外部时钟输入
      3. 3.5.3 附加 XO 输入选项
      4. 3.5.4 APLL 基准选项
    6. 3.6  基准时钟输入
    7. 3.7  时钟输出
    8. 3.8  状态输出和 LED
    9. 3.9  进行测量的要求
    10. 3.10 典型相位噪声特性
  6. 4EVM 原理图
    1. 4.1  电源电路原理图
    2. 4.2  备选电源原理图
    3. 4.3  配电原理图
    4. 4.4  LMK5B33216 和输入基准输入 IN0 至 IN1 原理图
    5. 4.5  时钟输出 OUT0 至 OUT3 的原理图
    6. 4.6  时钟输出 OUT4 至 OUT9 的原理图
    7. 4.7  时钟输出 OUT10 至 OUT15 的原理图
    8. 4.8  XO 原理图
    9. 4.9  逻辑 I/O 接口原理图
    10. 4.10 USB2ANY 原理图
  7. 5EVM 物料清单
    1. 5.1 环路滤波器和对振动不敏感的电容器
  8. 6附录 A - TICS Pro LMK5B33216 软件
    1. 6.1  使用开始页面
      1. 6.1.1 步骤 1
      2. 6.1.2 步骤 2
      3. 6.1.3 步骤 3
      4. 6.1.4 步骤 4
      5. 6.1.5 步骤 5
      6. 6.1.6 步骤 6
      7. 6.1.7 步骤 7
    2. 6.2  使用状态页面
    3. 6.3  使用输入页面
      1. 6.3.1 级联配置
        1. 6.3.1.1 将 VCO 级联至 APLL 基准
    4. 6.4  使用 APLL1、APLL2 和 APLL3 页面
      1. 6.4.1 APLL DCO
    5. 6.5  使用 DPLL1、DPLL2 和 DPLL3 页面
      1. 6.5.1 DPLL DCO
    6. 6.6  使用验证页面
    7. 6.7  使用 GPIO 页面
      1. 6.7.1 SYNC/SYSREF/1-PPS 页面
    8. 6.8  使用输出页面
    9. 6.9  EEPROM 页面
    10. 6.10 设计报告页面
  9. 7修订历史记录

EVM 快速入门

表 2-1 介绍了 EVM 通过为 VIN4 提供的 12V 单电源为器件供电时的默认跳线位置。在有关跳线的位置信息中,“邻近位号”表示跳线位于位号旁边。“位号对面”表示跳线位于位号的对面。

表 2-1 默认跳线和 DIP 开关设置
类别参考

位号

位置说明

电源

JP1

1-2(位号对面)

LMK5B33216 VDD = 3.3V,来自 PCB 顶部的 U500 提供的 DCDC1。

JP2

1-2(位号对面)

LMK5B33216 VDDO = 3.3V,来自 PCB 顶部的 U500 提供的 DCDC1。

JP4

1-2(位号对面)

XO VCC = 3.3V,来自 PCB 顶部的 U500 提供的 DCDC1。

通信

JP5

1-2、3-4

将 I2C 从板载 USB2ANY 连接到 LMK5B33216

LMK5B33216 控制引脚

S3

S3[1:2] = OFF

SCS_ADD = 没有上拉或下拉。

S1、S2、S4

Sx[1,2] = OFF

Sx[3,4] = ON

在 GPIO0、GPIO1 和 GPIO2 上启用 3.9k 下拉

要开始使用 LMK5B33216,请按照以下步骤操作。

硬件设置

  1. 验证图 1-1 中显示的 EVM 默认跳线和 DIP 开关设置。

  2. 将 12V 外部直流电源(1A 限值)连接到:
    1. 接头 J500 上的 VIN4 和 GND 端子(引脚 4 和 5,请参阅图 3-2。)
  3. 连接基准时钟:
    1. 25MHz 基准时钟连接至 IN0_P/N,和/或
    2. 25MHz 基准时钟连接至 IN1_P/N
  4. 将 USB 电缆连接至 J41 上的 USB 端口。

软件设置

  1. 如果尚未安装,请从 TI 网站安装 TICS Pro 软件:TICS Pro 软件
  2. 如果尚未安装 MATLAB R2015b (9.0)* 64 位运行时,请从 MathWorks 网站下载并安装。虽然对默认配置文件设置的编程和评估是可选的,但需要修改 DPLL 环路滤波器设置的任何应用都需要 Matlab Runtime。请参阅 Matlab Runtime。
  3. 启动 TICS Pro 软件。
  4. 从 Select Device → Network Synchronizer Clock (Digital PLLs) → LMK5B33216 中选择 LMK5B33216 配置文件。
  5. 通过以下步骤确认与电路板的通信:
    1. 点击菜单栏中的 USB communications。
    2. 点击 Interface 以启动 Communication Setup 弹出窗口。
    3. 检查 Communication Setup 弹出窗口中的以下字段:
      1. 确保 USB2ANY 被选为接口。
      2. 如果有多个 USB2ANY,请选择所需的接口。如果 USB2ANY 当前正在另一个 TICS Pro 中使用,您必须将其接口设置更改为 DemoMode,释放该接口。
      3. 点击 Identify 使 LED 闪烁,如图 2-1 所示。这样可确认您已连接到希望连接的电路板。请注意,已连接到 PC 但未通过 TICS Pro 实例连接的 USB2ANY 器件,可能会持续以 1 秒亮、1 秒灭的慢速闪烁。点击 Identify 按钮后,LED 将以约 0.5 秒亮、0.5 秒灭的频率快速闪烁约 5 秒钟。
GUID-20220620-SS0I-3TGB-PCXX-9F1BBXJJ1CZZ-low.svg图 2-1 USB LED.

对 LMK5B33216 进行编程

  1. 切换开关 S5 (PDN/RESET)。
  2. 对所有寄存器进行编程:
    1. 按工具栏中的 Write All Regs 按钮,
    2. 选择菜单栏中的 USB Communications,然后选择 Write All Registers 或
    3. 按 Ctrl + L。
  3. 检查电流消耗(最大 1.3A)。
  4. 检查 LMK5B33216 状态,如图 2-2 中所示。
    1. 转至 GUI 的 Status 页面。
    2. 点击 Read Status Bits。
    3. 确保清除锁存位。要清除锁存位:
      1. 按 Clear Latched Bits 按钮。
      2. 选择 Read Status Bits。
    4. 等待更改确认。DPLL 状态位可能需要一些时间反映锁定情况。
GUID-20220710-SS0I-L9GS-CV5T-RK675WZNDFF8-low.png图 2-2 读取状态位.

测量

现在可以对时钟输出进行测量。