ZHCU960B December 2020 – December 2025
PRODUCTION DATA
可以使用 PurePath Console 3 配置工具通过板载控制器连接 TAS2563,该控制器进而发送 I2C 命令来设置所需的寄存器设置。
首次执行 PPC3 时,不包含插件。用户必须通过右上角的按钮或从 EVM Apps 部分点击 Sign In。在一个新窗口中会请求用户凭据,输入用于申请 PPC3 访问权限的同一 myTI 账户。登录后,可以下载并安装请求的器件应用程序。
安装 TAS2563QFN EVM 应用后,点击有名称的框以打开 GUI。在继续之前,将扬声器连接到输出端子,根据单声道设置部分中所述的 J7 和 J15 连接为 EVM 加电,然后使用 EVM 上的 USB-C 连接器将 EVM 连接到主机 PC。
电路板通电并连接到 USB 后,PPC3 插件准备就绪。该软件支持单声道或双单声道配置,并且能够检测连接到 PC 的通道数,具体取决于 I2C 总线上已供电且存在的通道数。有关如何将多个板连接在一起的更多信息,请参阅多通道配置。可通过 PPC3 窗口右上角的下拉列表中的选择来验证当前用例。
注意:ROM 模式不包括任何扬声器保护功能,因此必须小心处理音量,防止损坏连接到 EVM 的扬声器。