TI 的 IWRL6432WMOD 模块作为单模块发送器已获得 FCC 的批准。这些模块是带有 FCC 模块化许可的无线电模块。用户应注意,未经合规负责方明示同意的任何更改或修改都可能导致用户操作本设备的授权失效。
该器件符合 FCC 规则的第 15 部分。运行同时受两项条件制约:
- 该器件不得造成有害干扰。
- 该器件必须接受接收到的任何干扰,包括可能导致该器件运行异常的干扰。
备注: FCC 射频辐射暴露声明:本设备符合针对非受控环境规定的 FCC 辐射暴露限制。最终用户必须遵循特定的操作说明,以符合射频暴露限制。此发送器不得与任何其他天线或发送器并置或协同操作。
备注: 针对 B 类数字器件的 FCC 15.105(b) 声明:根据 FCC 规则第 15 部分的规定,本设备已经过测试,证明符合针对 B 类数字设备的限制要求。这些限制旨在针对住宅安装中的有害干扰提供合理的保护。本设备会产生、使用并可辐射射频能量,如不按照指导手册进行安装和使用,可能会给无线电通讯带来有害干扰。但是,不能保证在特定安装中不会发生干扰。如果此设备确实对无线电或电视接收造成有害干扰(可通过关闭和打开设备来确定),建议用户尝试采取以下一种或多种措施来纠正干扰:
- 调整接收天线的方向或位置。
- 增加该设备和接收器之间的隔离距离。
- 将设备连接到另一条电路的插座上,该电路不是接收器连接的电路。
- 咨询经销商或有经验的无线电/电视技术人员以获得帮助。
备注: 射频暴露信息 (MPE):该器件已经过测试,符合适用的射频接触限制。安装和操作本设备时,辐射体和人员之间的最小距离应为 20cm。