ZHCSNI1A December 2023 – February 2025 LMK5C33414A
PRODUCTION DATA
图 8-6 展示了从 BAW APLL 级联的 APLL1 和 APLL2。当 APLL1 和 APLL2 获取锁时,会将 VCBO 保持在标称中心频率 2457.6MHz 附近。随后,BAW APLL 将 VCBO 频率锁定至外部 XO 输入并以自由运行模式运行,直到检测到有效的基准输入。
级联的 PLL 锁定到源 VCO 的分频频率。如果检测到有效 DPLL 基准输入的时间超过最短有效时间,DPLL 开始锁定获取基准输入。每个 DPLL TDC 将所选基准输入时钟的相位与来自相应 VCO 的 FB 分频器时钟进行比较,并生成一个与相位误差对应的数字校正字。开始时,DPLL TDC 直接使用无滤波校正字来消除相位误差。然后,后续的校正字由 DLF 进行滤波,而 DLF 输出将控制 APLL N 分频器 SDM 以使 VCO 频率锁定到基准输入。
使用 VCBO 作为 APLL1 或 APLL2 的级联源可为 APLL 提供高频、超低抖动的基准时钟。如果 XO/TCXO/OCXO 频率较低或相位噪声性能较差,这种独特的级联功能可以提供改进的近端相位噪声性能。请注意,在级联 DPLL 运行模式下,锁定 DPLL3 后将实现最佳抖动性能和频率稳定性。
当 DPLL3 级联到另一个 DPLLx 或 APLLx 时,DPLL3 锁定状态会影响另一个 DPLLx 锁定状态。如果 BAW APLL 处于自由运行模式或保持模式,即使级联的 DPLLx 可以保持在锁定状态,VCBO 频率偏移 ppm 值也可能会向 APLLx 输出引入类似的频率偏移。在此配置示例中,妥善做法是监控 BAW APLL 和另一个 APLLx 的锁定状态。或者,在启动时,首先验证 DPLL3 和 BAW APLL 是否已锁定;接下来,切换另一个 APLLx 启用(APLLx_EN 位 = 0 → 1)以校准 VCOx;然后,仔细检查 APLLx 锁定状态。
在上面的示例中,BAW APLL 是上游 APLL,而 APLL1 和 APLL2 是下游 APLL。如果有系统启动时钟时序要求,APLL1 或 APLL2 也可以配置为上游 APLL。
当级联 APLL 时,下游 APLL 可以使用 DPLL 或者旁路掉并关断 DPLL(根据性能要求而定)。如果在上述 APLL 级联模式下禁用了另一个 DPLLx,则可以使用仅 DPLL3 级联模式。在这种情况下,VCO1 或 VCO2 可以在 DPLL3 锁定获取期间和锁定模式中跟随 VCBO 域,从而允许用户将 APLL1 或 APLL2 的时钟域同步到 DPLL3 基准输入。
禁用 DPLL 后,妥善做法是使用 24 位分子和可编程的 24 位分母(而不是固定的 40 位分母),从而消除从 APLL 基准到输出的频率误差。
不要将一个 VCO 输出级联到同一个 DPLL+APLL 对的 DPLL 基准和 APLL 基准。