ZHCAG29 December   2025 AFE4432

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1简介
  4. 2SPI 通信问题和根本原因
  5. 3设计
  6. 4总结
  7. 5参考资料

简介

AFE4xxx 系列是一个多功能信号采集系统,支持采集 PPG、EDA、ECG 和生物阻抗信号。PPG 信号链由 LED 电流驱动器和检测 PD 信号的接收器构成。具有右腿驱动 (RLD) 的 ECG 接收器可以从一对电极采集单导联 ECG 信号。具有集成激励和检测功能的阻抗测量信号链可用于 BIA、EDA 和阻抗谱分析等应用。各种信号链的输出由通用 ADC 进行数字化处理,并存储在可以使用 SPI 接口读出的 FIFO 中。

在日益紧凑的可穿戴设备中,每个信号的信号完整性 (SI) 成为关键因素。最近的可穿戴设备容易受到噪声的影响,因为除了内部有线通信之外,这些设备还包含各种通信模块,例如蓝牙、Wi-Fi 和 LTE。因此,尽可能地降低应用内可能出现的耦合和噪声水平以防止故障,这一点至关重要。本报告介绍了针对 SPI 通信问题的对策,以及在产品设计过程中必须考虑的用来减轻此类噪声影响的情况。

图 1-1 展示了基本 SPI 通信引脚和连接。SPI 4 线制通信由四条通信线路组成:SCLK、SDIN、SEN 和 SDOUT。此外,无需单独的上拉和下拉电阻,而在主器件和从器件之间需要直接连接。

 4 线制 SPI 基本原理图图 1-1 4 线制 SPI 基本原理图