ZHCAFR5 September   2025 LM74912-Q1

 

  1.   1
  2. 12

简介

在汽车应用中,可靠的反极性保护至关重要,可保护下游电子器件免受潜在损坏。高级驾驶辅助系统 (ADAS) 等系统直接连接到车辆的电池总线,尤其容易受到此类故障的影响。为解决此问题,电源输入端采用理想二极管控制器,通过驱动外部 N 沟道 MOSFET 来仿真低正向电压 (VF) 二极管。

随着系统功率需求不断增加,传统的肖特基二极管在热效率方面低下且不足,无法满足需求,因此催生了理想二极管设计的替代方案,这类设计功耗更低,热性能更优。此外,随着负载电流增大,实施过流和短路保护机制变得尤为关键。

为了满足这些要求,现代理想二极管控制器集成了精密电流检测放大器,可实现实时电流监测和故障保护。这种集成通过提供紧凑的单芯片保护设计,减少了 BOM 数量、PCB 面积并降低了设计复杂性。

 ADAS 域控制器图 1 ADAS 域控制器

LM749xx-Q1 理想二极管控制器概述

LM749xx-Q1 系列理想二极管控制器可驱动背对背外部 N 沟道 MOSFET,从而通过断路器、欠压和过压保护功能实现低损耗电源路径保护。3V 至 65V 的宽输入电源电压可保护和控制 12V 和 24V 汽车类电池供电的 ECU。该器件可以承受并保护负载免受低至 –65V 的负电源电压的影响。集成的理想二极管控制器 (DGATE) 可驱动第一个 MOSFET 来代替肖特基二极管,以实现反向输入保护和输出电压保持。在电源路径中使用了第二个 MOSFET 的情况下,该器件允许负载断开(开/关控制)并使用 HGATE 控制提供过压保护。该器件具有可调节过压切断保护功能。通过功率 MOSFET 的共漏极配置,可以使用另一个理想二极管将中点用于 OR-ing 设计。LM749xx-Q1 的最大额定电压为 65V。该系列包含两款主要器件:LM74900-Q1 和 LM74912-Q1。这两款器件的区别在于短路保护方式有所不同。

 LM749x0-Q1 的典型应用图图 2 LM749x0-Q1 的典型应用图
 LM74912-Q1 的典型应用图图 3 LM74912-Q1 的典型应用图

如 图 2 和 图 3 所示,LM749x0-Q1 使用分流电阻器将信息馈入内部电流检测放大器,而 LM74912-Q1 则使用 MOSFET VDS 实现相同功能。

尽管分流器精度较高,但也会增加解决方案的尺寸和设计成本,LM74912-Q1 可解决这一问题,但由于 MOSFET 的存在,在不同温度下可能出现较大的精度偏差。

采用 LM74912-Q1 提供短路保护

LM74912-Q1 集成了快速响应的短路保护机制,可保护外部高侧 FET 和下游负载。一旦 HGATE-OUT 电压超过 6.4V(典型值),内部短路比较器就会激活,从而确保 FET 得到充分增强并避免在上电期间出现错误检测。当检测到短路事件(由 CS+ 和 ISCP 之间的差分电压超过 50mV(典型值)定义)时,该器件会将 HGATE 在 2µs 内拉至 OUT,从而快速关断 HFET 以限制应力。同时,FLT 引脚置为低电平以标记故障情况。该器件进入锁闭状态,使 Q2 保持关断状态,直到 EN、SLEEP 或 VS 引脚应用了从低电平到高电平的转换。

如 图 4 所示,通过使用 CS+ 引脚上的外部串联电阻器 RSET 或 ISCP 引脚上的 RISCP,可以相对于 50mV 的默认阈值增加或减小短路保护阈值。RSET 电阻器会增加该阈值,而 RISCP 电阻器会减小该阈值。短路保护阈值的变化可以使用方程式 1 计算得出。

方程式 1. VDS_SNS=50mV+(11µA×RSET)-(11µA×RISCP)

在这里,确定 VDS_SNS 后,短路电流阈值也取决于 FET 的 RDSon。

方程式 2. ISCP=VDS_SNSRDSon

方程式 2 规定了短路电流阈值。

由于 方程式 2 取决于 FET 的 RDSon,因此 MOSFET 特性很重要。

 短路保护比较器图 4 短路保护比较器

MOSFET 相关性

功率 MOSFET 数据表具有称为温度系数“α”的规范,用于描述 Rdson 和结温 Tj 之间的关系。MOSFET 的漏源导通状态电阻 Rdson 在正常工作条件下主要具有正温度系数,这有助于裸片整个区域的平衡电流分布。使用正温度系数时,裸片最热点的电阻较高,往往传导的电流较小,从而导致该区域的温度较低。这种机制会产生有效的负反馈,最终实现 MOSFET 的电流平衡。

方程式 3. RDSon(TJ)=RDSon(25C)x[1+α×(TJ-25°C)]

从 BUK7Y4R8-60E 的数据表可知,温度系数 a 用于描述 RDSon 和结温 TJ 之间的关系。它表示 RDSon 的温度稳定性,即 RDSon 受 TJ 影响的程度。α 值越大,RDSon 受温度的影响就越大。MOSFET 的电阻根据 方程式 3 发生变化。

可以使用 方程式 3 和数据表中有关 alpha 的信息来查找不同温度下的电阻。图 5 展示了一个示例关系。

 BUK7Y4R8-60E MOSFET 的温度系数随温度的变化图 5 BUK7Y4R8-60E MOSFET 的温度系数随温度的变化

图 5 展示,FET RDSon 在 –40°C 至 125°C 的范围内变化系数约为 2.5 倍,这会影响在严格条件下使用时(很可能在汽车用例中)控制器的所需响应。由此导致的短路保护阈值偏差较大,如 表 2 所列。这会导致以下方面的过量扩展设计,例如增大连接器尺寸、采用更高密度的覆铜电路板、设计更大载流能力的布局,以适应更大的电流,最终导致设计成本上升和尺寸增大。

降低阈值可变性,以实现更安全的短路保护

由于温度变化会导致 RDSon 发生较大变化并引起导致短路电流阈值偏差,因此在 FET 附近添加了负温度系数电阻器,使得 NTC(负温度系数)和 FET 上可以看到类似的温度变化。此 RNTC 必须与 RISCP 电阻器并联,如 图 6 所示,以便在与控制器的内部电流源配对时,可针对 RDSon 的变化产生一个偏移电压。根据 MOSFET 的温度,可变偏移电压会添加到 SCP 比较器基准,从而使 SCP 阈值线性化。

 添加了 NTC 的典型应用图图 6 添加了 NTC 的典型应用图

工作原理

短路电流阈值如 方程式 6 所示。

方程式 4. VDSSNSRDSon=[50mV+(11µA×RSET)-11µA×RISCPRNTCRDSon

在高温 (125°C) 下,与 RISCP 相比,RNTC 的阻抗较低,大约会短接 R ISCP 电阻器。因此,电流源不会产生偏移电压。此时,决定短路电流阈值的唯一参数是 RSET。

方程式 5. ISCP@125C=50mV+11µA×RSETRDSon@125C
方程式 6. ISCP@-40C=50mV+11µA×RSET-RISCPRDSon@-40C

在低温 (–40°C) 下,RNTC 与 RRISCP 相比具有高阻抗,对系统阈值的影响非常小,偏移电压主要由 RSET 和 RISCP 决定。

示例设计

对于需要 15A 短路保护阈值的设计,元件选择流程必须如下。

所选 MOSFET:BUK7Y4R8-60E,RNTC:NCU18XH103E60RB

目标短路保护阈值:15A

表 1 展示了 MOSFET 和 RNTC 随温度的变化,这对于计算所需的元件值非常重要。

表 1 FET RDSon 和 RNTC 随温度的变化
温度 (°C)BUK7Y4R8-60ENCU18XH103E60RB
RDson (mΩ)NTC 电阻,kΩ
-401.885200
02.6128
252.910
503.484
1004.641
1255.3650.5

传统方法

从 方程式 1 可以明显看出,阈值取决于两个电阻器,其中一个电阻器可以保持恒定,再通过方程求解另一个电阻值。在 25°C 时,我们的设计示例在 3kΩ 处保持 RISCP 恒定,从而使 RSET = 2.4kΩ。

建议的方法

根据 方程式 5,在高温 (125°C) 下,计算得出的 RSET = 2.77kΩ

根据 方程式 6 并使用计算出的 RSET 值,得到 RISCP = 4.7kΩ

当 LM74912-Q1 与 RNTC NCU18XH103F60RB 和 FET BUK7Y4R8-60E 配对使用时,如果系统设计为 15A 短路电流阈值,则根据 表 1,短路电流阈值的变化如 表 2 所列。

表 2 短路阈值随温度的变化
温度 (°C)对于 RSET = 2.4kΩ 且 RISCP = 3kΩ
(传统方法)
RSET = 2.77kΩ 且 RISCP = 4.7kΩ
RNTC = NCU18XH103E60RB
(建议的方法)
I­SCP (A)I­SCP (A)
-402315.89
016.613.87
2514.9615.62
5012.47116.35
1009.3515.38
1258.0814.07

性能

图 7 和 图 8 展示了在 25°C 下使用传统方法和建议的方法分别针对 15A 限制进行测试时,系统的过载保护性能。图 9 和 图 10 展示了在 100°C 下测试时系统的过载保护性能。当未使用 RNTC 时,由于 MOSFET 的 RDSon 增加,保护阈值会降低 50%,这可能会导致高负载条件下电源路径误关断。

 25°C 时无 RNTC 的过载保护图 7 25°C 时无 RNTC 的过载保护
 25°C 时有 RNTC 实现过载保护图 8 25°C 时有 RNTC 实现过载保护
 100°C 时无 RNTC 的过载保护图 9 100°C 时无 RNTC 的过载保护
 100°C 时有 RNTC 实现过载保护图 10 100°C 时有 RNTC 实现过载保护

图 11 展示了采用两种不同方案时阈值的理论偏差。

 使用与不使用 RNTC 时 SCP 阈值的比较图 11 使用与不使用 RNTC 时 SCP 阈值的比较

总结

MOSFET 的 RDSon 由于结构基本原理而随温度升高,并在 DSon 用于系统级决策时影响系统保护。FET 的正温度系数可通过负温度系数电阻器进行补偿,以保持稳定的短路电流阈值。本文建议的方法有助于将差异从大约 184% 减少到大约 15.1%。