ZHCADP7A September 2022 – January 2024 DP83TC812R-Q1 , DP83TG720S-Q1
本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。
为跟上第四次工业革命(即工业 4.0)的步伐,机器人系统设计中的通信正在经历一场变革。从现状来看,机器人通信必须稳定、准确,具有出色的时序特性,并且既不能阻碍轴的运动,也不能受到轴运动的负面影响。多年来,为了满足机器人通信的严格要求,一些重要但互不相同的通信接口不断发展演变。机器人不断增长的速度和带宽要求开始超出这些非常有效的接口的能力。
随着设计人员不断探寻新的方法来实现更短的周期时间和更高的吞吐量,从而满足大数据要求,使带宽更宽的系统以超高效率工作,并更大限度地缩短停机时间,他们也希望通过重复使用现有布线基础设施来更大限度地减少对升级的影响。大多数系统还采用高级功能,例如更智能的诊断、更高的安全规格以及更快、更好的实时特性来进行电机控制。
机器人系统架构必须满足带宽裕度等通信接口要求。随着带宽要求不断提高,设计人员将整合以太网和光学设计,这些设计比 RS-485 和控制器局域网 (CAN) 等传统接口更快。但是,在迁移到以太网时,需要考虑如何通过 Ethernet/IP、EtherCAT、Profinet 等工业以太网协议,或通过实现专有的通信协议,更大限度地减少以太网协议实时性能的延时。
本文讨论了 SPE (Base-T1) 在机器人应用中的优势,以及为机器人系统设计紧凑、高效、稳健且低噪声的通信接口时面临的主要挑战。需要了解这些挑战,才能在机器人系统中实现单对双绞线以太网,同时仍实现所需的性能来高效地操作机器人。
通常,两个关键设计参数是数据速率和电缆尺寸或长度。这两个参数是相关的,这意味着某些通信接口的电缆长度定义了可实现的数据速率。第二个参数是实现接口所需的电缆和连接器引脚的物理数量。
表 1-1 列出了机器人系统中通常使用的 PHY 类型的标准数据速率和电缆长度。
通信接口 | 数据速率 | 电缆长度 | 双绞线 |
---|---|---|---|
4mA 至 20mA I/O | 0.01Mbps(1) | 3000m | 1 |
HART | 00012Mbps | 3000m | 1 |
CAN | 1Mbps | 40m | 1 |
CAN 灵活数据速率 (FD) 或 CAN 信号改善功能 | 10Mbps | 10m | 1 |
RS-485 | 20Mbps | 40m | 1 |
100Base-TX | 100Mbps | 100m | 2 |
1000Base-TX | 1,000Mbps | 100m | 4 |
1000Base-SX | 1,000Mbps | 1,000m | 多模光纤 |
1000Base-LX | 1,000Mbps | 5,000m | 单模光纤 |
低电压差分信号 | 360Mbps | 10m | 1 |
100Base-T1 | 100Mbps | 50m (UTP) 100m (STP) | 1 |
1000Base-T1 | 1,000Mbps | 15m (UTP) 40m (STP) | 1 |
10Base-T1L | 10Mbps | 1 | |
10Base-T1S | 10Mbps | 1 |
在考虑特定机器人系统所需的数据速率和电缆长度时,还应考虑系统中使用的电缆的电缆老化(很大程度上受机器人运动的影响)、成本、直径和重量。由于电缆老化,机械臂中机械手的电缆树通常每 2 至 3 年更换一次。这属于预防性维护,无需测试电缆功能。考虑到这一点,通过减少电线数量(可能会老化)并在 PHY 中引入智能诊断功能(以了解电缆的持续质量),故障点会更少,而电缆和连接器的运行状况会表明是否需要更换电缆,而不是每隔几年,无论是否需要,都随意更换电缆。另一个好处是由于布线较小电缆所需的空间较小,因此机械臂的机械结构变得更小且更具有成本效益。
除了数据速率和电缆选择之外,还有一些规格会影响机器人系统的性能,因此必须了解这些规格。以下列表显示了一些会影响机器人系统性能的系统元素,在系统设计中必须考虑这些点。
由于不同的子系统要求,诸如机器人等复杂系统需要支持多个通信接口,并且可能会混合使用不同接口。图 2-1 显示了一个分散式机器人系统,该系统具有多条通信接口路径,每条路径的规格都不相同。
从这些接口更改为 SPE 有助于机械尺寸测量和降低总体系统成本。然而,SPE 还需要确保实现必要的计时性能。
图 2-1 中的绿线表示通信接口,该接口通常采用实时协议,来确保通信的确定性和高数据传输速率。蓝线表示电机驱动编码器接口,该接口通常使用基于 RS-485 的专有数字协议或模拟编码器接口来实现。
机器人的内部通信路径在靠近电机开关相位的位置运行。此实现可以减少电缆数量并降低机器人中的功率级别,同时还无需在机器人关节处进行冷却。然而,将电力电子装置移至机械手内可能会在系统的通信接口中产生连续噪声。这反过来又会带来新的挑战,即,由于所选接口或设计的噪声性能不佳而导致通信数据丢失。在 SPE 中,高噪声环境下的性能在很大程度上取决于所选 PHY 去耦类型。节 4 说明了电流去耦和电容去耦。如前所述,另一个挑战是机械手不断地移动电缆的位置,随着时间的推移会损坏电缆。
电池供电型机器人还可以从使用 SPE 实现电缆数量减少中受益,因为这样可以减轻重量、提高系统效率并更大限度地延长充电间隔时间(延长电池寿命)。
图 3-1 显示了影响机器人系统实时性能的延时和抖动,需要对其量化以确保实现必要的计时性能。
量化抖动和延时性能定义了机器人控制移动的最大加速度和速度。必须在每个物理层 (PHY) 上进行测试,以确定抖动和延时性能。通过这些测试的结果,可以了解潜在的接口更改可能对系统性能产生的时序影响。
因此,设计人员必须了解协议的最后期限要求,由此可以通过测量该接口的抖动和延时来轻松确定所选的 PHY 是否能够满足所需要求。
物理层确定性的量化也会影响所选的工业协议。迄今为止,尚未最终确定可在 SPE PHY 层上使用的通用工业协议。相反,设计人员必须开发专有系统或使用尚未标准化的协议,从而导致产品开发时间和风险增加。人们正在不断努力解决在工业环境中采用 SPE 的这一障碍,并且市场上已经有使用该技术的系统。
为了量化和评估单对双绞线 PHY 的确定性性能,我们设计了一种测试设置来执行这些测量。该测试旨在对菊花链工业系统进行仿真,其中添加了测试点以简化 TX_CTRL 和 RX_CTRL MII 信号的测量。图 3-2 展示了系统测试设置。
主机传输并定义发送到电缆上的以太网数据包。子系统 1 构建为中继器功能,可将数据包转发至下一块电路板。子系统 N 构建为环回功能,用于接收以太网数据包并将数据包传回同一根电缆。
需要使用这些模块来模拟工业菊花链系统,该系统通常用于 EtherCAT、简单开放实时以太网 (SORTE)、Profinet 等工业协议。
每个模块都有两个以太网 PHY(PHY1 和 PHY2),这会增加数据包传输的延时。图 3-3 说明了此延时的影响因素。
图 3-3 显示了这些 PHY 和 MAC 如何影响延时。每个影响因素的编号依次为 (i) 到 (iii)。图 3-4 说明了如何将这些带编号的延时与图 3-2 中的子系统相关联。
图 3-4 中的延时影响显示在一个方向上,对于测量,这意味着主机向子系统 1 发送数据包,该数据包现在位于从子系统 1 发送回主机的 MAC 中。此设置使得在系统级别测量 TI 100BASE-T1 和 1000BASE-T1 PHY 的周期时间成为可能。在本例中,如前所述,测试期间使用了 0.5m STP 电缆。
图 3-5 显示了 DP83TC812 PHY 的 RGMII 延时和 AM64x Sitara™ 处理器的 MAC 延时。DP83TC812x-Q1 符合 TC-10 标准的 100BASE-T1 汽车以太网 PHY 数据表中也提供了 PHY 延时规格。图 3-6 类似地显示了 DP83TG720 PHY 的 RGMII 延时和 AM64x Sitara 处理器的 MAC 延时。
周期时间还受数据包长度的影响,了解所选 PHY 层上所需的带宽也需要数据包长度。对于测试设置,以太网数据包的定义方式如下:64 字节有效载荷和 12 字节有效载荷开销。除了系统延时之外,还需要考虑数据包长度时间。表 3-1 列出了对图 3-4 中所示系统进行测试所得的测量值。
默认情况下,DP83TG720 会实现用于错误控制编码 (ECC) 和前向纠错 (FEC) 的 Reed Solomon (RS) 编码器。这种编码会明显增加周期延时。有关 Reed Solomon 编码的更多信息,请参阅 Reed Solomon 解码器: TMS320C64x 实现 应用手册。
以太网类型 | PHY 延时 (1) (3) 发送和接收 | MAC 延时 (2) | 总延时 | 数据包长度时间(76 字节) | 数据包长度和延时 |
---|---|---|---|---|---|
RGMII – 100Base-T1 | 860ns | 480ns | 1340ns | 5666ns | 7006ns |
RGMII – 1000Base-T1,禁用 RS FEC 旁路模式 | 6900ns | 320ns | 7430ns | 566ns | 7996ns |
RGMII – 1000Base-T1,启用 RS FEC 旁路模式 | 920ns | 250ns | 1450ns | 566ns | 2016ns |
对于菊花链通信分支上具有 7 到 10 个子系统的机械臂来说,这对于系统性能意味着什么?表 3-2 中的数据是在假设数据包在重新传输之前已完全接收到的情况下获得的。这种比较假设完整的数据包作为半双工数据传输发送,即使 Base-T1 可以支持全双工模式。使用收发器的全双工能力可以改善数据传输的延时;但是,使用 PHY 的这一特性在很大程度上取决于用于实现系统的协议。
表 3-2 中的结果表示 PHY 延时、MAC 延时和数据包长度时间的影响
以太网类型 | 主机 | 子系统 1 | 子系统 2 | 子系统 3 |
---|---|---|---|---|
RGMII – 100Base-T1 | 0 | 7.006μs | 14.012μs | 21.018μs |
RGMII – 1000Base-T1,启用编码器 | 0 | 7.946μs | 15.892μs | 23.838μs |
RGMII – 1000Base-T1,禁用编码器 | 0 | 2.016μs | 4.032μs | 6.048μs |
子系统 4 | 子系统 5 | 子系统 6 | 子系统 7 | |
RGMII – 100Base-T1 | 28.024μs | 35.030μs | 42.036μs | 49.042μs |
RGMII – 1000Base-T1,启用编码器 | 31.784μs | 39.730μs | 47.676μs | 55.622μs |
RGMII – 1000Base-T1,禁用编码器 | 8.064μs | 10.08μs | 12.096μs | 14.112μs |
子系统 8 | 子系统 9 | 子系统 10 | 全环回 | |
RGMII – 100Base-T1 | 56.048μs | 63.054μs | 70.060μs | 140.12μs |
RGMII – 1000Base-T1,启用编码器 | 63.658μs | 71.514μs | 79.460μs | 158.92μs |
RGMII – 1000Base-T1,禁用编码器 | 16.128μs | 18.144μs | 20.16μs | 40.32μs |
该示例仅考虑将数据包从主机移动到子系统 10 所需的时间。发送数据包,使其通过所有子系统,然后再返回主机时,要使用 MAC 延时加上 RX (PHY1) 和 TX (PHY2) 延时来定义延时值。该时间会加倍,如表 3-2 的全环回 列中所示。
对于该使用 10 个菊花链子系统的机器人系统,发送一个数据包来回最快为 40.32μs,最慢为 158.92μs。这些时间限制了定义的系统级最大通信时间可达到的范围。
对于使用多达 10 个子系统的机器人,该时间间隔通常足够快,能够实现良好的系统性能。