ZHCADI9 December 2023 TMS320F280023C , TMS320F280025C , TMS320F280025C-Q1 , TMS320F280037C , TMS320F280037C-Q1 , TMS320F280039C , TMS320F280039C-Q1 , TMS320F280049C , TMS320F280049C-Q1 , TMS320F28377D , TMS320F28377D-EP , TMS320F28377D-Q1 , TMS320F28377S , TMS320F28377S-Q1 , TMS320F28379D , TMS320F28379D-Q1 , TMS320F28379S , TMS320F28P650DK
LLC 谐振转换器在工业供电应用中变得越来越流行。为了实现更高的效率,MOSFET 取代了整流二极管以减少导通损耗。一种常见的做法是对 LLC 转换器使用数字控制,以提高灵活性和可扩展性,尤其是在高功率应用中。应用用户当前必须实时比较开关频率和谐振频率,如使用 C2000™ 和 UCD7138 的智能 LLC SR 控制 中所述。例如,如果当前开关频率低于谐振频率,则需要钳位 SR PWM 导通时间。否则,需要在初级侧 PWM 后关闭 SR PWM。由于 SR 控制需要快速响应以考虑可靠性,因此软件比较可以置于占用部分 CPU 带宽的高频 ISR 中。
电流模式 LLC 在使用传统电压模式控制解决负载瞬态挑战方面越来越受欢迎。但是,使用正常 EPWM 配置将 SR PWM 的导通时间定义为比较器事件之前的时间无法实现,因为比较器使用数字控制为电流模式 LLC 设置初级侧 PWM 的关断时序。本文档介绍了一种利用最新一代 C2000™ 微控制器中的 CLB 模块实现 SR 控制的新方法。本文档还提供了在实际应用中实现 CLB 的示例。这些详细配置和示例代码基于 F28003x 系列,适用于任何具有 CLB 模块的 C2000™ 器件。
不同开关频率 (fS) 下所需的 SR 驱动信号如图 1-1 所示。为了实现充分的 SR 控制,以下控制目标通常可以实现正确的 SR 控制:
图 1-1 在不同 fS 下的预期 SR 驱动信号