• Menu
  • Product
  • Email
  • PDF
  • Order now
  • 使用 TPS25984、TPS25985 或 TPS25990 电子保险丝实现 PSYS 监控器

    • ZHCADC9 November   2023 TPS25985 , TPS25990

       

  • CONTENTS
  • SEARCH
  • 使用 TPS25984、TPS25985 或 TPS25990 电子保险丝实现 PSYS 监控器
  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2什么是 PSYS™ 和 PSYS_CRIT#™?
  6. 3PSYS 监控器的实现方式
    1. 3.1 现有设计
    2. 3.2 建议的设计
  7. 4TPS536C9T VR14 控制器中的 ISYS 电阻器 (RISYS) 和增益 (ISYS_IN_GAIN) 选择
    1. 4.1 计算 RIMON 或 RISYS 和 ISYS_IN_GAIN 值的步骤
    2. 4.2 设计示例
  8. 5使用 TPS25984、TPS25985 或 TPS25990 电子保险丝作为 PSYS 监控器对 TPS536C9T VR14 控制器中的 PSYS 和 PSYS_CRIT# 进行功能验证
  9. 6使用多个连接到同一 PSU 的 PSYS 监控器提取平台电流信息
    1. 6.1 设计同相加法放大器
    2. 6.2 布局指南和示例
  10. 7总结
  11. 8参考资料
  12. 重要声明
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
Application Note

使用 TPS25984、TPS25985 或 TPS25990 电子保险丝实现 PSYS 监控器

本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。

摘要

在企业服务器应用中,最新的 Intel® VR14 规格引入了对精确系统输入功率监控的要求。这可跟踪系统平均输入功率,估算高功率突发的执行时间,并发出信号以在系统输入功率超过临界阈值时降低功耗。可以使用输入电源信号直接监控系统输入功率,也可以使用系统输入电流和系统输入电压作为替代方案来间接监控系统输入功率。

本应用手册演示了如何使用 TPS25984、TPS25985 或 TPS25990 电子保险丝在 VR14 多相控制器中实现 PSYS™ 和 PSYS_CRIT#™,以进行精确的高速系统输入电流监测。本文档首先介绍 PSYS™ 和 PSYS_CRIT#™ 的定义及其精度和带宽要求。接下来讨论 PSYS 监控器的实现方式。然后,描述了与 TPS25984、TPS25985 或 TPS25990 电子保险丝相关的 ISYS 寄存器和增益选择指南以及一个设计示例。之后,介绍了 TPS536C9T VR14 控制器中 PSYS™ 和 PSYS_CRIT#™ 的功能验证。最后,详细说明了连接到同一输入电源的多个 PSYS 监控器的电压输出聚合。

商标

PSYS™, PSYS_CRIT#™, VR_HOT#™, and PROCHOT#™are TMs ofIntel.

Fusion Digital Power™is a TM ofTI corporate name.

Intel®is a reg TM ofIntel.

PMBus®is a reg TM ofSMIF, Inc.

Other TMs

1 引言

典型的服务器平台包含一个或多个处理器单元 (CPU) 以及其他子系统,并由一个或多个电源 (PSU) 供电。从更广泛的意义上讲,PSU 分为常见的冗余电源 (CRP) 和非 CRPS PSU。CRPS PSU 具有明确定义的峰值功率能力,而非 CRPS PSU 没有超出其 100% 额定功率的行为标准。PSU 配置最严重的情况是:单个 PSU 正常运行,但无法处理平台所需的所有预计峰值功率包络。因此,必须持续监控平台消耗的总功率,并且必须有一种保护机制,以便在超过预编程阈值时快速调节平台所需的功率。

系统输入功率监测器 PSYS 旨在为处理器提供必要的信息,以便在指定的功率预算范围内在不同系统元件(例如 CPU、存储器和平台其余部分)之间动态分配功率。这有助于动态利用多余的系统功率来辅助平台涡轮,进而充分利用平台的总可用功率。在没有精确的系统电流监控的情况下,平台设计人员会将峰值功率限制设置得过低,从而可能导致功率包络过于保守。这导致可用平台可用功率得不到充分利用。

对于非 CRPS 通用 PSU,PSYS_CRIT#™ 是处理峰值功率事件的必备要求。否则,这些峰值功率事件会关闭或损坏平台电源,具体取决于其停留时间。通过实现 PSYS_CRIT#™ 功能,可以使用具有通用规格的 PSU,而无需强制采购 CRPS PSU。

 

Texas Instruments

© Copyright 1995-2025 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
Submit documentation feedback | IMPORTANT NOTICE | Trademarks | Privacy policy | Cookie policy | Terms of use | Terms of sale