ZHCACR8 june 2023 TLC6983
图 2-11 展示了 LOD 毛毛虫问题,其中假设 LED11 开路,当扫描 line0 且 OUT1 开通时,由于电流源路径断开,OUT1 电压将被迫接近 VLED。但是,如果 VOUT1 和 Vline 之间的差值大于 LED 正向电压,则会导致连接到 OUT1 通道的所有 LED 不必要地亮起。

图 2-12 展示了 LSD 毛毛虫问题,其中假设 LED11 短路,当扫描 line2 且 OUT1 关断时,由于 LED01 路径短路,OUT1 电压与 line0 扫描电压相同,此时有一条从 line1 通过 LED11 和 SW2 到 GND 的电流路径,使 LED21 不必要地亮起。