ZHCACN0 may 2023 AFE539A4
器件选择
AFE539A4 能够控制直流/直流转换器:本参考设计选择了 TPS63070 降压/升压转换器。TPS63070 的输入电压范围为 2V 至 16V,输出电压范围为 2.5V 至 9V,能够驱动高达 2A 的电流。
总体概述
AFE539A4 具有四通道、10 位 DAC 和 ADC 以及使用 I2C 和 SPI 接口实现比例积分 (PI) 控制的智能模拟前端 (AFE) 数据表建议为 VDD 引脚使用 100nF 去耦电容器,为 CAP 引脚使用 1.5µF 或更大的旁路电容器。CAP 引脚连接至内部低压降 (LDO) 线性稳压器。将这些电容器靠近器件引脚放置。
由于 TEC 模块中存在双向电流,因此可以在 TPS VIN 引脚和电源之间连接一个二极管,以保护电源不受任何反向电流的影响。TEC 控制直流/直流保护二极管图显示了电流流动,红色箭头表示来自电源的电流,蓝色箭头表示对电源有害的反向电流。如果灌入源极的电流不是问题,则可以忽略此二极管。
二极管在工作时会表现出导通电压,需要在电路设计中考虑这一点。电源电压必须抵消二极管导通电压,在本设计中导通电压为 500mV。相反,TPS63070 的标称输出可设置为 4.5V,而不用升高电源电压。无论抵消哪个电压,都要跟踪会影响偏置电阻器网络(R1、R2、R3)计算的任何变化。在此设计中绕过了二极管,计算电阻时忽略了 500mV 的失调电压。
AFE539A4 上的比较器输入(引脚 FB2)可与电流检测放大器一起用于过流检测。在比较器未使用时,将比较器输入连接至 VDD 或 GND。此设计不使用比较器,输入连接至 VDD。寄存器 SRAM-DATA-36 设置比较器阈值,SRAM-DATA-39 设置安全输出设置。
TPS63070 上的引脚 FB2 用于调节电压输出。通常,此引脚在 TPS63070 的引脚 FB2 和 FB 之间连接了一个电阻器,用于更改 FB 引脚上的分压器分压比,从而控制输出电压。此配置不使用 FB2 引脚,并且此引脚已接地。TPS63070 PG 引脚是一个开漏、电源正常输出。建议为 PG 引脚使用一个 100kΩ 电阻器。
标称值选择
TEC 上的电压为双极电压,其极性用于指示电流流动的方向。直流/直流转换器的 VOUT 引脚设置为在 2.5V 至 7.5V 的电压范围内运行,其中 2.5V 在 TEC 上产生负电压,7.5V 产生正电压。
TPS63070 的正电压通过 VOUT 最大值 (7.5V) 与输入电压 VIN (5V) 之间的差值计算得出。同样,负电压通过最小 VOUT (2.5V) 和 VIN 之间的差值计算得出。选择这些电压值是为了在电阻式 TEC 元件上产生 500mA 的电流。
电阻器网络设计
电阻网络可以将直流/直流转换器 VOUT 引脚上的裕度设置为所需的三种不同的输出电压。
以下公式使用 5µA 的标称电流来确定产生相应的电压输出所需的电阻器值。将电阻器的标称电流设置为明显大于 TPS63070 FB 引脚上的 100nA 漏电流。
要计算 R3 的值,必须先获取流经 R1 的电流。这个公式展示了如何根据情况 1 计算流经 R1 的电流,其中 VDAC = 0V 且 VOUT = 7.5V。
下图说明了电阻器 R1 和 R2 上的电流流动以及流向 DAC 的电流。
流经 R1 的电流是 R2 和 R3 分支之间的总电流,使用欧姆定律可以计算得出该值。在本例中,DAC 具有 0V 输出。
TPS63070 的 5V 标称电压与 VIN 相同,因此流经 TEC 的电流为零。在没有压降的情况下,由于没有电流,TEC 中不会发生温度变化。以下电阻值通过 5V 标称电压、5µA 标称电流和 800mV 反馈电压计算得出。
当 TPS63070 上的 VOUT 为 2.5V(VMIN 情况)时,AFE539A4 上 DAC 的电压输出根据 5.2V 的 Vmin 和计算出的电阻值 R3 来计算。
然后使用以下公式计算 DAC VOUT。
选择热敏电阻值
负温度系数 (NTC) 热敏电阻的阻值会随着温度的降低而增大。热敏电阻的数据表定义了温度与电阻间的关系。用 RDIV 电阻器产生一个分压器,以从 NTC 获取电压输出。选择正确的 RDIV 值,这将决定输入电压范围(以及温度)。使用 12kΩ 电阻器为 ADC 输入提供 –25°C 至 100°C 范围内的电压。使用电阻分压器时,此温度范围相当于 0V 至 5V 的电压范围。还可以通过此电路中使用的 5V VDD 和 10kΩ 热敏电阻来计算此分压器。按照分压器的公式,可以使用给定温度范围内的 0V 至 5V ADC 输入范围来计算电阻分压器值。
| 元件温度 | RNTC 电阻 |
|---|---|
| -25°C | 105kΩ |
| 25°C | 10kΩ |
| 100°C | 700Ω |
| 元件温度 | VOUT |
|---|---|
| -25°C | 0.512 V |
| 25°C | 2.72 V |
| 100°C | 4.72 V |
使用一个与 RDIV 并联的额外 1nF 电容器来滤除噪声。下图显示了与 TEC 有关的 RDIV 和 RNTC。
PI 控制器设置
AFE539A4 有一个经过出厂编程的内部状态机,可用作比例积分 (PI) 控制器。PI 控制器的两个主要组成部分是比例增益和积分增益。将比例增益 (KP) 乘以瞬时误差。KP 值越高,环路校正速度越快,但环路也更容易出现更高的过冲,并且稳定所需的时间会更长。积分增益 (KI) 乘以累积误差。KI 可以降低稳态误差,但如果使用太小的值,则会导致更大的振荡。比例增益和积分增益编程到 16 位寄存器中。SRAM-DATA-35 是比例增益的寄存器。SRAM-DATA-38 是积分增益的寄存器。为此系统选择的 KP 和 KI 为:KP = 2048 和 KI = 15。根据来自 TEC 元件的响应反复测试 KP 和 KI 值,得出这些增益值,从而维持快速响应,尽量减小 TEC 温度的波动。
除了配置 PI 增益之外,还必须配置设定点值 (SRAM-DATA-37)。PI 控制器将设定点与 ADC 输入进行比较。在设定点值为 0x02DA 的情况下,AFE539A4 调节 VDAC,直至实现 3.46V 或 40°C 的 ADC 输入。以下公式展示了如何为设定点获得 3.46V 的值。
前述公式中的 5.356kΩ 值基于 NTC 热敏电阻数据表中在 40°C 时的温度/电阻转换。
可以配置环路的极性。对于此参考设计,环路极性保留为默认值(在 SRAM-DATA-39 中为 0)。此外,还可在此寄存器中配置 ADC 模式。ADC0-MODE 位确定 ADC 的阻抗。如果该位为低电平,则 AFE539A4 上的 ADC 具有无限阻抗,从而导致 ADCCode 公式计算使用 K 值 3。如果该位为低电平,则阻抗有限,K 值为 1。对于此设计,ADC0 的阻抗有限,并使用安全输出。在失效场景中,安全输出可用作备份以测试器件功能。
寄存器 SRAM-DATA-36 配置比较器 2 的阈值。本设计使用的比较器阈值为 0x8000。
ADC 和 DAC 代码计算
AFE539A4 上的 ADC 和 DAC 都是 10 位。使用以下公式计算 DAC 和 ADC 代码。
N 是总位数。此设计将 DAC VOUT 通道配置为使用内部 1.21V 基准电压(增益为 1.5 ×),并将 ADC 输入配置为使用内部 1.21V 基准电压(增益为 4 ×)。ADC 的 K 值是一个衰减因子,其值为 1,可将 ADC 设置为无限阻抗。
要计算 ADC 设定点,请使用以下公式。
设置 ADC 共模值对于实现 PI 控制器的平稳控制也非常重要。
当 DAC 代码的设定点 (SRAM-DATA-34) 设置为 0.8V 时,系统使用 0.8V 作为阈值来达到控制器的已编程设定点。使用 0V 至 1.6V 的 DAC 范围,以下十进制值来自此设计的最小 DAC 值 (SRAM-DATA-33) 和最大 DAC 值 (SRAM-DATA-32):