ZHCACH2 march 2023 PCA9306
在调试 I2C 总线时,可以使用示波器来查看所传输数据的整个帧。调整示波器窗口的 y 轴,使得所测 SDA 和 SCL 信号的整个电压范围都可以在同一个示波器窗口中看到。设置示波器窗口的 x 轴,以便可以清楚地看到以下内容:启动条件、停止条件以及单个帧的所有地址和数据位。如果可能,将测得的 SDA 和 SCL 信号直接放在彼此的顶部,并在示波器窗口中施加一个失调电压(这样可以更轻松地验证各个数据位,以便与其对应的时钟脉冲匹配)。图 3-1 显示了示波器窗口屏幕截图的示例。
图 3-1 在时钟周期为逻辑高电平时查看数据来进行示波器屏幕截图调试的示例