ZHCAC53 February   2023 ISOUSB211

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1接地环路干扰
    1. 1.1 噪声耦合的常见来源
  4. 2隔离为何有用
  5. 3ISOUSB211 为何有用
  6. 4EVM 设置和噪声注入
  7. 5总结
  8. 6参考文献

隔离为何有用

无论是在商业工作室还是家庭音频设置中,不理想的电源和电线都可能是音频中接地环路干扰的常见原因。消除根本原因可能既费时又费钱,而采用电隔离器的设计可以有效地断开接地环路。

大多数方法侧重于通过衰减噪声或对系统进行重大更改来限制接地环路干扰。解决接地环路干扰的典型方法包括功率调节器、改造交流电源、音频变压器或接地环路断路。然而,由于时间、资金和系统限制,这些并不总是可行。

图 2-1 典型接地环路与隔离系统

#FIG_UWZ_KPZ_DWB 中的左图展示了一个不带隔离的大型接地环路。在这里,每个器件都有两条返回路径。一个是器件各自的本地接地,另一个是彼此之间的本地接地。每个接地端都有自己的固定阻抗,并且返回路径上有一个压降,这会使接地端处于不同的电位。隔离后,我们可以看到隔离器的两侧是独立的,如#FIG_UWZ_KPZ_DWB 的右图所示。但是,GPD 仍然存在,这两个器件位于各自的接地层上,不再相互影响。大型接地环路已断开,每个器件都有自己的独立返回路径。

可通过多种方式向应用添加隔离。一种常见方法是添加隔离以使用 1:1 音频变压器。模拟信号上的变压器将对系统接地进行去耦并隔离系统的两侧,但该过程不适用于数字音频信号传输。对于数字信号,通过使用数字隔离器实现隔离。