为尽可能降低 TLV320ADCx120/PCMx120-Q1 器件的功耗,请确保未使用的模块均已禁用,使用应用所需的最低采样率、位时钟和控制器时钟,并采用尽可能低的 AVDD 和 IOVDD 电源电压工作。以下列表总结了最低功耗运行的设置和寄存器:
- 采用尽可能低的电源电压工作。AVDD 和 IOVDD 独立支持 1.8V 或 3.3V 电源(AVDD 和 IOVDD 可以具有不同的电源电压)。
- 未使用的模拟输入,连接到模拟地。
- 未使用的数字输入,连接到数字地。
- 未使用的输出,保持未连接状态。
- 通过 IN_CH_EN 寄存器禁用未使用的 ADC 和 PDM 通道。
- 通过 ASI_OUT_CH_EN 寄存器禁用任何未使用的输出通道。
- 通过 PWR_CFG 寄存器禁用 MICBIAS 电源(如果未使用)。
- 采用尽可能低的采样率工作。
- 禁用 PLL,如果系统提供低抖动控制器时钟。请参阅Topic Link Label3,了解禁用 PLL 的设置说明。
- 禁用未使用的后处理块:
- 通过 DSP_CFG1 寄存器的 BIQUAD_CFG 位字段禁用双二阶滤波器(如果未使用)。
- 通过 CHx_CFG0 寄存器的 CHx_DREEN 位字段禁用 DRE、AGC 或 DRC(如果未在活动通道中使用)。
- 通过 DSP_CFG0 寄存器的 DECI_FILT 位字段选择超低延迟抽取滤波器或线性相位抽取滤波器(如果应用允许)。
- 通过 ASI_CFG0 寄存器的 ASI_WLEN 位字段使用应用允许的最小字长。