AMET008 November 2025
Para mejorar aún más la coincidencia de ancho de banda estrecha (en otras palabras, hacerla más estrecha), agregue el último componente en la coincidencia reactiva RCL de la figura 2. Colocar el término C en paralelo con el inductor que crea un tanque LC. Parece contradictorio agregar capacitancia de nuevo a la coincidencia de la parte frontal después de colocar el inductor de 18 nH para combatir la capacitancia interna del ADC, pero ajusta la coincidencia del filtro. Para resolver un valor C paralelo para completar el tanque LC, utilice la ecuación 7:

Esto da como resultado C = 1.6 pF.
Pongamos este valor (condensador de 1.6 pF o valor estándar más cercano) en el diseño de la parte frontal y volvamos a ejecutar el barrido BW de banda de paso; consulte la figura 9.
Figura 9 Barrido de la planitud de la banda pasante con los valores de L y C instaladosComo se puede ver, agregar el condensador adicional de 1.5 pF en paralelo con el inductor de 18 nH, creando ese tanque LC, no mejora ni reduce realmente la coincidencia (consulte la curva mini guionada).
El método del tanque LC funcionará, pero con algunas consideraciones. Eliminar la C interna resolviendo el valor de L externo (18 nH) ayudará, pero puede que no sea del todo la solución final. Para implementar esto con precisión, debe utilizar un valor C mucho mayor para eliminar por completo cualquier parásito interno y residual externo de C. Compite con balun y parásitos de trazados, así como con el condensador de muestreo interno del ADC, que es de naturaleza dinámica a medida que el interruptor de muestreo se abre y se cierra rápidamente.
Elijamos un valor mayor para C, como 9.1 pF, y volvamos a calcular L usando nuevamente la ecuación 7:

Esto da como resultado L = 3 nH.
Con estos valores en lugar del diseño de la parte frontal, la figura 10 muestra los resultados después de volver a ejecutar el barrido BW de banda de paso.
Figura 10 Barrido de la planitud de la banda pasante con los nuevos valores de L y C instaladosComo puede ver, hay una mejora considerable al reducir la coincidencia de ancho de banda a 350 MHz de ancho (la curva punteada gruesa) aumentando el C externo para mejorar aún más la respuesta de coincidencia de NB. Por lo general, un buen punto de partida es utilizar al menos el doble del valor de C basado en la red de muestreo interna total del ADC. Agregar este término externamente solo mejorará aún más RL en la banda de elección.
A continuación, puede ajustar el valor L, el valor C, o ambos para ayudar a ampliar, limitar o cambiar la BW necesaria para satisfacer las necesidades de su aplicación. Tendrá que recordar estos valores para el diseño, el balun y el modelo de entrada ADC; no es posible simular todos los matices parásitos y podría ser necesaria cierta experiencia empírica para medir la coincidencia correctamente.
La figura 11 ilustra la relación señal a ruido (SNR) y los armónicos de segundo y tercer orden (HD2 y HD3) recopilados sobre el ejemplo de la aplicación NB para verificar aún más el rendimiento del ADC dentro de la banda de 940 MHz.
Figura 11 Rendimiento de CA resultante para SNR, HD2 y HD3 en función del rango de frecuencias de la adaptación NBUna frecuencia central de entrada analógica de 940 MHz está un poco fuera de la especificación de medición de la hoja de datos del ADC. Sin embargo, los valores recolectados siguen la tendencia correcta para todas las mediciones recolectadas, SNR, HD2 y HD3, y la degradación continuará produciéndose a medida que el RL de entrada se degrada >940 MHz para este ADC en particular.