ZHCSSJ6 july 2023 TPS38700S-Q1
PRODUCTION DATA
Address:0x10
说明:中断源引寄存器。如果是 F_INTERNAL,则 INT_SRC2 寄存器会提供更多信息。
POR 值:0x00
访问:读取和写入 1 以清除。写入 0 无效;向已经为 0 的位写入 1 无效。
返回寄存器映射表。
位 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
7 | F_INTERNAL | 内部故障(INT_SRC2 中所有位的或运算值):0 = 未检测到内部故障 1 = 检测到内部故障。INT_SRC2 中标记了更多详细信息。该位通过清除 INT_SRC2 中的位来清除。 |
6 | EM_PD | 紧急断电: 0 = 无紧急断电事件 1 = 紧急断电导致关断(序列 2)。 Write-1-to-clear(写入 1 以清除)将清除该位。该位将在下次紧急关断时再次设置。 |
3 | RSVD | RSVD |
2 | F_EN | 使能输出引脚故障: 0 = 未检测到电源短路或接地。1 = 检测到电源短路或接地。 仅当故障条件同时被清除时,Write-1-to-clear(写入 1 以清除)才会清除该位。 |
1 | RSVD | RSVD |
0 | F_NRSTIRQ | 复位或中断引脚故障: 0 = 在 NRST 或 NIRQ 上未检测到故障。 1 = 在 NRST 或 NIRQ 上检测到电源的低电阻路径。 仅当故障条件同时被清除时,Write-1-to-clear(写入 1 以清除)才会清除该位。 |
INT_SRC1 表示 NIRQ 被置为有效的原因。当主机处理器收到 NIRQ 时,处理器可以读取该寄存器来快速判断中断源。如果该寄存器清零,则 TPS38700S-Q1 未将 NIRQ 置为有效。
Address:0x11
说明:内部错误的中断源寄存器。
POR 值:0x00
访问:读取和写入 1 以清除。写入 0 无效;向已经为 0 的位写入 1 无效。
返回寄存器映射表。
位 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
7 | F_VENDOR | 供应商特定的内部故障。INT_VENDOR 中报告了详细信息。该位表示 INT_VENDOR 中所有位的或运算值。 0 = INT_VENDOR 中未报告故障 1 = INT_VENDOR 中报告故障 该位通过清除 INT_VENDOR 中的位来清除。 |
6 | RSVD | 保留 |
5 | F_RT_CRC | 运行时寄存器 CRC 故障: 0 = 未检测到故障。 1 = 检测到寄存器 CRC 故障。 Write-1-to-clear(写入 1 以清除)将清除该位。如果检测到故障,该位将在下次寄存器 CRC 检查期间再次设置。 |
3 | F_LDO | LDO 故障: 0 = 未检测到 LDO 故障。1 = 检测到 LDO 故障。 如果使用内部 LDO,该标志用于指示故障。 如果未使用内部 LDO,这个标志必须保留。 仅当故障条件同时被清除时,Write-1-to-clear(写入 1 以清除)才会清除该位。 |
2 | F_TSD | 热关断: 0 = 未发生热关断。 1 = 自上次读取后发生了热关断。 仅当故障条件同时被清除时,Write-1-to-clear(写入 1 以清除)才会清除该位。 |
Address:0x12
说明:供应商特定内部中断状态寄存器。
POR 值:0x00
访问:读取和写入 1 以清除。写入 0 无效;向已经为 0 的位写入 1 无效。
返回寄存器映射表。
位 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
7:0 | FAULTS[7:0] | 供应商特定的内部故障标志。 |
Address:0x13
说明: TPS38700S-Q1 控制引脚和内部状态的状态寄存器。
POR 值:0x00
访问:只读。
返回寄存器映射表。
位 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
7:6 | 被保留 | 保留 |
5 | ST_NIRQ | NIRQ 输出的当前状态: 0 = NIRQ 引脚被 TPS38700S-Q1 置为低电平。 1 = NIRQ 引脚未被 TPS38700S-Q1 置为低电平。 |
4 | ST_NRST | NRST 输出的当前状态: 0 = NRST 引脚被 TPS38700S-Q1 置为低电平。 1 = NRST 引脚未被 TPS38700S-Q1 置为低电平。 |
3 | RSVD | RSVD |
2 | ST_ACTSHDN | ACT 输入的当前状态: 0 = 系统将 ACT 引脚驱动为低电平(关断)。1 = 系统将 ACT 引脚驱动为高电平(有效)。 |
1:0 | ST_PSEQ[1:0] | 00b:SHDNx、上电、断电 01b:不适用 10b:无效组合 11b:ACTIVE |
Address:0x14
说明:使能引脚的当前驱动状态。
POR 值:0x00
访问:只读。
返回寄存器映射表。
位 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
7:4 | 被保留 | 保留 |
3:0 | STDR_GPO[12:9] | GPO[X] 的当前驱动状态: 0 = TPS38700S-Q1 正在将 GPO[X] 驱动为低电平。 1 = TPS38700S-Q1 正在将 GPO[X] 驱动为高电平或允许将其悬空为高电平。 |
Address:0x15
说明:使能引脚的当前驱动状态。
POR 值:0x00
访问:只读。
返回寄存器映射表。
位 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
7:0 | STDR_EN[6:1] GPO[8:7] | GPO[X] 的当前驱动状态: 0 = TPS38700S-Q1 正在将 GPO[X] 驱动为低电平。 1 = TPS38700S-Q1 正在将 GPO[X] 驱动为高电平或允许将其悬空为高电平。 |
Address:0x16
说明:使能引脚的当前读取状态。
POR 值:0x00
访问:只读。
返回寄存器映射表。
位 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
7:4 | 被保留 | 保留 |
3:0 | STRD_GPO[12:9] | GPO[X] 的当前读取状态: 0 = TPS38700S-Q1 正在读取 GPO[X] 低电平。 1 = TPS38700S-Q1 正在读取 GPO[X] 高电平。 |
Address:0x17
说明:使能引脚的当前读取状态。
POR 值:0x00
访问:只读。
返回寄存器映射表。
位 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
7:0 | STRD_EN[6:1] GPO[8:7] | GPO[X] 的当前读取状态: 0 = TPS38700S-Q1 正在读取 GPO[X] 低电平。 1 = TPS38700S-Q1 正在读取 GPO[X] 高电平。 |
Address:0x1A
说明:上次 NRST 置位或关断的原因。NRST 置位和关断发生在序列 2 和序列 3 中。
只要存在 VDD 和/或 VBBAT,该寄存器就会保持不变。INT_SRC1.EM_PD 寄存器位中已记录了紧急关断触发序列 2,因此不需要将其存储在此寄存器中。主机应在上电时执行的第一个操作中读取此寄存器。
在下次 NRST 置位或关断时,该寄存器会新的相关数据覆盖。
POR 值:0x00
访问:只读。
返回寄存器映射表。
位 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
7 | RSVD | 保留 |
5 | RSVD | 保留 |
3 | ACTSHDN | 因 ACT 置为低电平(关断)而导致的 NRST/关断。 0 = 上次 NRST/关断置位不是 ACT 低电平导致的。 1 = 上次 NRST/关断置位是 ACT 低电平导致的。 |
1 | RSVD | 保留 |
|
0 |
RSVD |
保留 |
Address:0x25
说明:设置时序控制引脚 EN[12:9] 的通用输出状态。GPO 通过 AF_IN_OUT 和 EN_ALT_F 寄存器启用。
POR 值:从 NVM 加载。
访问:读取/写入。如果 CTL 组受到保护,则为只读。
返回寄存器映射表。
位 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
7:4 | 被保留 | 保留 |
3 | GPO12 | GPO12 通用输出。仅在 PWR_EN12 清零时使用。 0 = GPO12 引脚被驱动为低电平。 1 = GPO12 引脚被驱动为高电平。 |
2 | GPO11 | GPO11 通用输出。仅在 PWR_EN11 清零时使用。 0 = GPO11 引脚被驱动为低电平。 1 = GPO11 引脚被驱动为高电平。 |
1 | GPO10 | EN10 通用输出。仅在 PWR_EN10 清零时使用。 0 = EN10 引脚被驱动为低电平。 1 = EN10 引脚被驱动为高电平。 |
0 | GPO9 | GPO9 通用输出。仅在 PWR_EN9 清零时使用。 0 = GPO9 引脚被驱动为低电平。 1 = GPO9 引脚被驱动为高电平。 |
Address:0x28
说明:中断和状态软件控制。
POR 值:从 NVM 加载。
访问:读取/写入。如果 CTL 组受到保护,则为只读。
返回寄存器映射表。
位 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
7:4 | 被保留 | 保留 |
3 | FORCE_INT (1) | 强制 NIRQ 处于低电平: 0 = NIRQ 引脚由 INT_SRCx 寄存器故障控制。 1 = NIRQ 引脚被强制为低电平。 |
Address:0x29
说明:其他配置。
POR 值:从 NVM 加载。
访问:读取/写入。如果 CTL 组受到保护,则为只读。
返回寄存器映射表。
位 | 名称 | 说明 | |
|---|---|---|---|
7:4 | RST_DLY[3:0] | 上电序列:NRST 保持有效,直到上次 ENx 置位后的 RST_DLY[3:0]。 | |
0000b = 0.1ms 0001b = 0.2ms 0010b = 0.4ms 0011b = 0.8ms 0100b = 1.6ms 0101b = 3.2ms 0110b = 6.4ms 0111b = 12.8ms | 1000b = 1ms 1001b = 2ms 1010b = 4ms 1011b = 8ms 1100b = 16ms 1101b = 32ms 1110b = 64ms 1111b = 128ms | ||
断电序列:NRST 在 ACT 为低电平的 tNRST 内有效。 | |||
3:2 | RSVD | RSVD | |
Address:0x2B
说明:供应商特定内部中断使能寄存器。
POR 值:0x00 或从 NVM 加载。
访问:读取/写入。如果 CTL 组受到保护,则为只读。
返回寄存器映射表。
位 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
7:0 | FAULTS[7:0] | 供应商特定的内部故障使能。 |
Address:0x30
说明:时序配置。
POR 值:从 NVM 加载。
访问:读取/写入。如果 SEQ 组受到保护,则为只读。
返回寄存器映射表。
位 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
7:1 | RSVD | 保留 |
0 | SSTEP | SEQ_USLOT 和 SEQ_DSLOT 的时序时隙步长选择: 0 = 时隙步长 tSSTEP = 250μs 1 = 时隙步长 tSSTEP= 1000μs |
Address:0x31
说明:上电时序时隙配置。
POR 值:从 NVM 加载。
访问:读取/写入。如果 SEQ 组受到保护,则为只读。
返回寄存器映射表。
位 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
7:0 | TIME[7:0] | 设置上电时序点之间的时隙: tUSLOT = SEQ_USLOT.TIME[7:0] × tSSTEP + tSMIN 其中,tSSTEP 由 SEQ_CFG.SSTEP 设置,tSMIN = tSSTEP/2 对于 SEQ_CFG.SSTEP = 0 的情况,请参阅表 8-18。 对于 SEQ_CFG.SSTEP = 1 的情况,请参阅表 8-19。 |
参数 | 符号 | 最小值 (-6%) | 典型值 | 最大值 (+6%) | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
时隙步长 | tSSTEP | 235 | 250 | 265 | μs |
最短时隙时间 (0x00) | tSMIN | 117.5 | 125 | 132.5 | μs |
最长时隙时间 (0xFF) | tSMAX | 60042.5 | 63875 | 67707.5 | μs |
参数 | 符号 | 最小值 (-6%) | 典型值 | 最大值 (+6%) | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
时隙步长 | tSSTEP | 940 | 1000 | 1060 | μs |
最短时隙时间 (0x00) | tSMIN | 470 | 500 | 530 | μs |
最长时隙时间 (0xFF) | tSMAX | 240170 | 255500 | 270830 | μs |
Address:0x32
说明:断电时序时隙配置。
POR 值:从 NVM 加载。
访问:读取/写入。如果 SEQ 组受到保护,则为只读。
返回寄存器映射表。
位 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
7:0 | TIME[7:0] | 设置断电时序点之间的时隙: tDSLOT = SEQ_DSLOT.TIME[7:0] × tSSTEP + tSMIN 其中,tSSTEP 由 SEQ_CFG.SSTEP 设置,tSMIN = tSSTEP/2 有关设置详细信息,请参阅表 8-17。 |
Address:PWR_EN1 (0x33) - PWR_EN12 (0x3E)(12 个 8 位寄存器)。
说明:通过将 EN[12:1] 分配到 15 个时隙中的一个来定义上电/断电序列。
Slot=1 是可以选择的最早时隙,它表示 ENx 引脚将在触发事件后的第一个 SEQ_USLOT.TIME 或 SEQ_DSLOT.TIME 内切换。
POR 值:从 NVM 加载。
访问:读取/写入。如果 SEQ 组受到保护,则为只读。
返回寄存器映射表。
位 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
7:4 | PU[3:0] | 上电序列: 0 = ENx 引脚未映射到序列。ENx 保持先前的状态,除非进入备用或失效防护状态(在这些状态下,ENx 会被拉低)。 1 = ENx 引脚映射到第一个时隙(第一个上电)。 15 = ENx 引脚映射到最后一个时隙(最后一个上电)。 |
3:0 | PD[3:0] | 断电序列: 0 = ENx 引脚未映射到序列。ENx 保持先前的状态,除非进入备用或失效防护状态(在这些状态下,ENx 会被拉低)。 1 = ENx 引脚映射到第一个时隙(第一个断电)。 15 = ENx 引脚映射到最后一个时隙(最后一个断电)。 |
Address:0xF0、0xF1
说明:保护选择寄存器。为了对寄存器组进行写保护,主机必须在两个寄存器中设置相关位。
POR 值:0x00
访问:读取/写入。
为了安全起见,这些寄存器需要将 POR 值设为 0x00,并且一旦设置,将变为只读状态,直到下电上电。
一旦设置为 1,主机就无法将其清零;需要下电上电 (VDD=0) 才能写入不同的寄存器配置。
返回寄存器映射表。
位 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
7 | RSVD | 保留 |
6 | WRK | 0 = 工作寄存器可写入。 1 = 忽略对工作寄存器的写入。 |
5 | RSVD | RSVD |
4 | SEQP | 0 = 电源序列寄存器可写入。 1 = 忽略对电源序列寄存器的写入。 |
3 | SEQC | 0 = 序列时隙配置寄存器可写入。 0b1 = 忽略对序列时隙配置寄存器的写入。 |
2 | RSVD |
RSVD |
1 | RSVD | RSVD |
0 | CTL | 0 = 控制寄存器可写入。 1 = 忽略对控制寄存器的写入。 |
Address:0xF9
说明:I2C 地址。
POR 值:从 NVM 加载。
访问:只读。
返回寄存器映射表。
位 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
7 | RSVD | 保留 |
6:0 | ADDR_NVM[6:0] | I2C 目标器件地址。在 NVM 中设置。 |