ZHCSFA5 July 2016 SM320C6457-HIREL
PRODUCTION DATA.
为了指出产品开发周期的阶段,TI 为所有数字信号处理 (DSP) 器件和支持工具的部件号指定了前缀。每个 DSP 商用系列成员产品具有以下三个前缀中的一个:TMX、TMP、或 TMS(例如,TMX320C6457GMH)。德州仪器 (TI) 建议为其支持的工具使用三个可能前缀指示符中的两个:TMDX 和 TMDS。这些前缀代表了产品开发的发展阶段,即从工程原型 (TMX/TMDX) 直到完全合格的生产器件/工具 (TMS/TMDS)。
器件开发进化流程:
支持工具开发发展流程:
TMX 和 TMP 器件和 TMDX 开发支持工具在供货时附带如下免责条款:
TMS 器件和 TMDS 开发支持工具已进行完全特性描述,并且器件的质量和可靠性已经完全论证。TI 的标准保修证书适用。
预测显示原型器件(TMX 或者 TMP)的故障率大于标准生产器件。由于它们的预计的最终使用故障率仍未定义,德州仪器 (TI) 建议不要将这些器件用于任何生产系统。只有合格的生产器件将被使用。
TI 器件的命名规则也包括一个带有器件系列名称的后缀。这个后缀表示封装类型(例如,GMH),温度范围(例如,“空白”是默认温度范围),并以兆赫为单位的器件速度范围(例如,空白是 1000MHz [1GHz])。
Figure 6-1 提供了解读任一 TMS320C64x+™ DSP 系列产品完整器件名称的图例。
要获取采用 GMH 封装类型的 C6457 的部件号以及更多订购信息,请访问 TI 网站 www.ti.com 或者联系您的 TI 销售代表。
(A) BGA = 球栅阵列 |
为了方便客户 基于 C6457 器件开发自己的特性和软件,德州仪器 (TI) 针对 TMS320C6000™ DSP 平台提供了大量的开发工具,其中包括评估处理器性能、生成代码、开发算法工具、以及完全集成和调试软件及硬件模块的工具。工具支持文档以电子文档形式提供,包含在 Code Composer Studio™集成开发环境 (IDE)中。
下列产品支持开发基于 C6000™ DSP 的 应用:
Table 6-1 中列出的文档介绍了 C6457 通信基础设施数字信号处理器。www.ti.com.cn 网站上提供了这些文档的副本。提示:请在 www.ti.com 上的搜索框中输入文献编号。
可从 C6000 DSP 产品文件夹 (www.ti.com/c6000) 中获取介绍 C6457、相关外设及其他技术材料的最新文档。
TI 文献编号 | 说明 |
---|---|
SPRU732 | TMS320C64x/C64x+ DSP CPU 和指令集参考指南. 介绍 TMS320C6000 DSP 系列的 TMS320C64x 和 TMS320C64x+ 数字信号处理器 (DSP) 的 CPU 架构、管线、指令集和中断。C64x/C64x+ DSP 产品包括 C6000 DSP 平台中的定点器件。C64x+ DSP 是 C64x DSP 的增强版,增加了功能并扩展了指令集。 |
SPRU871 | 《TMS320C64x+ 超级模块参考指南》。介绍 TMS320C64x+ 数字信号处理器 (DSP) 超级模块。针对内部直接存储器访问 (IDMA) 控制器、中断控制器、掉电控制器、存储器保护、带宽管理以及存储器和缓存进行讨论。 |
SPRAA84 | TMS320C64x 至 TMS320C64x+ CPU 迁移指南. 介绍从德州仪器 TMS320C64x 数字信号处理器 (DSP) 至 TMS320C64x+ DSP 的迁移。该文档旨在指出这两种内核的差异,并不涉及相同的器件功能。 |
SPRU889 | 《高速 DSP 系统设计参考指南》。提供应对高速 DSP 系统设计诸多挑战的相关建议。这些建议信息针对 C5000 和 C6000 DSP 平台的 DSP 音频、视频及通信系统。 |
SPRU925 | TMS320TCI648x DSP 外部存储器接口 (EMIF) 用户指南. 该文档介绍 TMS320TCI648x DSP 系列数字信号处理器 (DSP) 的外部存储器接口 (EMIF) 的操作。 |
SPRU725 | 《TMS320TCI648x DSP 通用输入/输出 (GPIO) 用户指南》。该文档介绍 TMS320TCI648x DSP 系列数字信号处理器 (DSP) 的通用输入/输出 (GPIO) 外设。GPIO 外设提供专用的通用引脚,可以配置为输入或输出。当配置为输入时,可以通过读取内部寄存器的状态检测输入的状态。当配置为输出时,可以写入内部寄存器以控制输出引脚上驱动的状态。 |
SPRU874 | 《TMS320TCI648x DSP 主机端口接口 (HPI) 用户指南》。该文档介绍 TMS320TCI648x 数字信号处理器 (DSP) 的主机端口接口 (HPI)。借助 HPI,外部主机处理器(主机)能够使用一个 16 位 (HPI16) 或 32 位 (HPI32) 接口直接访问 DSP 资源(包括内部和外部存储器)。 |
SPRUE11 | 《TMS320TCI648x DSP 内部集成电路 (I2C) 模块用户指南》。 该文档介绍 TMS320TCI648x 数字信号处理器 (DSP) 的内部集成电路 (I2C) 模块。I2C 在 TMS320TCI648x 器件与符合 Philips Semiconductors 内部 IC 总线 (I2C 总线) 规范版本 2.1 并通过 I2C 总线连接的其他器件之间提供一个接口。该文档假定读者熟悉 I2C 总线规范。 |
SPRU806 | 《TMS320TCI648x DSP 软件可编程锁相环 (PLL) 控制器 UG》。该文档介绍 TMS320TCI648x 数字信号处理器 (DSP) 的软件可编程锁相环 (PLL) 控制器的操作。PLL 控制器利用可通过软件配置的倍频器和分频器从内部修改输入信号,既灵活又方便。生成的时钟输出传递给 TMS320TCI648x DSP 内核、外设以及 TMS320TCI648x DSP 内的其他模块。 |
SPRU818 | 《TMS320TCI648x DSP 64 位定时器用户指南》。该文档简要介绍 TMS320TCI648x DSP 的 64 位定时器。该定时器可配置为一个通用 64 位定时器、双通用 32 位定时器或者一个看门狗定时器。当配置为双 32 位定时器时,这两半部分可以搭配使用(链接模式),也可以彼此独立使用(非链接模式)。 |
SPRUE10 | 《TMS320TCI648x DSP Turbo 解码器协处理器 2 (TCP2) 参考指南》。第三代 (3G) 移动通信标准中的高比特率数据通道的通道编码要求对 turbo 编码的数据进行解码。一些 TMS320C6000™ DSP 系列数字信号处理器 (DSP) 的 Turbo 解码器协处理器 (TCP) 设计用于按照 IS2000 和 3GPP 无线标准执行该操作。本文档介绍 TCP 的操作和编程。 |
SPRUE09 | 《TMS320TCI648x DSP 维特比解码器协处理器 2 (VCP2) 参考指南》。 第三代 (3G) 移动通信标准中的语音和低比特率数据通道的通道编码要求对卷积编码数据进行解码。TMS320TCI648x 器件的维特比解码器协处理器 2 (VCP2) 设计用于按照 IS2000 及 3GPP 无线标准进行维特比解码。VCP2 协处理器设计用于针对 2G 和 3G 无线系统执行前向纠错。VCP2 协处理器与德州仪器 (TI) DSP 组合使用可以提供一个成本非常低的高效协同解决方案。VCP2 可以支持 1941 个 12.2Kbps A 类 3G 语音通道运行在 333MHz 下。本文档介绍 VCP2 的操作和编程。 |
SPRUFC4 | 《TMS320TCI6484 DSP 以太网介质访问控制器 (EMAC)/管理数据输入输出 (MDIO) 用户指南》。该文档给出了 TMS320TCI6487/8 器件集成的 以太网介质访问控制器 (EMAC) 和物理层 (PHY) 器件管理数据输入输出 (MDIO) 模块的功能描述。其中包括 EMAC 和 MDIO 模块的特性,架构和操作的相关讨论,与外部的连接方式 以及 寄存器说明。 |
SPRUGK5 | 《TMS320C6457 DSP DDR2 存储器控制器用户指南》。该文档介绍 TMS320C6457 数字信号处理器 (DSP) 的 DDR2 存储器控制器。 |
SPRUGK6 | 《TMS320C6457 DSP 增强型 DMA (EDMA3) 控制器用户指南》。该文档介绍 TMS320C6457 器件上的增强型 DMA (EDMA3) 控制器。 |
SPRUGK2 | 《TMS320C6457 DSP 外部存储器接口 (EMIF) 用户指南》。该文档介绍 TMS320C6457 DSP 系列数字信号处理器 (DSP) 的外部存储器接口 (EMIF) 的操作。 |
SPRUGL2 | 《TMS320C6457 DSP 通用输入/输出 (GPIO) 用户指南》。该文档介绍 TMS320C6457 DSP 系列数字信号处理器 (DSP) 的通用输入/输出 (GPIO) 外设。GPIO 外设提供专用的通用引脚,可以配置为输入或输出。当配置为输入时,可以通过读取内部寄存器的状态检测输入的状态。当配置为输出时,可以写入内部寄存器以控制输出引脚上驱动的状态。 |
SPRUGK7 | 《TMS320C6457 DSP 主机端口接口 (HPI) 用户指南》。该文档介绍 TMS320C6457 数字信号处理器 (DSP) 的主机端口接口 (HPI)。借助 HPI,外部主机处理器(主机)能够使用一个 16 位 (HPI16) 或 32 位 (HPI32) 接口直接访问 DSP 资源(包括内部和外部存储器)。 |
SPRUGK3 | 《TMS320C6457 DSP 内部集成电路 (I2C) 模块用户指南》。 该文档介绍 TMS320C6457 数字信号处理器 (DSP) 的内部集成电路 (I2C) 模块。I2C 在 TMS320C6457 器件与符合 Philips Semiconductors 内部 IC 总线 (I2C 总线) 规范版本 2.1 并通过 I2C 总线连接的其他器件之间提供一个接口。该文档假定读者熟悉 I2C 总线规范。 |
SPRUGK4 | 《TMS320C6457 串行 RapidIO (SRIO) 用户指南》。该文档介绍 TMS320C6457 器件的 RapidIO (SRIO)。 |
SPRUGL3 | 《TMS320C6457 DSP 软件可编程锁相环 (PLL) 控制器 UG》。该文档介绍 TMS320C6457 数字信号处理器 (DSP) 的软件可编程锁相环 (PLL) 控制器的操作。PLL 控制器利用可通过软件配置的倍频器和分频器从内部修改输入信号,既灵活又方便。生成的时钟输出传递给 TMS320C6457 DSP 内核、外设以及 TMS320C6457 DSP 内的其他模块。 |
SPRUGL0 | 《TMS320C6457 DSP 64 位定时器用户指南》。该文档简要介绍 TMS320C6457 DSP 的 64 位定时器。该定时器可配置为一个通用 64 位定时器、双通用 32 位定时器或者一个看门狗定时器。当配置为双 32 位定时器时,这两半部分可以搭配使用(链接模式),也可以彼此独立使用(非链接模式)。 |
SPRUGK1 | 《TMS320C6457 DSP Turbo 解码器协处理器 2 (TCP2) 参考指南》。第三代 (3G) 移动通信标准中的高比特率数据通道的通道编码要求对 turbo 编码的数据进行解码。一些 TMS320C6000™ DSP 系列数字信号处理器 (DSP) 的 Turbo 解码器协处理器 (TCP) 设计用于按照 IS2000 和 3GPP 无线标准执行该操作。本文档介绍 TCP 的操作和编程。 |
SPRUGL1 | 《TMS320C6457 DSP ATM 2 通用测试和运行 PHY 接口 (UTOPIA2) 用户指南》。该文档介绍 TMS320C6000™ DSP 系列 TMS320C6457 数字信号处理器 (DSP) 中用于异步传输模式 (ATM) 2 的通用测试和运行 PHY 接口 (UTOPIA2)。 |
SPRUGK0 | 《TMS320C6457 DSP 维特比解码器协处理器 2 (VCP2) 参考指南》。 第三代 (3G) 移动通信标准中的语音和低比特率数据通道的通道编码要求对卷积编码数据进行解码。TMS320C6457 器件的维特比解码器协处理器 2 (VCP2) 设计用于按照 IS2000 及 3GPP 无线标准进行维特比解码。VCP2 协处理器设计用于针对 2G 和 3G 无线系统执行前向纠错。VCP2 协处理器与德州仪器 (TI) DSP 组合使用可以提供一个成本非常低的高效协同解决方案。VCP2 可以支持 1941 个 12.2Kbps A 类 3G 语音通道运行在 333MHz 下。本文档介绍 VCP2 的操作和编程。 |
SPRUGK9 | 《TMS320C6457 DSP 以太网介质访问控制器 (EMAC)/管理数据输入输出 (MDIO) 用户指南》。该文档给出了 TMS320C6457 器件集成的 以太网介质访问控制器 (EMAC) 和物理层 (PHY) 器件管理数据输入输出 (MDIO) 模块的功能描述。其中包括 EMAC 和 MDIO 模块的特性,架构和操作的相关讨论,与外部的连接方式 以及 寄存器说明。 |
SPRUGK8 | 《TMS320C6457 DSP 多通道缓冲串行端口 (McBSP) 参考指南》。 该文档介绍 TMS320C6000™ DSP 系列数字信号处理器 (DSP) 的多通道缓冲串行端口 (McBSP) 的操作。 |
SPRUGL4 | 《TMS320C6457 DSP 电源/休眠控制器 (PSC) 用户指南》。 该文档介绍 TMS320C6457 器件的电源/休眠控制器 (PSC) 的使用。 |
SPRUGL5 | 《TMS320C6457 DSP 自举程序用户指南》。本文档介绍 TMS320C6457 数字信号处理器 (DSP) 随附的 片上自举程序的特性。 |
如需接收文档更新通知,请访问 www.ti.com.cn 网站上的器件产品文件夹。点击右上角的提醒我 (Alert me) 注册后,即可每周定期收到已更改的产品信息。有关更改的详细信息,请查阅已修订文档中包含的修订历史记录。
下列链接提供到 TI 社区资源的连接。 链接的内容由各个分销商“按照原样”提供。 这些内容并不构成 TI 技术规范和标准且不一定反映 TI 的观点;请见 TI 的使用条款。
TMS320C64x+, TMS320C6000, VelociTI, Code Composer Studio, E2E are trademarks of Texas Instruments.
Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation.
All other trademarks are the property of their respective owners.
ESD 可能会损坏该集成电路。德州仪器 (TI) 建议通过适当的预防措施处理所有集成电路。如果不遵守正确的处理措施和安装程序 , 可能会损坏集成电路。
ESD 的损坏小至导致微小的性能降级 , 大至整个器件故障。 精密的集成电路可能更容易受到损坏 , 这是因为非常细微的参数更改都可能会导致器件与其发布的规格不相符。