ZHCSHC5A August 2017 – December 2017 LPV821
PRODUCTION DATA.
LPV821 具有 8kHz 的典型增益带宽,可在内部得到补偿以实现稳定的单位增益运行。不过,单位增益跟随器是对电容负载最敏感的配置。直接放置在放大器输出端的电容负载与放大器的输出抗阻相结合,可导致相位滞后,从而减小放大器的相补角。如果相补角明显减小,响应将欠阻尼,这可导致传输中出现峰值;如果峰值过多,则运算放大器可能会开始振荡。
Figure 38. 电容负载的电阻式隔离
为了驱动大型 (> 50pF) 电容负载,应使用隔离电阻器 RISO,如Figure 38 所示。应根据 CL 的尺寸和需要的性能水平来确定要使用的 RISO 的值。下表列出的是 3.3V 电源下建议的最小 RISO 值。 Figure 39 显示的是在 CL = 50pF 且 RISO = 160kΩ 时得到的典型响应。通过使用该隔离电阻器,可以将电容负载与放大器的输出进行隔离。RISO 的值越大,放大器越稳定。如果 RISO 的值足够大,则反馈环路将保持稳定,不受 CL 值的影响。不过,更大的 RISO 值(例如 50kΩ)会导致输出摆幅减小以及输出电流驱动降低。
| CL | RISO |
|---|---|
| 0 — 20pF | 不需要 |
| 50pF | 160kΩ |
| 100pF | 140kΩ |
| 500pF | 54.9kΩ |
| 1nF | 33kΩ |
| 5nF | 15kΩ |
| 10nF | 5.62kΩ |
Figure 39. 典型的阶跃响应