ZHCSLF9B June 2020 – June 2025 INA237-Q1
PRODUCTION DATA
为了使 INA237-Q1 器件以安培为单位报告电流值,必须在 SHUNT_CAL 寄存器中写入一个恒定的转换值,该值取决于应用中使用的最大测量电流和分流电阻。SHUNT_CAL 寄存器是根据本节中的第一个公式计算的。CURRENT_LSB 项是存储电流(以安培为单位)的 CURRENT 寄存器的 LSB 步长。CURRENT_LSB 的值基于最大预期电流,如本节第二个公式所示。此值直接定义电流寄存器的分辨率。虽然 CURRENT_LSB 值越小分辨率越高,但为了简化 CURRENT 的转换,通常为 CURRENT_LSB 选择较高的整数(不高于 8x)值。
RSHUNT 项是用于在 IN+ 和 IN– 引脚产生差分电压的外部分流器的电阻值。ADCRANGE = 0 时,使用以下公式计算。ADCRANGE = 1 时,SHUNT_CAL 的值必须乘以 4。
其中
请注意,电流是根据 SHUNT_CAL 寄存器中设置的值进行分流电压测量后计算得出的。如果加载到 SHUNT_CAL 寄存器的值为零,则通过 CURRENT 寄存器报告的电流值也为零。
使用计算值对 SHUNT_CAL 寄存器进行编程后,可以从 CURRENT 寄存器中读取以安培为单位的测量电流。最终值按 CURRENT_LSB 调节,并用以下公式计算:
其中
可以从 POWER 寄存器中将功率值读取为 24 位值,并使用以下公式转换为瓦特:
其中
有关使用这些公式的设计示例,请参阅节 7.2.2。