ZHCUBP7 November 2023 BQ27Z558
本节介绍查找将使用的电池的化学物质标识符(有时称为 Chemical ID 或 ChemID)的过程。ChemID 是 Impedance Track™ 算法的必要元素,在执行学习周期之前需要识别该元素。在 Golden File 创建过程中,必须使用与生产中使用的电池类型完全相同的电池。接下来的各节也使用该电池。
德州仪器 (TI) 拥有包含数千个电池曲线的数据库,ChemID 选择过程将识别准确的电池曲线或最相似的电池曲线。该 ChemID 随后将编程到电量计中,以使用电池曲线更新 DataFlash。该曲线在 Impedance Track™ 算法中用于进行容量和电阻学习,以及容量预测和其他特性。
Chemical ID 选择过程包括记录电池在充放电过程中的电流、电压和温度 (IVT)。然后,这些数据将提交至在线 Gauging Parameter Calculator (GPC) 工具,该工具会为客户提供一份报告,其中包含最适合的 Chemistry ID,以便将其编程到仪器中。该硬件执行的过程是充电-静置-放电-静置测试。建议在此过程中使用可编程电源。