ZHCUBP7 November 2023 BQ27Z558
标准命令是智能电池规范 (SBS) 行业标准中的常用命令,该标准定义了智能电池接口。标准命令使用命令代码对来关联与每条命令相关的寄存器。读取和写入命令寻址到命令代码的 LSB。
示例:读取相对充电状态。
图 4-3 显示了 Transaction Log 子窗口“Data”列中的 0x64 00。该值为 100(十进制),与左侧 DashBoard 窗口中显示的 SOC% 相对应。