ZHCUAX8 april   2023 TPS929120-Q1 , TPS929121-Q1 , TPS929160-Q1 , TPS929240-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2软件设置
  5. 3硬件设置
  6. 4示例代码结构
    1. 4.1 流程图
    2. 4.2 系统设置
    3. 4.3 诊断
    4. 4.4 EEPROM 编程

引言

示例代码展示了点亮 TPS929120EVM、TPS929160EVM 和 TPS929240EVM 上的 LED 的功能。每个 EVM 都有各自的示例代码。但是,唯一的区别在于在 led_driver.h 文件中选择了所用的 LED 驱动器 IC。这有助于用户无需对示例代码进行任何修改即可点亮 EVM。

代码中有两种模式:动画和 EEPROM 编程。默认选择动画模式。节 4.2介绍了如何在这两种模式之间切换。在动画模式下,根据预定义的顺序使用 6 种不同的动画。通过点击 MSP-EXP430F5529LP 上的按钮 S2,可在不同动画之间切换。在每次播放动画后,都会执行诊断以确定是否发生了任何故障。更多有关诊断结果的信息,请参阅节 4.3

示例代码附带许多预定义的 API,这些 API 可用于更改 LED 驱动器的配置、执行诊断或构建自定义 FlexWire 命令。预定义的 API 会根据指定的系统自动调整。如需了解有关系统演示的更多详情,请参阅节 4.2