ZHCAD35A September 2023 – February 2024 CC3300 , CC3301
局域网的一般性质使其容易受到一组特定的攻击向量攻击。例如,监视无线网络,或者在 Wi-Fi 或局域网 (LAN) 上注入恶意或滥用的流量。
其中一个向量基于攻击者未连接时对无线网络通信的被动监视。无线网络可能会遭到被动监视,因为即便在安全无线网络中,其中一些通信数据包标头也不会进行加密。这些标头会泄露该网络中设备的 MAC 地址或所生成流量的时间特性等信息。
Wi-Fi 联盟在相关标准中规定了安全和合规性测试。CC33xx 配套 IC 经过 Wi-Fi Alliance 测试平台的测试,符合所有相关安全要求。
第二个攻击向量与局域网 (LAN) 中另一设备产生的攻击相关。这为执行涉及网络访问的攻击向量提供了额外的机会,导致能够为网络通信合理注入流量,滥用目标设备上的端口和可用协议。