ZHCAD32 September 2023 LM5177 , LM51772
要获得良好的布局,首先需要确定以下关键元件:
图 2-1 展示了 LM5177 转换器控制器中的高 di/dt 路径。最主要的高 di/dt 环路是输入开关电流环路和输出开关电流环路。输入环路由输入电容器 (CIN) 和 MOSFET(Q1 和 Q2)组成。输出环路由输出电容器 (COUT) 和 MOSFET(Q3 和 Q4)及其返回路径组成。
高 dv/dt 节点是那些具有快速电压转换的节点。这些节点包括开关节点(SW1 和 SW2)、启动节点(HB1 和 HB2)和栅极驱动布线(HO1、LO1、HO2 和 LO2)。开关节点 SW1 和 SW2 的面积需要尽可能小。如果 SW1 和 SW2 覆铜区较大,高 dv/dt 噪声信号可能会通过电容耦合特性耦合到附近的其他布线,从而引起电磁干扰问题。
从电阻器 RS 到集成电路 (IC) 引脚(CSA 和 CSB)的电流检测迹线、输入或输出检测迹线(ISNSP、ISNSN 和 FB)和控制组件(SLOPE、RCOMP、CCOMP 和 CHF)为噪声敏感布线。
为了获得良好的布局性能,应优化高 dv/dt 节点的表面积,使噪声敏感布线远离电路的嘈杂(高 di/dt 和高 dv/dt)部分,并尽可能减小其环路面积。