ZHCACU4 july 2023 MSPM0L1306
此模式意味着电池运行数据(Vcell、Icell、Tcell)将保存到 MCU 中。此方法无需使用硬件并可增加算法运行频率。由于不需要 UART 通信,因此运行频率最快。
为了实现这种方法,需要使用“Flash saved battery runfile generation”功能将 SMData 文件或 McuData 文件转换为 C 代码。
然后,可以将代码从 txt 复制到 C 文件中。更改检测模式的定义后,可使用单个 LaunchPad 运行算法。
记住,由于 MCU 存储器大小有限制,输入到 MCU 中的电池运行文件不能没有限制。如果希望运行较长电池周期的测试用例,则需要更改 python 代码和 C 代码中的时间阶跃。可能还需要同时减小 u8AvgVcellDetectPeriod。