ZHCACT4 june 2023 AM2431 , AM2432 , AM2434 , AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1 , AM263P4 , AM3351 , AM3352 , AM3354 , AM3356 , AM3357 , AM3358 , AM3358-EP , AM3359 , AM4372 , AM4376 , AM4377 , AM4378 , AM4379 , AM5706 , AM5708 , AM5716 , AM5718 , AM5718-HIREL , AM5726 , AM5728 , AM5729 , AM5746 , AM5748 , AM5749 , AM6411 , AM6412 , AM6421 , AM6422 , AM6441 , AM6442 , AM6526 , AM6528 , AM6546 , AM6548
3 通道外设接口还可以支持类似于 GPIO 移位模式的数据传输。由于本应用手册重点介绍 GPIO 移位模式,因此本节仅简要介绍 3 通道外设接口。可以在 AM62x 处理器器件版本 1.0 德州仪器 (TI) 产品系列技术参考手册中找到有关 3 通道外设模式的详细介绍。
PRU 使用 R30 和 R31 寄存器与外设接口 (I/F) 连接。发送 (TX) 先入先出 (FIFO) 缓冲器是 32 位,并且可以连续模式操作,同时接收具有最大 8 倍过采样的 4 位大小 (RX) FIFO 缓冲器。TX 和 RX 时钟均可由 ICSS_UART_CLK 或 ICSS_CORE_CLK 提供。TX 和 RX 时钟有两个独立的时钟分频器,每个时钟分频器可通过两个级联分频器进行配置。图 2-9 显示了单通道外设 I/F 的方框图,其中其他 2 个通道是相同的。
可在 AM62x 处理器器件版本 1.0 德州仪器 (TI) 产品系列技术参考手册中找到三外设模型的基本编程模型。