ZHCAAK9A November   2018  – August 2021 AFE7684 , AFE7685 , AFE7686

 

  1.   商标
  2. 1引言
    1. 1.1 AFE76xx 系列器件
  3. 2TSW4086 参考设计
    1. 2.1 TSW4086 EVM 设置
    2. 2.2 TSW4086 编程
  4. 3小型蜂窝和中继器的系统配置
    1. 3.1 示例用例
    2. 3.2 示例用例的系统方框图
  5. 4AFE76xx 配置或用例
    1. 4.1 4G 用例的配置选项
      1. 4.1.1 时钟和采样率
      2. 4.1.2 数字数据路径和 JESD 模式
    2. 4.2 5G 用例的配置选项
      1. 4.2.1 时钟和采样率
      2. 4.2.2 数字数据路径和 JESD 模式
  6. 5用例的实现选择
    1. 5.1 2T2R2FB 窄带用例
    2. 5.2 2T4R 窄带用例
    3. 5.3 2T2R 窄带用例
    4. 5.4 2T2FB 窄带用例
    5. 5.5 5G 光中继器用例(采用 1/2 FB TDD 模式的 2T2R)
    6. 5.6 5G 射频中继器用例 (2T2R 1/2 FB)
  7. 6测试结果
    1. 6.1 窄带配置的测试结果
    2. 6.2 宽带配置的测试结果
  8. 7修订历史记录

小型蜂窝和中继器的系统配置

对于 4G 和 5G 小型蜂窝和中继器系统,最受人关注的配置就是 2T2R 系统。根据目标应用的不同,集成带宽可以窄至 20MHz,也可以宽至数百 MHz。根据发射功率电平,可能需要使用 DPD(数字预失真)。大多数情况下,对于 PA(功率放大器)的频谱再生考虑使用 3 倍带宽。

4G LTE 系统

LTE 仍然是该领域广泛采用的通信标准。这项标准支持带宽范围为 1.4MHz 到 20MHz 的单载波。在高级 LTE 网络中,可以聚合两个或三个载波以提高数据速率。在这些情况下,支持的信号带宽分别变为 40MHz 或 60MHz。对于接收路径,122.88MHz 的采样率足以支持这些信号带宽。发送路径可能需要支持更大的带宽,为 RX 信号带宽的三倍或五倍,具体取决于 DPD 要求。大多数情况下,发送路径的基带采样率可以是 368.64MHz 或 491.52MHz,以提供多达 300MHz 的带宽。在 FDD 系统中,需要分配专用接收器(反馈 RX)来监控 TX 输出信号。在 TDD 系统中,同一接收路径可以分时用于 TX 监控。TX 监控接收器的带宽要求应与 TX 的带宽要求相同。在发射功率较低的系统中,不需要 PA 线性化技术。不应为 TX 输出监控分配接收路径。

5G 系统

对于 5G 系统,通常讨论的是 2019 年在 3.5GHz 频带首次部署支持 100MHz 或 200MHz IBW 的 TDD 平台。对于高发射功率的户外应用,DPD 操作需要支持 3 倍的 IBW。这样,发送和 TX 监控接收路径就能够支持 600MHz 带宽。除了当前新兴的系统要求之外,服务提供商倾向于使平台具有足够的灵活性,以便系统能够在未来实现扩展,从而提供更广泛的 IBW 支持。对于此系统,RX 采样率应为 368.64MHz 或更高。同时,TX 路径的采样率至少应为 737.28MHz 或高达 983.04MHz。

在 LTE 系统的示例中,基带数据流的采样率较低。此外,流量接收器的数据速率比其他路径(TX 和 FBRX)的数据速率慢四倍。RX、TX 和 FBRX 之间的非对称带宽要求可为系统工程师提供多种选择,具体取决于以下设计约束条件:

  • 上行链路和下行链路所需的 SERDES 通道数
  • FPGA 上可支持的 SERDES 通道速率
  • 支持的 JESD 模式
  • 可用于 SERDES 通道的电路板区域

上行链路的 SERDES 接口可以选择使用较低的 SERDES 通道速率,同时使用更多 SERDES 通道。另外,也可以选择提高 SERDES 通道速率,以便将更多数据封装到一个通道中,从而减少 SERDES 通道数量。根据 FPGA 端的电路板布局限制和可用特性,系统工程师应该确定目标平台的首选方式。

像 5G 系统这样的宽带系统可选择的替代方式不多,因为高数据速率的数据流不可避免地需要许多 SERDES 通道。即使可以进行类似的考虑也是如此。

在下面的章节中,我们选择了 2T2R、2T2RnFB、4T4RnFB 和 6T6RnFB 这样的示例系统来说明 AFE76xx 如何灵活地用于窄和宽 IBW 系统。