ZHCAAH2B June 2021 – May 2022 LM2776 , LM27761 , LM27762 , LM3670 , LM3671 , LM3674 , LM7705 , TLV62065 , TLV62080 , TLV62084 , TLV62084A , TLV62085 , TLV62090 , TLV62095 , TLV62130 , TLV62130A , TLV62150 , TLV62565 , TLV62568 , TLV62569 , TLV62585 , TPS60400 , TPS60403 , TPS62065 , TPS62080 , TPS62085 , TPS62088 , TPS62090 , TPS62095 , TPS62097 , TPS62110 , TPS62120 , TPS62122 , TPS62125 , TPS62130 , TPS62130A , TPS62130A-Q1 , TPS62133 , TPS62135 , TPS62136 , TPS62140 , TPS62142 , TPS62143 , TPS62150 , TPS62160 , TPS62160-Q1 , TPS62162 , TPS62170 , TPS62170-Q1 , TPS62172 , TPS62173 , TPS62175 , TPS62177 , TPS62180 , TPS62200 , TPS62203 , TPS62230 , TPS62240 , TPS62260 , TPS62290 , TPS62400 , TPS62420 , TPS62480 , TPS62560 , TPS62730 , TPS62740 , TPS62742 , TPS62743 , TPS62745 , TPS62746 , TPS62748 , TPS62770 , TPS62800 , TPS62801 , TPS62802 , TPS62806 , TPS62807 , TPS62808 , TPS62821 , TPS62840 , TPS63700 , TPS63710 , TPS82084 , TPS82085 , TPS82130 , TPS82140 , TPS82150 , TPS82740A , TPS82740B , TPSM82480 , TPSM82810 , TPSM82813 , TPSM82816 , TPSM82821 , TPSM82822 , TPSM82864A , TPSM82866A
本节汇总了重点介绍低功耗直流/直流转换器的具体应用和设计实现的应用手册,不仅给出了示例电路,还对其性能优化进行了论述。
TPS621 和 TPS821 系列可调光降压 LED 驱动器:SLVA451
本应用报告介绍了使用小型 TPS621x0 系列器件来实现高亮度 LED 驱动器的简单方法。
向不带输入电压的电源输出应用外部电源的测试提示:SLYT689
为降压转换器供电,使输出端有电压而输入端无电压,是一种非典型的应用场景,需要特别考虑。本文解释了主要问题及其缓解策略。
使用 TPS62740 对超级电容器进行高效充电:SLVA678
TI 设计的 PMP9753 展示了一个在超级电容器内缓冲能量,从而将负载峰值从电池解耦的概念。本应用手册帮助设计者计算和定义最小和最大电压电平、储能电容器大小或最大电池电流等参数。
低噪声 CMOS 相机电源:SLVA672
本应用手册描述了如何设计一种不需要任何额外滤波的、基于开关稳压器的高效率、低噪声 CMOS 相机电源解决方案。
具有输入过压保护功能的降压转换器:SLVA664
本应用报告描述了一种使用高效的小型降压转换器(如 TPS62130)的输入过压保护电路。它还详细介绍了关键元件的设计和选择,并给出了电路性能的测试结果。
具有电缆压降补偿功能的降压转换器:SLVA657
直流/直流转换器的输出电压通常在反馈分压器连接的位置进行精确调节。如果与负载的连接更长,则应预计到有压降(取决于负载电流)的发生。本应用报告描述了一种通过调整转换器的输出电压来匹配沿电缆的压降以进行补偿的电路。
在分离轨拓扑中使用 TPS62150:SLVA616
本应用报告展示了一种使用 TPS62150 产生分离轨(双极 +/- 输出电压)电源的方法。
在反相降压/升压拓扑中使用 TPS6215x:SLVA469
在反相降压/升压拓扑中使用 TPS62175:SLVA542
这些应用报告介绍了如何在反相降压/升压拓扑中使用 TI 同步降压转换器,其中输出电压反相或相对于地为负。所提出的解决方案基于为很多应用而设计的器件,例如标准 12V 电源轨、嵌入式系统和便携式应用。
使用 TPS62122 从高电压输入端向 MSP430 供电:SLVA335
本应用示例旨在帮助设计人员和其他人员在输入电压范围为 3.6-15V 的系统中使用 MSP430,并致力于保持高效率和长电池寿命。涉及电源要求、示意图、工作波形和物料清单等内容。
采用 TPS62130 进行电压裕量调节:SLVA489
本应用报告展示了一个提供 ±5% 裕量调节功能的简单电路,可对产品评估中的高低压裕量调节进行测试。
使用反相降压/升压转换器:SNVA856
通过重新配置普通的降压稳压器,可以将正输入电压轨转换成负输出电压轨。最终实现反相降压/升压 (IBB) 拓扑。本应用报告通过举例详细介绍了这种转换过程。
适用于数据中心应用中的硬件加速器的直流/直流转换器解决方案:SLVAEG2
硬件加速器是电路板上的定制硬件设计器件,在特定功能方面的表现优于软件。硬件加速器使用高级处理器,例如 FPGA、ASIC、SoC 和 GPU。这些处理器非常适合执行特定的计算密集型算法。硬件加速有助于实现人工智能,包括机器学习、大脑模拟和神经引擎等特殊功能。这些功能应用统计技术,使计算机系统无需编程即可从数据中学习,类似于我们对大脑运作方式的理解。
适用于数据中心应用、符合 VR13.HC VCCIN 规范的负载点解决方案:SLVAE92
数据中心对于业务连续性和可靠通信至关重要。TI 提供了高性能电源管理解决方案,在为数据中心和机架服务器的处理器供电时,可实现高可用性和高效率。先进的处理器和平台(例如 Intel® Whitley 和 Cedar Island 平台)需要负载点解决方案通过 12V 标称输入总线满足内存、低功耗 CPU 电源轨以及 3.3V 和 5V 电源轨的要求。
适用于工业 PC 应用中 Elkhart Lake 的非隔离式负载点解决方案:SLVAET0
本文档旨在重点介绍德州仪器 (TI) 的直流/直流转换器,该转换器提供高性能电源管理解决方案,以延长电池寿命,同时满足 Elkhart Lake 平台的电源要求。
适用于笔记本计算应用中 Alder Lake 的非隔离式直流/直流解决方案:SLUAAA6
本文档旨在重点介绍直流/直流转换器,并描述其满足 Alder Lake 一般电源要求的特性。
PC 应用中适用于 Tiger Lake 的非隔离式负载点解决方案:SLUAA54
本文档旨在重点介绍直流/直流转换器,并描述其满足 Tiger Lake 一般电源要求的特性。有关 Intel 处理器及其电源要求的具体信息,请登录到 Intel 资源与设计中心。若要获取专为满足 Intel 移动电压配置 (IMVP) 要求所设计的多相控制器和功率级的相关信息,请与 TI 联系。
数据中心应用中适用于 Intel® Xeon® Sapphire Rapids 可扩展处理器的负载点解决方案:SLVAF22
本文档旨在重点介绍直流/直流转换器,并描述其用于满足高性能处理器电源要求的特性。
适用于网络接口卡 (NIC) 的负载点解决方案:SNVAA29
网络接口卡 (NIC) 对于业务连续性和可靠通信至关重要,它们将物理层电路与数据链路层标准(例如有线以太网或无线网络)连接起来。
同步电源树中的直流/直流转换器:SLVAEG8
本应用手册举例说明了生成两种输出电压的电源树的五种不同配置。五种电路都对直流/直流转换器使用了相同的电感器以及相同的输入和输出电容器配置。在所有示例中,转换器还配置为相同的标称工作频率 2.25MHz,并对 RCF 电阻使用相同的电阻值。
利用具备 I2C 通信接口的降压转换器获益:SLUAAE9
本应用报告展示了使用具备 I2C 通信接口的降压转换器所带来的好处。电源管理器件的控制功能和状态信息读取将惠及若干应用。
电阻到数字转换器在超低电源中的好处:SLYY180
本白皮书说明了 R2D 电路,描述了它的主要好处和主要限制。
根据标准正降压转换器设计负升压转换器:SLYT516
本文描述一种使用标准正降压转换器形成负升压转换器的方法,利用现有的负电压产生振幅更大(负值更大)的输出电压。使用升压稳压器可生成更小、更高效且更具有成本效益的设计。
使用宽输入电压降压稳压器创建分裂轨电源:SLVA369
本应用报告展示了一种使用标准降压稳压器生成正、负输出电源的独特方法,该稳压器的调节性能良好,交叉调节能力出色而且可调节较低输入电压的正输出。
设计隔离式降压 (Fly-Buck™) 转换器:SNVA674
本文介绍了隔离式降压转换器的基本工作原理。文中解释了工作电流和电压波形,并推导了设计方程。设计示例展示了设计实用性双路输出 3W 隔离式降压转换器的分步过程。
FPGA 电源时序控制:SLYT598
本文详细说明了可根据系统所需的复杂程度实现的时序控制解决方案。本文谈及的时序控制解决方案有:
现代 FPGA 的电源设计注意事项(电源设计器 121):SNOA864
当今的 FPGA 相比前代产品,往往工作电压更低,工作电流更高。因此,电源要求可能会更苛刻,需要特别注意过去几代产品不太重视的功能。如果不考虑输出电压、时序控制、上电和软启动要求,可能导致上电不可靠或对 FPGA 的潜在损坏。
电源遥感:SLYT467
本文讨论遥感设计注意事项,包括电源平面短缺、元件布置、寄生电阻和电位振荡。另外,用实例论证了高频旁路电容减轻遥感相关振荡的效用。
电阻容差对电源精度的影响:SLVA423
本文档帮助设计人员确定电阻容差对电源输出精度的影响。它解释了如何使用电阻分压器调节电源,根据分压电阻的容差推导出输出精度方程,并分析了该方程对设计示例的影响。