ZHDZ019E October 2021 – August 2026 TMS320F280033 , TMS320F280034 , TMS320F280034-Q1 , TMS320F280036-Q1 , TMS320F280036C-Q1 , TMS320F280037 , TMS320F280037-Q1 , TMS320F280037C , TMS320F280037C-Q1 , TMS320F280038-Q1 , TMS320F280038C-Q1 , TMS320F280039 , TMS320F280039-Q1 , TMS320F280039C , TMS320F280039C-Q1
受影响的版本:0
在任何情况下都不允许未经授权的代码进入器件并执行,这是器件安全的前提条件。为此,器件提供了两项功能,担心安全性的用户应该始终启用这两项功能。
当在闪存的 USER OTP 区域中启用时,JTAGLOCK 功能会禁用对器件的资源进 JTAG 访问(例如调试器连接),阻止未经授权的一方使用 JTAG 接口将任何代码下载到器件中。启用 JTAGLOCK 后,用户仍然可以通过输入密码来允许授权方解锁,也可以通过将密码值全部设置为零来永久锁定。
内置于 TI ROM 中的外部引导加载程序不会对所下载的代码执行任何身份验证。在 USER OTP 中启用零引脚引导选项以及闪存引导模式,则在引导时会阻止运行所有基于引脚的外部引导加载程序选项(例如 SCI、CAN、并行),这是因为在基本引导 ROM 执行结束后,会强制使引导过程立即跳转到内部闪存。为了保障最高的安全性,可选择安全闪存启动模式。这可以在跳转到闪存代码之前通过基本引导 ROM 对闪存代码进行预检查。
如果 JTAG 被永久锁定并且启用了零引脚引导至闪存选项,则通过 JTAG 或内置引导加载程序与器件进行通信的编程工具将失效。如果需要能够执行固件升级,则用户必须将代码预存储在闪存中以安全地管理和执行更新。