ZHDY005 October   2026 ADS7142 , DRV8426

 

  1.   1
  2.   概述
  3.   内容概览
  4.   简介
  5.   对比当今的热管理架构
    1.     空对空
    2.     空对液
    3.     液对空
  6.   液体冷却技术的演变
  7.   泄漏检测的必要性
  8.   浸入式冷却
  9.   AI 数据中心的未来冷却技术趋势
  10.   结语
  11.   关于作者
  12.   其他资源
  13.   商标

简介

过去几年,数据中心计算设备机架的功率水平持续上升,其驱动力来自大语言模型及其他 AI 工作负载所需的更先进中央处理器 (CPU) 和图形处理器 (GPU) 架构。因此,热管理的重要性也随之提升。

任何热管理系统的主要任务在概念上都很简单:从不需要热量的区域吸收热量,并将其转移到可以安全散发热量的位置。随着计算设备机架产生更多热量,要使机架内的处理器保持在可接受的温度范围内运行,就需要采用不同的热管理技术来优化性能。本白皮书概述了热管理系统如何随着功率水平上升而演变,并探讨了为应对不远未来的功率水平可能需要的热管理系统。

相关阅读:“数据中心产生的热量比以往任何时候都多。为此,散热能力必须同步提升。”

将机架与家庭中传统的燃木壁炉或燃气壁炉进行比较,是直观了解计算设备机架功率水平及其所产生热量的一种方式。这类壁炉通常在约等于计算设备机架占地面积的范围内,释放出约 10kW 的热量,而这是任何典型空调系统都能轻松处理的负载。但在 50kW 的机架功率水平下,就相当于在同样的占地面积内塞进了 10 个壁炉,而空气冷却已无法在这种热负载下调节室温。一个 1.5MW 的机架相当于在同样空间内放了 150 个壁炉,这确实让人直观地感受到数据中心热管理的挑战。幸运的是,对于相同体积,液冷提供的吸热能力是空气的 3,000 倍。

图 1 展示了冷却挑战升级的速度,将过去、现在和未来的机架功率水平与能够应对它们的架构进行对照,并标出每种架构达到极限的位置。AI 数据中心的机架功率密度已从约 5kW 攀升至 100kW 以上。部分 AI 集群目前每机架已接近 200kW,预计未来几年将高达 1.5MW。这正是冷却架构正从风冷转向液冷以跟上步伐的原因

 机架级功率预测与冷却技术图 1 机架级功率预测与冷却技术