ZHDA343B July 2011 – October 2026 ADS1191 , ADS1192 , ADS1194 , ADS1196 , ADS1198 , ADS1291 , ADS1292 , ADS1292R , ADS1294 , ADS1294R , ADS1296 , ADS1296R , ADS1298 , ADS1298R , ADS1299
在节 2 中,我们看到,由于信号路径中外部和内部元件的失配,CMR 性能会下降。不过,有许多不同的技术可以改善 CMR 性能。四种常见的技术是:
法拉第屏蔽层用于覆盖 ECG 前端,可降低进入系统的电源干扰程度。它还能保护器件和元件免受环境干扰。
改善器件地与患者地之间的隔离有助于提高系统 CMR。对于大多数使用电池的便携式仪器而言,CMR 很可能非常高。然而,大多数用于测量 CMR 的典型测试方法都会规定系统必须通过所需 CMR 规格时的最小隔离电容 CB。
在转换后,可以使用有限脉冲响应 (FIR) 自适应滤波器从输入中去除残余共模信号。在某些情况下,也会通过数字运算减去共模电压。此外,还可以在数字域中使用 50Hz 或 60Hz 频率的陷波滤波器。但是,必须非常谨慎地执行此类操作,以免真实信号因这类滤波而受到影响。必须确保相位信息不会因滤波操作而发生偏移。这里值得注意的是,大多数标准要求在测试系统 CMR 时关闭此后处理功能。
采用该技术时,使用一个低阻值电阻 RP 来驱动患者身体(见参考文献 1)。图 3-1 展示了该技术;它还展示了使用无源元件建立的电极和电缆模型。
图 3-1 使用 RP 在患者身体上施加共模电压直观地看,用于驱动电位的电阻与 ZG 并联(参见 节 2),因此可实现更大的衰减。当用于驱动身体电位的电阻值减小时,整个系统的 CMR 会得到改善。当发生患者身体意外连接到系统地的故障时,该电阻也为电流从基准节点 VREF 流经电阻 RP 提供了通路。根据 IEC 标准(参考文献 2),建议单故障条件 电流最大为 50 μA。保护电阻 RP 的阻值根据系统所用电源电压的值来选择。在 VS = 5V 的系统中,所需电阻的最小值为 100kΩ;如果使用 3V 电源,则 60kΩ 的电阻可将单故障电流限制在安全电流范围内。
通过将保护电阻 RP2 的一部分集成在运算放大器内部,可以进一步改善系统 CMR,如图 3-2 所示。保护电阻 RP1 和 RP2 之和等于电阻 RP。在这种情况下,只有 RP1 与 ZG 并联,从而进一步衰减共模信号。但在单故障条件下,两个电阻都会限制故障电流。这一附加优势的代价是,由于电阻 RP2 上的压降,运算放大器输出的摆幅会减小。不过,通常在正常工作条件下,该路径上的电流小于 1 μA,因此这一顾虑可以忽略不计。
图 3-2 使用大保护电阻器改善 CMR 的技术