ZHDA315 September 2026 MSPM0C1103 , MSPM0C1103-Q1 , MSPM0C1104 , MSPM0C1104-Q1
函数可以显著提高代码的可读性。然而,函数也会在执行速度和代码空间方面带来额外开销。如果某个函数只被调用一次,尤其是对于小型函数而言,这些额外开销通常并不值得。为了兼顾可读性又不引入额外开销,可以通过在函数声明中使用 inline(或 __inline)关键字将该函数内联。这一声明指示编译器在每次调用该函数的位置插入函数体内容,而不是执行实际的函数调用。
然而,在某些情况下,某项操作需要在代码中多次执行。此时,函数反而能成为更节省代码空间的解决方案,因为它允许同一段代码在多个不同位置重复使用。有意识地编写可复用的代码,同样能对代码体积产生重大影响。