ZHDA156 May 2026 TAS5815 , TAS5825P , TAS5827 , TAS5828M
由于音频系统所需的功率等级不断提高,可用于散热的空间有限并且功耗要求更严格、音频放大器市场越来越多地采用 D 类技术。随着扬声器数量的增加和最大电源轨电压的增加,放大器中的功率耗散也会增加,从而导致更高的热水平,这带来了巨大的挑战。为了解决该问题,电源轨包络跟踪已成为一种提高系统级效率的常用技术。这使音频系统能够提供同样强大的声音,同时延长电池寿命并更大限度地减少发热。
通常,音频系统使用一个电压轨运行,这个电压轨可以满足系统的最大峰值功率规格。由于音乐是动态的,因此仅在不常见的短时脉冲下才需要此高压轨。在这个超过这些峰值功率水平的高压轨下运行会导致显著的损耗,并且没有任何好处。更具体地说,这种效率低下由开关和导通损耗引起。从系统级别来看,在最大电压轨下运行只会导致电池寿命延长和工作温度升高。通过实施包络跟踪电源系统,可有效解决这些系统难题。这种方法涉及分析输入音频信号以确定最佳电源电压电平,然后动态调整直流/直流转换器的输出电压以实时满足音频信号的需求。与根据峰值功率要求保持恒定电压的传统系统不同,此方法可确保电源电压始终根据音频信号的特定需求进行定制,而不会影响 THD。结果,开关和传导损耗显著降低,从而显著提高了效率和热性能。
图 1-1 图 1:H 类禁用.