ZHDA138 May 2026 OPA455 , OPA462
OPA462 分立式输出电流提升 RZCO TINA 电路最初的 TINA 仿真未将分压器作为电路的一部分。这样有助于深入了解 RZCO 的优化值。之后,我们将在电路中添加一个分压器,以进一步优化交越失真。
RZCO 和相应 IZCO 值的仿真结果向电路的输入端施加 10VPP 方波。输出响应有助于了解 MOSFET 关断时驱动负载的电流大小。选择过低的 RZCO 电阻值(100Ω、499Ω)会导致放大器输出电流过大(标记为 I_ZCO)。这里为 RZCO 选择了 1kΩ,因为它向电路中增加了 5mA 电流,而使用 499Ω 电阻器时电流消耗为 10mA(参见RZCO 和相应 IZCO 值的仿真结果)。此外,499Ω 电阻器与 1kΩ 电阻器之间的噪声差异很小,因此 1kΩ 是 RZCO 的首选。可以使用更大的电阻器,但会给电路增加额外的噪声。
RZCO = 1kΩ 时 VOUT 分布的仿真结果当 RZCO = 1kΩ 时,失真降至最低,但电路中仍存在交越失真。向电路中添加分压器可实现进一步优化,如 OPA462 分立式输出提升 TINA 电路图所示。
OPA462 分立式输出电流提升 TINA 电路
OPA462 分立式输出电流提升电路仿真结果向电路中添加分压器,进一步减小了输出端的交越失真。使用 TINA 中的后处理器计算电路的平均输出功率。此外,该后处理器还显示 OPA462 的输出功率极小,约为 300mW(标记为 DUT_POWER)。