ZHDA121 April 2026 TPLD1201 , TPLD1202 , TPLD2001
TI 的可编程逻辑器件 (TPLD) 可帮助设计人员打造尺寸更小、成本更低的可穿戴电子产品。TPLD 系列通过将多个分立元件集成到单个小型封装中,让设计人员能够缩减物料清单 (BOM) 并减小电路板尺寸。与微控制器 (MCU) 相比,TPLD 具有低待机功耗(与逻辑器件类似),并且可以集成模拟元件。
TPLD 可以在可穿戴电子产品中执行多种功能。下面的方框图中显示了一些示例。请注意,TPLD 并非为了取代 MCU,而是分担其部分功能负担,从而减小所需的 MCU 尺寸、降低复杂性和成本。
充电单元与智能设备之间的通信通常需要独立的电力线和通信线。采用 TPLD 的 PLC 无需通信线路,从而降低了复杂性和尺寸。与现有的专用 PLC 集成电路 (IC) 相比,TPLD 提供了一种可配置设计,可集成到定制系统中且不需要 MCU。
有关使用 TPLD 进行 PLC 的更多信息,请参阅 TI 可编程逻辑器件 (TPLD) 中的半双工电力线通信。
在具有分布式电路板的器件(例如智能眼镜)中,将多条布线从系统的一侧引向另一侧会增加总设计尺寸。使用 TPLD,最多可将八个并行输入信号串行化为单个输出,通过单条布线发送,并由电路板另一侧的另一个 TPLD 进行解串。因此,使用 TPLD 可以减小设计尺寸并降低布线复杂性。
TPLD 允许在 SerDes 系统任一侧实现 0 到 8 个输入的可定制输入/输出 (IO) 计数,并能自动响应输入信号的变化,无需 MCU 或其他主器件。
许多设计都需要电源时序以避免反向供电或意外的器件运行。TPLD 提供具有错误检测功能的单芯片加电和断电控制。较之电阻器-电容器 (RC) 网络设计,TPLD 具有更高的一致性并提供更强的控制能力,并且比 MCU 设计启动速度更快、功耗更低。TPLD 的内部振荡器允许在无需外部时钟信号的情况下进行时间控制,而集成的模拟比较器则支持电压监控和电源时序门控。
有关使用 TPLD 进行电源时序控制的更多信息,请参阅使用 TI 可编程逻辑器件通过反馈实现电源时序控制。
将 MCU 的多个引脚专门用于外设控制会增加所需的 MCU 成本和复杂性。TPLD GPIO 扩展器可以使用来自 MCU 的串行外设接口 (SPI) 或内部集成电路 (I2C) 来控制 GPIO 输出。使用 SPI 或 I2C 最多可以读取或写入 8 个输入和 8 个输出。I2C 或 SPI 块可以完全独立于其他资源运行,以读取或写入任何未使用的引脚,从而允许将 GPIO 扩展功能与 TPLD 中的其他功能结合使用。此方案无需专用的 GPIO 扩展器芯片,从而减小了 BOM 尺寸和设计尺寸。
有关使用 TPLD 进行 GPIO 扩展的示例,请参阅使用 TI 可编程逻辑器件中的 I2C GPIO 扩展和状态机控制 7 段显示屏。
可穿戴设备正日益向更小尺寸发展,从而缩减了按钮等用户输入元件的可用空间。TPLD 可用于解析按钮按压模式,从而通过单个输入信号执行不同的操作,在不降低器件可控性的情况下减少了所需的用户端输入数量。TPLD 还可以执行按钮去抖、电压转换,并具有广泛的可配置控制方案阵列。
在可编程逻辑中使用状态机中实施了一个示例智能按钮控制方案。
对于电力正常通信或信号转接驱动等功能,通常需要小型一次性逻辑元件。这些逻辑元件可以集成到执行其他功能的 TPLD 中,从而无需多个不同的组件。所有 TPLD 块彼此独立运行,因此可以并行执行多项功能。将逻辑元件集成到单个器件中可减小总设计尺寸和功耗。
MCU 的工作电压电平通常低于外设,需要其他 IC 来实现通信。TPLD 具有可选的低电压电平输入和漏极开路输出,支持升压或降压转换。出于 GPIO 扩展或逻辑控制等其他目的,将布线从 MCU 引至 TPLD,可以在无需专用电压转换 IC 的情况下实现电压转换,从而减小设计尺寸和功耗。
有关使用 TPLD 进行升压和降压电压转换的更多信息,请参阅 TI 可编程逻辑器件 (TPLD) 中的升压和降压转换。