ZHCUCW1 March 2025
目前,电池储能系统 (BESS) 在住宅、商业和工业以及电网储能和管理领域发挥着重要作用。此类系统正在朝着高精度监测、预测性保护、智能管理的方向发展,同时注重环境可持续性。
BESS 包含多个电池组,每个电池组又由若干个串并联的电池电芯组成。电池组和电池电芯需要适当的工作和存储温度、电压范围、电流范围,以保证使用寿命和安全。设计人员必须在电池组层面监测并保护电池电芯。电池管理单元 (BMU) 是一种控制器,用于监控电池组中每个电池电芯的电压和温度,且测量精度要求很高。BMS 的高压监测单元 (HMU) 部分是一个关键元件,主要负责管理和维护电池组高压方面的安全。
BMU 和 HMU 收集的信息将传输到机架级控制器电池控制单元 (BCU),以进行安全和充电管理。BMU 和 BCU 之间还需要稳健且快速的通信。对于通信接口,传统上广泛使用控制器局域网 (CAN) 来确保通信的稳健性。然而,菊花链具有成本优势,尤其是用于大容量电池组应用时,因为在此类应用中,对由许多 BMU 节点和 CAN 接口器件组成的 CAN 结构而言,成本是一项重要考虑因素。
通过整合 BMU、BCU 和 HMU 的设计,该架构形成了一个完整的 BESS 系统,适用于可应用于住宅、商业、工业和电网储能系统的大容量电池组应用。