ZHCUBK2A December   2023  – May 2025 AFE7728D , AFE7768D , AFE7769D

 

  1.   摘要
  2.   2
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2基本 EVM 测试过程
    1. 2.1 安全
    2. 2.2 质量
    3. 2.3 服装
    4. 2.4 硬件和软件要求
      1. 2.4.1 所需的测试设备
      2. 2.4.2 所需软件
  6. 3AFE7769DEVM 设置
    1. 3.1 AFE7769D 硬件更改
    2. 3.2 AFE7769D 连接
    3. 3.3 AFE7769D 软件设置
    4. 3.4 AFE7769D 编程方法 1:自动
    5. 3.5 AFE7769D 编程方法 2:使用 GUI 模式
  7. 4修订历史记录

AFE7769D 编程方法 2:使用 GUI 模式

注:

在 GUI 模式自动化时,最后一步需要参考 Picocom 的 PC802 EVB RFIC 演示用户指南(版本3),可通过在公司站点上提交申请来采购该指南。

  1. 打开 AFE77xxD Latte GUI 版本 1.4。确保其外观如 图 3-8所示,然后点击 Continue。应该会显示 Couldn't Detect FPGA Reset FTDI.Please reset FPGA manually 这一条消息,可以忽略该消息。
     启动 AFE77xxD Latte 软件图 3-8 启动 AFE77xxD Latte 软件
  2. 等待直到 GUI 加载到用户指南窗口,如图 3-9所示。点击左侧树形视图下方的AFE-Configuration 选项卡,进入主参数屏幕。
     用户指南,AFE77xxD Latte 软件图 3-9 用户指南,AFE77xxD Latte 软件
  3. 点击 Browse under Load System Parameters,然后在 "\Documents\Texas Instruments\AFE77xxDLatte\lib\configs" 下选择 "AFE77xxD_Picocom_pc802_K1L.xlsx" 配置文件。选择文件后,单击LOAD图 3-10显示了主窗口屏幕。您还应该会在 Log 窗口中看到一条消息,指出已加载配置。
     主窗口:AFE 配置图 3-10 主窗口:AFE 配置
  4. 之后,在 Hardware Connection 下,点击更新 GUI 按钮,您将在日志窗口中看到一条内容为 “Refreshed GUI” 的消息。然后点击 Device Bringup,这将启动器件的初启过程。要正确导航,请参阅 图 3-11
     执行器件配置图 3-11 执行器件配置
  5. 完成器件初启后,您将在日志窗口中看到一些错误(如 图 3-12所示)。其中两个错误应该是“FPGA Reset device not found”,其余错误应该位于“Device DAC JESD-RX 0 Link Status”行下。由于 JESD 链路未建立,因此预计会出现这些错误。
     Latte 日志窗口器件后配置图 3-12 Latte 日志窗口器件后配置
  6. 在顶部,点击 Latte Mode 并导航至 Script Mode,如 图 3-13中所示。
     切换到“Script Mode”图 3-13 切换到“Script Mode”
  7. 在左侧树视图中打开 PC802_LMKDIV.py 脚本,如 图 3-14所示。
     RNS802 LMK 脚本图 3-14 RNS802 LMK 脚本
  8. 通过按 F5 或依次点击“Run”>“Buffer”来运行脚本。您应该会在日志窗口中看到一个输出,如 图 3-15中所示,表明脚本已运行且没有错误。运行该脚本后,如果连接了来自 RNS802 的 122.88MHz 基准,则 LMK_LOCKED LED (D11) 会亮起。
     运行 LMK 脚本图 3-15 运行 LMK 脚本
  9. 点击 Latte Mode 并导航至 GUI Mode,图 3-16中所示。
     切换到“GUI Mode”图 3-16 切换到“GUI Mode”
  10. 点击树视图下的 TX-Test,如 图 3-17所示。
     切换到 Latte 中的 Channel Controls 选项卡图 3-17 切换到 Latte 中的 Channel Controls 选项卡
  11. 通过将 TX 通道设置为绿色,启用这些通道的 TDD,如 图 3-18所示。然后、单击 Set TX TDD。日志窗口中应该会出现一条消息,显示 “TDD set”。
     启用 TX TDD图 3-18 启用 TX TDD
  12. 按照 2.2 节中的 PC802 EVB RFIC 演示用户指南(版本3)继续设置 RNS802。进入第 2.2.5 节后,在测试模式工具上输入 start 命令开始发送数据后,在 AFE77xxD GUI 的命令行中键入 “AFE.adcDacSync(1)” 命令。现在,您应该能够在日志窗口中看到一份报告,报告指出 JESD 链接已建立且没有错误,如 图 3-19所示。数据现在流经 AFE TX 通道。
     JESD 链路启动图 3-19 JESD 链路启动