ZHCUBD8B October 2023 – May 2024
LP-MSPM0C1104 具有板载调试探针,可简化原型设计。此 LaunchPad 上使用的调试器是 XDS110 型号,它支持所有 MSPM0 器件衍生产品。集成式 XDS110 调试探针与 MSPM0C1104 电路的其余部分物理分离,如图 2.x 中所示。XDS110 也与 MSPM0C1104 电气隔离。除了公共接地之外,XDS110 只能通过经过 J101 的信号进行连接。
利用跳线 J101 处的隔离跳线块,用户可以连接或断开从 XDS110 域进入 MSPM0C1104 目标域的信号。这包括 XDS110 SWD 信号、应用 UART 信号以及 3.3V 和 5V 电源。
| 跳线 | 说明 |
|---|---|
| 5V | 来自 USB 的 5V VBUS。 |
| 3V3 | 3.3V 电压轨,源自 XDS110-ET 域中的 VBUS。 |
| RXD<< | 反向通道 UART:目标 MSPM0L1306 通过该信号接收数据。箭头指示信号的方向。 |
| TXD>> | 反向通道 UART:目标 MSPM0L1306 通过该信号发送数据。箭头指示信号的方向。 |
| NRST | RST 信号。 |
| SWDIO | 串行线调试:SWDIO 数据信号。 |
| SWCLK | 串行线调试:SWDCLK 时钟信号。 |
在正常原型设计期间,所有分流器均已组装。但是,在某些情况下用户需要打开这些连接:
借助该反向通道 UART,可以与不属于目标应用主要功能的 USB 主机进行通信。这在开发过程中非常有用,而且还能提供与 PC 主机侧进行通信的通道。这可以用于在与 LaunchPad 开发套件通信的 PC 上创建图形用户界面 (GUI) 和其他程序。
图 3-3 展示了反向通道 UART 的通道。反向通道 UART 连接到 UART0(PA8、PA9),可以深化接头 J16 和 J17 上的跳线设置。
在主机侧,当 LaunchPad 开发套件在主机上进行枚举时,将生成一个用于应用反向通道 UART 的虚拟 COM 端口。您可以使用任何与 COM 端口连接的 PC 应用程序(包括 Hyperterminal 或 Docklight 等终端应用程序)来打开该端口并与目标应用程序通信。用户需要找出对应于反向通道的 COM 端口。在使用 Windows 操作系统的 PC 上,设备管理器可以提供协助。
图 2-3 设备管理器中的应用反向通道 UART反向通道 UART 为 XDS110 Class Application/User UART 端口。此时,图 3-3 展示了 COM14,但该端口可能因主机 PC 而异。确定了正确的 COM 端口后,请根据文档在主机应用中配置该端口。然后,用户可以打开该端口并开始与主机进行通信。
在目标 MSPM0C1104 侧,反向通道连接到 UART0 模块。XDS110 具有可配置的波特率;因此,PC 应用程序配置的波特率务必与在 UART0 上配置的波特率相同。