ZHCUB75A June   2023  – October 2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 硬件设置
  9. 3软件
    1. 3.1 软件设置
    2. 3.2 图形用户界面 (GUI) 指南
      1. 3.2.1 开始页面
      2. 3.2.2 主页页面
      3. 3.2.3 LED 控制页面
      4. 3.2.4 图形页面
      5. 3.2.5 寄存器映射页面
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1.     商标
  12. 6修订历史记录

LED 控制页面

在 LED 控制页面中为每个 RGB LED 像素设置颜色和亮度。要使用默认配置点亮一个 LED,请按照以下过程操作,并参见图 3-5。

  1. 点击 Enable 按钮以在软件中启用 LP5861。
  2. 选择您要控制的 LED。
  3. 为此 LED 设置一种颜色。
  4. 点击 Set Brightness 按钮将 PWM 值上传到器件中。
  5. 点击 VSync 按钮以激活此 LED(默认为模式 3,因此需要 SYNC 信号)。
GUID-20230615-SS0I-WF2R-W9LW-ZWXK14T68CVN-low.png图 3-7 LED 控制页面和测试程序

器件配置

要提高不同应用下的性能,请首先配置一些关键设置。选择 DEVICE CONFIGURATION 按钮显示详细设置幻灯片,如图 3-6 所示。此处设置了最大电流 (MC)。

注: 如果 LP5861T 待测试,则全局最大电流设置与 GUI 器件配置页面上显示的值不同。请从表 3-1 中选择相应值。
表 3-1 LP5861 与 LP5861T 之间的比较
Maximum_Current(Dev_config3 寄存器中的 3-1 位) 0h 1h 2h 3h(默认值) 4h 5h 6h 7h
MC_LP5861 3mA 5mA 10mA 15mA 20mA 30mA 40mA 50mA
MC_LP5861T 7.5mA 12.5mA 25mA 37.5mA 50mA 75mA 100mA 125mA

如果设置了最大高电流,则建议使用外部 VLED 电源。Data Refresh Mode 设置决定了是否需要 SYNC 信号来同步每个 LED 点的 PWM 变化。Max Scan Lines 控件用于选择有多少扫描线处于活动状态。有关其他设置的功能的更多信息,请参阅 LP5861T 具有 8 位模拟以及 8 位或 16 位 PWM 调光功能的 18 通道高电流 LED 驱动器。

注: 对于 LP5861T/LP5861,只有一条扫描线可用。

此处配置了评估重影消除和低亮度补偿功能。

GUID-20230615-SS0I-CFGS-DWM7-P03N2Q20CN0T-low.png图 3-8 器件配置

自定义 LED 设置

在设置 RGB LED 的颜色和亮度之前,必须先选择一个或多个 LED(按住 Shift 键可选择多个 LED)。在 CUSTOM 标签中,在右侧颜色选择器中设置颜色,请参见图 3-7。亮度用于调整一个 RGB LED 中所有 3 个点的 PWM。对于一些要求很高的应用,点电流可以调节每个 RGB LED 的白平衡。

注: 如果 LP5861T 待测,则每个通道的实际输出电流 (IOUT) 可通过以下公式计算:

IOUT = (MC_LP5861T/MC_LP5861) x Iout

有关 MC_LP5861T 和 MC_LP5861 值,请参阅表 3-1 的详细信息。

GUID-20210505-CA0I-4HMP-VHLR-QG9FC8HJCVVB-low.svg图 3-9 自定义设置

全局和组设置

图 3-8 所示为 GLOBAL 选项卡,其中设置了 RGB 组的颜色电流以及所有 LED 点的全局 PWM。图 3-9 所示为 GROUP 选项卡,其中每个 LED 点可任意配置为三个组,而同一个组的 PWM 可以同步更改。

GUID-20210505-CA0I-JKSK-DVS7-63Q8GTFSWSWT-low.svg图 3-10 全局设置
GUID-20230615-SS0I-VZWQ-RPSX-SQPCTTGQR4PJ-low.png图 3-11 组设置

故障检测

LP5861T 会持续检测每个 LED 点的状态。一旦检测到开路或短路故障,也会在 GUI 上监控故障状态。点击异常 LED 附近的警告栏将显示故障详细信息,如图 3-10 所示。点击 GUI 右上角的故障摘要会显示所有故障状态的摘要(请参见图 3-11)。Clear Short LED 和 Clear Open LED 按钮用于在故障消失后清除相关的故障标志。

为了获得精确的检测结果,由于 LED 产生的寄生电容,每个 LED 点的电流必须设置在 0.5mA 以上,并且 PWM 必须设置在 25% 以上。电流过小会导致 LSD 结果异常。

GUID-695D2AF3-C5EE-4B0A-BFA6-93C7255617DA-low.png图 3-12 单项故障报警
GUID-782C617D-6006-4720-995B-EE7B64A0DA9B-low.png图 3-13 总故障汇总