ZHCU791D December 2022 – April 2026
市场上有多项绝缘监测技术。最常用的两种方法是交流电流注入和电桥开关。
交流电流注入法是生成一个方波信号,然后通过 RC 滤波器或变压器将该信号注入 HV 线路和保护性接地 (PE) 之间的 RC 电路。阻抗是根据电容器的充电和放电来计算的。交流电流法的主要缺点是难以实现可靠和准确的设计,以及需要体积庞大的变压器将注入电路与 HV 线路隔离开。交流电流法的优点是不受隔离电容的影响。有关更多信息,请参阅节 1.2。
IEC 61851-23 等安全标准中提出了电桥开关法。电桥开关法是通过隔离栅切换已知电阻支路的方法。正常运行时,没有电流流经电阻桥,因为没有通往 PE 的路径。这表明系统是安全的,没有任何隔离破损。
电桥直流绝缘监测的设计直观而准确。不需要体积庞大的变压器,并且在正常运行期间,隔离栅上仅消耗少量功率。
除了工业级低压配电系统 外,该设计在汽车领域注重隔离参数的混合动力汽车 (HEV) 和电动汽车 (EV) 系统中也颇受欢迎。
如安全标准所述,将该电阻支路的工作时间限制在十秒以内。这是由于在电路运行时,系统的安全性受到损害。
图 1-4 是一个使用此参考设计进行隔离击穿测量的示例。负侧开关 (SN) 和正侧开关 (SP) 由全新的 TPSI2140 无缝继电器隔离开关实现,用于通过已知的电阻分压器路径临时断开隔离栅。
RstP 和 RstN 是 ±0.1% 高阻分压器支路,分别在 DC+ 和 PE 以及 DC– 和 PE 之间切换。RinAMC 是电压检测电阻器,为 AMC3330 增强型隔离放大器提供按比例缩减的电压输入。
在测量期间,两个电阻支路在不同时间接通。图 1-5 显示了当 SP 开启而 SN 保持关闭时的等效电路。隔离栅上的电流 Iiso 与总线电压、隔离电阻和接通的电阻支路成正比。
在正常条件下,隔离栅完好无损且 DC– 和 PE 之间的绝缘电阻 RisoN 为 MΩ 量级,因此在接通的电阻分压器上仅有很小的电流,从而使 AMC3330 具有很小的输入信号。
如果隔离栅性能下降,则 Iiso 会增大,从而导致 AMC3330 的输入信号增大。对于 SN 闭合且 SP 断开的情况,会出现同样的行为,具体取决于 RisoP。
为了计算 RisoN 和 RisoP 的确切值,使用了图 1-5 和图 1-6 中显示的等效电路。
如果在 SN 断开时 SP 闭合,则漏电流会在电阻支路中产生电压 – 这里称为隔离电压 VP。根据基尔霍夫电压定律,可以推导出方程式 21。
求解 VP,其结果为方程式 2。
隔离栅的漏电流可根据方程式 3 计算得出:
因此,产生的隔离电压 值通过 RinAMC 缩小 至 AMC3330 ±1V 范围,可根据方程式 5 计算得出。
可以使用方程式 6 通过 VinP 的测量值计算 VP。
对于 SP 断开和 SN 闭合的相反状态,可以找到类似的公式。
在这种情况下,VDC 的符号会发生变化,因为对于该等效电路,直流连接的极性会发生变化,这也会产生负隔离电流 Iiso。
假设 RstP = RstN = Rst,可以通过方程式 7 至方程式 11 计算直流线路和 PE 之间的隔离电阻:
对于正(此时电阻支路接通)和负两种情况,RinAMC 上的隔离电压极性是相反的。由于具有双极输入电压范围,AMC3330 在该场景下非常适用。