ZHCT915A April   2025  – July 2025

 

  1.   1
  2.   软件产品概述
  3.   器件生命周期和配置流程
  4.   TI 的 F29x OTP 密钥编写器包
  5.   MCU 器件的 TI 基础软件
  6.   有效器件列表

MCU 器件的 TI 基础软件

什么是 TIFS-MCU?

TIFS 表示德州仪器 (TI) F29x SoC 基础安全。其能提供器件信任根和基础安全服务。HSM(即硬件安全模块)由基于安全内核的安全子系统组成。TIFS-MCU 是 F29-SDK 之上的一个附加包,适用于 F29x 器件,例如 F29H85x。TIFS-MCU 在安全 CPU 上启用了裸机安全栈,用户也可以使用该栈。

  1. 开发设备信任根并提供基础安全服务
  2. 与 3P Auto-HSM 堆栈集成时,TIFS-MCU 并非 AUTOSAR-HSM 堆栈的替代方案。

TIFS-MCU 支持基础安全软件(其具备器件内信任根所需的所有构建块)并且可利用各种服务。AUTOSAR-HSM 栈供应商可以轻松集成 TIFS-MCU,以便开发符合 SHE/EVITA 标准的 HSM 栈。

什么是 TIFS-MCU 中的代码配置固件?

代码配置固件是 TI 交付的软件(包括源代码),可以将软件安全配置到器件的内部闪存中。这样一来,即使在不安全的环境中,用户也可以对 HSM 和 C29 应用程序进行安全编程。

表 1 代码配置流程支持的特性列表
代码配置流程的特性 映像完整性 存储体模式

HSM 运行时间固件配置

  • RSA-4K 与 SHA512
  • 采用 SHA512 的 ECDSA secp256R1
  • 采用 SHA512 的 ECDSA secp384R1
  • 采用 SHA512 的 ECDSA secp521R1
  • 采用 SHA512 的 ECDSA brainpool512R1

所有存储体模式

C29 CPU1 配置

  • RSA-4K 与 SHA512
  • 采用 SHA512 的 ECDSA secp256R1
  • 采用 SHA512 的 ECDSA secp384R1
  • 采用 SHA512 的 ECDSA secp521R1
  • 采用 SHA512 的 ECDSA brainpool512R1

所有存储体模式

安全设置配置

  • RSA-4K 与 SHA512
  • 采用 SHA512 的 ECDSA secp256R1
  • 采用 SHA512 的 ECDSA secp384R1
  • 采用 SHA512 的 ECDSA secp521R1
  • 采用 SHA512 的 ECDSA brainpool512R1

所有存储体模式

表 2 安全代码配置流程的软件可交付结果列表
软件组件列表 软件类型 OPN 交付位置 源位于 1.01.00

UART 闪存内核

示例

F29H85x-SDK

ti.com

是

主机编程器

面向如下系统的工具:

  • Windows
  • Linux
  • MacOS

F29H85x-SDK

ti.com

是

OTP 密钥编写器证书生成

Python 工具

F29H85x-TIFS-SDK

安全资源

是

HSM KP 固件

加密固件

F29H85x-TIFS-SDK

安全资源

否

HSM CP 固件

示例

F29H85x-TIFS-SDK

安全资源

是

代码签名工具

Python 工具

F29H85x-TIFS-SDK

安全资源

是

TIFS-MCU SDK 提供哪些功能?

TIFS-MCU SDK 提供开箱即用的服务和 HSM 固件示例,展示了可在 HSM 子系统中执行的用例。

 TIFS-MCU 提供的本机服务图 3 TIFS-MCU 提供的本机服务
 TIFS-MCU 的软件架构方框图图 4 TIFS-MCU 的软件架构方框图
表 3 TIFS-MCU 软件组件

TIFS-MCU 软件组件

说明

操作系统内核

无 RTOS

包含可实现由计时器、ISR、主线程组成的非 RTOS 执行环境的模块。允许顶部软件以裸机模式运行。注 — 仅 NORTOS 支持 HSM 服务器。

驱动程序移植层 (DPL)

驱动程序用于提取象操作系统环境的 API。示例包括信标、硬件中断、互斥、时钟。

安全性器件驱动程序和模块

TIFS-MCU 外设驱动程序

HSM 的器件驱动程序库和 API。

SOC 外设驱动程序列表:

  • HSM MBOX 和 Secure IPC

  • 加密驱动程序

  • HSM 闪存、HSM FRI

  • 安全管理器

  • 防火墙

TIFS-MCU 中间件

TIFS-MCU 封装支持的 TIFS-MCU 中间件

中间件列表:

  • HSM 服务器

  • HSM 存储器日志

  • ASN1 解析器和证书解析器

  • 密钥导出

  • 加密接口

TIFS-MCU 服务

TIFS-MCU 封装支持的 TIFS-MCU 中间件

HSM 服务列表:

  • HSM 获取版本服务

  • HSM 获取 UID 服务

  • HSM 运行时间调试验证服务

  • HSM 导出 KEK 服务

  • HSM 随机数生成服务

  • HSM 扩展 OTP 服务

  • HSM 防回滚服务

  • HSM 信任根切换服务

  • HSM 安全固件更新服务

TIFS-MCU 固件

TIFS-MCU 固件的开箱即用示例实现(启用所有上述服务)

示例和演示

示例和演示

HSM 示例列表:

  • 显示所有 HSM 服务的组合服务演示

  • Boot Manager 演示了闪存引导模式下的固件更新

  • 加密/解密密码学示例

  • 哈希加密示例

  • 非对称加密示例

工具(在主机上使用)

Code Composer Studio (CCS)

构建项目和调试程序的 IDE

TI CLANG 编译器工具链

TI 基于 CLANG 的 ARM 编译器,适用于 ARM M4F

TI C29-CGT 工具链

TI 基于 CLANG 的 C29 编译器,适用于 C29 CPU

SysConfig

系统配置工具,用于配置外设、引脚多路复用和时钟,并生成系统初始化代码

SDK 工具和实用程序

其他工具和实用程序,如闪存工具、引导工具、与 SDK 开发流程配合使用的 CCS 加载脚本

OTP Keywriter

OTP Keywriter 用于将客户密钥融合到器件中,并将 HS-FS 转换为 HS-KP 以建立客户信任根。

TIFS-MCU 工具

利用通过 TIFS-MCU 提供的服务的工具和脚本。

表 4 支持 HSM 服务
服务 说明 现有示例

HSM 获取版本服务

HSM 获取版本服务是为了获取当前 TIFS-MCU 固件版本

是

HSM 获取 UID 服务

当 TIFS-MCU 固件收到 HSM 服务器的获取 UID 请求时,UID 将从安全存储器复制到用户请求的输出存储器位置。

是

HSM 运行时间调试验证服务

要在运行期间解锁调试端口,您需要使用私钥签名的 X509 证书。此服务用于向 TIFS-MCU 固件提供已签名的证书以进行处理。

是

HSM 导出 KEK 服务

TIFS-MCU 提供该服务,以获取基于某些输入常数的导出 KEK。

  • 该密钥对于每个器件都是唯一的,并保密。

  • 不能以任何方式从硬件获取该密钥。

是

HSM 随机数生成服务

TIFS-MCU 提供该服务,以便从给定的输入常量中获取随机数。

是

HSM 扩展 OTP 服务 TIFS-MCU 为通用 OTP 区域编程提供服务,该区域是由 OTP 闪存位组成的阵列,可供用户自定义使用模型。 是
HSM 防回滚服务 TIFS-MCU 提供防回滚服务,可防止引导旧版软件映像。该器件有 OTP 字段,用于保存 SBL、HSMRt、SECCFG 和应用程序映像的软件版本。 是
HSM 信任交换机服务根

TIFS-MCU 提供安全 RoT 切换,可从辅助密钥切换到备份密钥。

SoC 中存在两个信任根密钥:辅助 (SMPK/SMEK) 和备份 (BMPK/BMEK)。如果辅助密钥受损,攻击者可以控制整个 SoC。

是
HSM 固件更新服务 TIFS-MCU 提供安全固件更新服务,包括证书身份验证流程、信任根密钥验证以及在整个流程中保持映像的完整性。 是
表 5 支持加密硬件加速器和模式
加密核心 软件驱动程序提供支持 现有示例 规格

AES 加密和解密

  • 128,192 和 256 位密钥

  • ECB、CBC、CCM、CTR、CFB

  • 单次 + 流模式

  • CPU 轮询模式

是

AESMAC 生成和验证

  • 128,192 和 256 位密钥

  • CCM、CBC-MAC、CMAC

  • 单次 + 流模式

  • CPU 轮询模式

是

SHAHasing 算法

  • SHA256、SHA512

  • HMAC SHA-256、HMAC SHA-512

  • 单次 + 流模式

  • CPU 轮询模式

是

RSA

加密和解密签名和验证

  • RSA 2048、3072、4096 位

  • RSA PKCS1_5,PSS2_1

  • CPU 轮询模式

仅限 4K 的 RSA PKCS1_5

ECDSA

签名和验证

  • SECP256、SECP384、SECP521

  • BRAINPOOL-P512

  • CPU 轮询模式

是

EDDSA

签名和验证

  • ED25519

  • CPU 轮询模式

是

ECDH

Diffie Helman 密钥交换

  • SECP256、SECP384、SECP521

  • BRAINPOOL-P512

  • CPU 轮询模式

是