ZHCT492 February 2024 MSPM0C1103 , MSPM0C1103-Q1 , MSPM0C1104 , MSPM0C1104-Q1
首款 8 位和 16 位 MCU 上市已有数十年时间。随着性能需求的上升,32 位 MCU 变得越来越受欢迎,但并没有迹象表明 8 位或 16 位 MCU 市场的总体有效市场 (TAM) 在下降。这个市场对于这些简单、低成本 MCU 的需求并没有减少。与 32 位 MCU 相比,这些传统 MCU 的供应和产能投资仍然有限,但工业、汽车(例如车身和动力总成)和消费类物联网产品需求旺盛。因此,预计 8 位和 16 位 MCU 市场在 2026 年将分别达到 730 亿美元和 610 亿美元(总计 1344 亿美元),2021 年至 2026 年的复合年增长率分别为 6.4% 和 7%。这个市场仍然很大,值得持续投资。
图 1 8 位和 16 位 MCU 市场趋势
图 3 2021 年 4 位和 8 位 MCU
图 2 32 位 MCU 市场趋势
图 4 2021 年 16 位 MCU 工程师面临着性能和成本方面的挑战,因为大多数现有 8 位和 16 位 MCU 都构建于数十年前并基于 180nm 等传统工艺节点技术。这些传统技术无法满足不断提高的性能要求,可以逐渐被新技术取代。因此,这些传统的 MCU 最终将在市场中失去竞争力。但是,市场对于简单且低成本 MCU 的需求依旧存在,这在各种不同的应用领域中均有体验。为了满足这一市场需求,TI 基于最新制造技术和先进工艺节点推出了新的低成本 MSPM0C MCU 系列。MSPM0C MCU 系列提供 32 位 ARM Cortex-M0+ 内核,这不仅降低了成本,还提高了性能。
MSPM0C 是 TI MSPM0 MCU 产品系列的一部分,是一款超低成本、可自编程的通用 MCU,适用于监控、模拟传感和通信应用等基本系统管理。通常,客户需要使用这些 MCU 来执行一到两个简单任务。由于采用新设计和先进技术,MSPM0C 提供 -40°C 到 +125°C 的宽工作温度范围。另外,该器件还提供符合 AEC-Q100 标准的版本,可用于工业、汽车、电器和个人电子产品等领域的不同应用中。

如需更多信息,请参阅产品文件夹。