ZHCT462 February   2024 LMG2100R044 , LMG3100R017

 

  1.   1
  2.   2
    1.     引言
    2.     应用领域 1:太阳能
    3.     应用领域 2:服务器
    4.     应用领域 3:电信电源
    5.     应用领域 4:电机驱动
    6.     结语

Srijan Ashok

引言

随着技术的迅速发展,人们对电源的需求亦在不断攀升。为了可持续地推动上述发展,诸如太阳能等可再生能源越来越多地用于电网供电。同样,为了实现更快的数据处理、大数据存储以及人工智能 (AI),服务器的需求正在呈指数级增长。鉴于全球趋势,设计人员面临着一项重大挑战:如何在保持设计效率提升的同时,在相同的尺寸内实现更高的功率。

这一挑战已经推动了氮化镓 (GaN) 在高压电源设计中的广泛应用,原因在于 GaN 具有两大优势:

  • 提高功率密度。GaN 的开关频率较高,使设计人员能够使用体积更小的无源器件(如电感器和电容器),从而缩小电路板的尺寸。
  • ‌提升效率。相较于硅设计,GaN 出色的开关和导通损耗性能可将损耗降低 >50%。

除了业界已经采用的高压 GaN(额定值 >=600V)外,新的中压 GaN 解决方案(额定值 80V-200V)也日益受到欢迎,可在高压 GaN 之前无法支持的电源系统中实现更高的功率密度和效率。

在这篇文章中,我将详述四个主要的中压应用领域,这些领域正在逐渐采用 GaN 技术。

应用领域 1:太阳能

太阳能是发展最快的可再生能源,从 2021 年到 2022 年增长了 26%,预计在未来七到八年内,太阳能利用将以大概 11.5% 的复合年增长率发展。随着太阳能电池板安装数量的增加,人们对系统效率和功率密度的需求也将随之增长,因为这是一种对空间需求较高的技术。‌对于太阳能电池板子系统而言,LMG2100R044 和 LMG3100R017 器件有助于将系统尺寸缩小 40% 以上。

太阳能主要通过太阳能电池板的两种子系统得以实现:一种是升压级后跟逆变器级,将直流电压范围转换为交流电压(如图 1 所示);另一种是降压和升压级,其中电源优化器将不断变化的直流电压转换为常见的直流电压电平(利用最大功率点跟踪),以输送到串式逆变器(如图 2 所示)。

GUID-20240130-SS0I-WFLC-8J7Z-CFQHCSC6H7TC-low.png图 1 微型逆变器方框图
GUID-20240130-SS0I-RN0D-JQFM-GHT1GMMLZCDN-low.png图 2 电源优化器方框图

应用领域 2:服务器

考虑到我们仍处在人工智能革命的初期阶段,为了运行复杂的机器学习算法并实现更大、更复杂数据集的存储,服务器的需求将呈指数级增长。要求每个级的效率 >98% 的高密度设计将能够满足这些增强型处理和存储需求。

如图 3 所示,服务器电源应用中的三个主要系统可以采用 100V 至 200V 的 GaN:

  • 电源单元 (PSU)。开放计算项目的变化正在提升 48V 输出的热度;然而,所需 80V 和 100V 硅解决方案的损耗(栅极驱动和重叠损耗)相较于以前的解决方案有大幅增长。诸如 LMG3100 等 GaN 解决方案有助于尽可能减小电感-电感-电容器级(LLC 级)次级侧同步整流器中的上述损耗。
  • 中间总线转换器 (IBC)。此系统将 PSU 输出的中间电压 (48V) 转换为较低的电压,然后传送至服务器。随着 48V 电压电平的流行,IBC 有助于减少服务器子系统中的 I2R 损耗,并使汇流条和电力传输线的尺寸和成本都得到降低。IBC 的缺点是其在电源转换中又增加了一步,可能会对效率产生影响。因此,除了 OEM 经测试可获得高效率和高功率密度最佳组合的几种新拓扑外,请务必充分利用 LMG2100 和 LMG3100 等高效 GaN 器件。
  • 电池备份单元。降压/升压级通常将电池电压 (48V) 转换为总线电压 (48V)。当市电线路断电且电力流为双向时,您也可以使用 BBUS 进行电池电源转换。不间断电源之所以使用此级,是因为它仅通过电池直接执行一次直流/直流转换,避免了由直流/交流/直流转换引起的损耗。
GUID-20240130-SS0I-3BLH-5QP4-VBMGZTRB0JGK-low.png图 3 服务器电源方框图

应用领域 3:电信电源

在电信无线电设备中,电源有可能采用 GaN 设计。由于无线电设备通常安置在户外,仅依赖自然冷却,因此高效率显得尤为重要。此外,随着移动网络(如 5G、6G)的逐步发展,加快网络速度和数据处理的需求也在增加,因此需要具有极低损耗的高密度设计。LMG2100 有助于将此类设计的功率密度提高 >40%。

在典型的中压应用中,GaN 转换负电池电压电平(通常为 -48V)的电源,利用反向降压/升压或正向转换器拓扑为功率放大器提供 +48V 电源,或者利用降压转换器拓扑为现场可编程门阵列和其他直流负载供电。

应用领域 4:电机驱动

没错,您可以在电机驱动电路中使用 GaN,其应用领域广泛,包括具有不同负载曲线的机器人、电动工具驱动以及两轮牵引逆变器设计等。GaN 的零反向恢复特性(因为不存在体二极管)导致二极管反向偏置电流没有稳定时间,从而降低了死区损失,提高了效率。如前所述,GaN 的开关频率更高,电流纹波更低,这样就可以减小无源器件的尺寸,从而实现更时尚的电机驱动设计。

图 4 展示了如何在电机驱动单元中添加 GaN。

GUID-20240130-SS0I-JFGG-LGL0-FJW3PS4WSJ32-low.png图 4 电机驱动单元方框图

结语

在各种中压应用中,GaN 有潜力取代传统的硅 FET。100V 至 200V GaN 的其他应用领域包括通用直流/直流转换、D 类音频放大器,以及电池测试和化成设备。此外,GaN 还能提供更高的开关频率和更低的功率损耗,这些优势在简化电源设计的集成电源级中尤为突出。