ZHCAG24 December   2025 F29H850DM , F29H850TU , F29H859TU-Q1 , F29P589DM-Q1 , F29P589DU-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1简介
  4. 2LFU 的构建块
  5. 3建议设计的详细信息
    1. 3.1 闪存组组织
    2. 3.2 影响性能的 LFU 概念和因素
    3. 3.3 LFU 的硬件支持
      1. 3.3.1 A/B 可交换闪存存储体
      2. 3.3.2 中断向量表交换
  6. 4应用程序 LFU 流程
  7. 5结果和结论
  8. 6实现示例
  9. 7摘要
  10. 8参考资料

应用程序 LFU 流程

在以下部分,当提及代码和示例项目时,SBL = flash_based_uart_sbl_with_lfu 和 LFU 应用 = lfu_uart_cpu1_application。

与 LFU 相关的详细步骤概述如下:

  1. 引导至 SBL 并执行应用:在器件复位时,在 SBL 中开始执行。通信外设经过初始化,执行转移到应用的 codestart 例程。在代码中,这发生在 SBL 的 main() 函数 (flash_based_uart_sbl.c) 中。
  2. 启动 LFU:用户通过主机发起的 LFU 命令在目标 MCU 上调用 LFU。
  3. 在应用中接收 LFU 命令:应用在其通信外设 ISR 中接收 LFU 命令。在代码中,这发生在 LFU 应用的 SBL_uartNotifyISR() (uart_led_blinky_cpu1.c) 中,该函数设置一个标志,指示应用跳回 SBL,以处理命令。
  4. 处理 LFU 命令:应用转移回 SBL,以解析和处理 LFU 命令。在代码中,这发生在 SBL 的 commandJumpTable() 函数 (flash_based_uart_sbl.c) 中,该函数读取命令并执行相应的操作。
  5. 将新固件和程序下载到闪存:SBL 中的 LFU 流从主机接收应用映像,并将其编程到非活动的闪存存储体中。旧固件中的后台任务函数已停止执行,但控制 ISR 继续可用,以保持应用功能不受影响。在代码中,这发生在 SBL 的 cpu1LFUFlow() 函数 (sbl_command_flow.c) 中。
  6. 返回到应用并报告成功:如果固件映像编程成功,SBL 转移回应用并报告成功的 LFU 命令
  7. 将 LFU 切换函数复制到 RAM 中:应用将新固件的 LFU 切换函数从不可执行的非活动的闪存复制到 RAM 中,然后转移到其中。由于旧固件执行新固件的切换函数的复制,因此它必须位于固定地址。在代码中,LFU 应用的 performLFUSwitchover() 函数 (lfu_switchover.c) 负责此操作。
  8. 初始化新 PIPE 矢量表:影子 PIPE 矢量表中会填充新固件的 ISR。在代码中,这在 LFU 应用的 lfuSwapBanks() 函数 (lfu_switchover.c) 中完成。
  9. 等待更优 LFU 切换点:使用一个带有软件标志的简单状态机来确定控制 ISR 的结束和空闲时间的开始。这是执行切换的更优时间,因为它更大限度地利用控制循环中断之间的空闲时间。在代码中,lfuSwapBanks 函数 (lfu_switchover.c) 通过读取 lfu_switchover_proceed 标志来实现这一点,该标志在 INT_myCPUTIMER0_ISR() 例程 (uart_led_blinky_cpu1.c) 末尾设置。
  10. 执行 LFU 切换:
    1. 禁用中断
    2. 交换中断表
    3. 交换活动和非活动的闪存存储体
    4. 堆栈指针重新初始化
    5. 重新启用中断
    6. 执行转移到新固件的 main() 例程

      在代码中,这是 LFU 应用的 lfuSwapBanks() 函数 (lfu_switchover.c) 的一段,标记为时间关键型阶段。

  11. 在新固件中跳过器件初始化,后台控制循环立即开始执行