ZHCAEH9A March 2019 – September 2024 ADS1118 , ADS1119 , ADS1120 , ADS112C04 , ADS112U04 , ADS1146 , ADS1147 , ADS1148 , ADS114S06 , ADS114S06B , ADS114S08 , ADS114S08B , ADS1219 , ADS1220 , ADS122C04 , ADS122U04 , ADS1246 , ADS1247 , ADS1248 , ADS124S06 , ADS124S08 , ADS125H02 , ADS1260 , ADS1261 , ADS1262 , ADS1263
| 输入测量 | ADC 输入 | 数字输出 ADS1120 |
|---|---|---|
| T = –270°C,K 型 | AINP – AINN = –6.5mV | F300H 或 -332810 |
| T = 1370°C,K 型 | AINP – AINN = 55mV | 6E00CH 或 2816010 |
| AVDD、DVDD | AVSS、DGND | |
|---|---|---|
| 3.3V | 0V | |
该设计指南介绍了如何使用 ADS1120 实现单个热电偶的温度测量。随后,使用 ADS1120 器件单独测量用于冷端补偿 (CJC) 的热电偶冷端的温度。此设计的计算针对温度测量范围为 –270°C 至 1370°C 的单个 K 型热电偶进行。此电路可用于 PLC 的模拟输入模块、实验室仪表 和工厂自动化 等应用。更多有关使用各种 RTD 接线配置进行精确 ADC 测量的信息,请参阅热电偶测量基本指南。

如果温度测量范围为 −270°C 至 1370°C,则 K 型热电偶的范围大约为 −6.5mV 至 +55mV。该范围用于在考虑 ADC 满标量程的情况下更大限度地提高测量的分辨率。
根据最大热电偶输出电压和基准电压,计算可编程增益放大器 (PGA) 在不超出范围的情况下允许的最大增益。然后,确保热电偶偏置接近 1/2 Vs,以便输入信号处于 PGA 的共模输入范围内。
对于 ADS1120 器件,PGA 可以将输入信号按 2 的倍数放大,增益范围从 1 到 128。在输入范围为 -6.5mV 至 +55mV 的情况下,使用最大增益 32,可以在不超出 PGA 范围的情况下,利用内部基准电压 2.048V。
在 −270°C 至 1370°C 的热电偶温度范围内,31488 代码用于表示 1640°C 范围。这相当于每个 ADC 代码的约 0.052°C。
同等偏置电阻器从热电偶的任一端连接到 AVSS 和 AVDD。在正常运行中,电阻器将热电偶的直流偏置点设置为接近 1/2 Vs。如果热电偶烧毁并变成开路,则电阻器会将热电偶引线拉开到任一电源。这些电阻器设置为高位(通常为 500kΩ 至 10MΩ),以便减少流经热电偶的偏置电流。与热电偶引线电阻发生反应的电阻器偏置电流会导致测量误差。但是,电阻器也必须足够低,以便提供足够的偏置电流,从而克服来自电阻器的任何输入电流。
在该设计中,偏置电阻器选择为 1MΩ。该值将电阻偏置电流设置为低至 1.65μA(假设这些电阻在 3.3V 电源的中心对热电偶进行偏置)。但是,在热电偶烧毁的情况下,1MΩ 提供的电流远足以将 ADC 输入与 ADC 的任何输入电流分开。

对于良好的热电偶,热电偶电压的范围为 –6.5mV 至 55mV。VDD 电源的其余 3.3V 在偏置电阻器之间均匀下降。使用 1MΩ 偏置电阻器时,热电偶电压的直流工作点接近 1/2 Vs(即 1.65V)。
在热电偶烧毁的情况下,1MΩ 的偏置电阻会克服输入电流,使输入电压分开,从而使 ADC 读取到满标量程输入读数。根据典型特性曲线,绝对输入电流为 250nA,具体取决于温度、输入电压和输入通道。假设每个输入均具有此输入电流,那么该输入电流会在两个偏置电阻上产生相同的电压降:
如果热电偶烧毁,ADC 输入电压为 2.8V,远远大于 ADC 的正满量程读数。ADC 报告的读数为 7FFFh,表示存在烧毁情况。请注意,这假设了最大输入电流。在工作温度较低或使用不同的输入时,ADC 输入可以更大。
如果存在输入滤波,则输入电流会对任何串联滤波器电阻做出反应,从而产生误差。因此,输入串联电阻保持较低值,以便减少任何可能的误差。
此设计包含差分和共模输入 RC 滤波。差分输入滤波的带宽设置为至少比 ADC 的数据速率高 10 倍。共模电容器选择为差分电容器值的 1/10。由于电容器的选择,共模输入滤波的带宽比差分输入滤波带宽大约高 20 倍。
在进行输入滤波的情况下,差分信号以低于共模信号的频率衰减,共模信号会被器件的 PGA 显著抑制。共模电容器的失配会导致非对称噪声衰减,表现为差分输入噪声。差分信号的带宽较低,从而可以降低输入共模电容器失配的影响。ADC 输入和基准输入的输入滤波是针对相同的带宽进行设计的。
在该设计中,数据速率选择为 20SPS。对于 ADC 输入滤波,可以通过以下公式近似计算差分滤波和共模滤波的带宽频率:
对于 ADC 输入滤波,RIN = 800Ω,CIN_DIFF = 0.47µF,CIN_CM = 0.047µF。这将差分滤波器带宽设置为 330Hz,将共模滤波器带宽设置为 4.2kHz。
要从热电偶获得精确测量结果,必须执行冷端补偿以获得准确的温度测量值。必须精确测量热电偶引线所在的冷端。不能简单地将冷端的温度与从热电偶电压计算的温度相加。要准确确定热电偶温度,正确的方法是:
以下流程图显示了根据 ADC 测量值确定热电偶实际温度的转换方法。

用于根据热电电压确定热电偶温度的转换表和多项式方程可在 NIST 网站(网址为 http://srdata.nist.gov/its90/menu/menu.html)上找到。
由于 ADS1120 器件具有精确的内部温度传感器,因此可用于测量。内部温度传感器在 0°C 至 75°C 范围内具有典型的 0.25°C 精度。此精度非常适合冷端测量。但是,该器件需要与热电偶冷端的连接点之间有良好的热接触。冷端测量中的任何误差都会导致温度测量结果误差。请注意,ADS1120 器件未指定温度传感器的最大误差。
有关热电偶和冷端补偿测量的更多信息,请参阅热电偶测量基本指南。
因为 ADS1120 器件具有额外的模拟输入通道、内部电压基准和外部基准输入,所以使用其他冷端测量方法。
例如,当热电偶使用 AIN0 和 AIN1 时,使用 AIN2 和 AIN3 来测量 RTD。这将需要一个基准电阻器并连接到外部基准输入。ADS1120 器件具有电流 IDAC 源,可用于激励 RTD 和基准电阻。或者,也可以使用 AIN2 和 AIN3 来测量其他温度传感器,例如 LMT70。LMT70 精密模拟温度传感器根据器件的环境温度输出电压。
有关 RTD 的详细信息,请参阅 RTD 测量基本指南。有关 LMT70 的详细信息,请参阅 LMT70、LMT70A ±0.05°C 精密模拟温度传感器、RTD 和精密 NTC 热敏电阻 IC 数据表。
电路原理图是在未使用 AIN2 和 AIN3 的情况下绘制,可用于其他测量。
如果器件不能置于冷端温度,则必须进行其他冷端测量。如上一节所述,如果不使用内部温度传感器,则 AIN2 和 AIN3 可以与外部基准结合使用来进行 RTD 测量。在 ADS1120 器件中启用 IDAC 电流源以激励 RTD 和基准电阻。然而,在本设计中,当启用内部温度传感器并禁用 IDAC 时,会设置配置寄存器和伪代码。
此外,AIN3 在内部连接到低侧电源开关 (PSW)。在电阻式电桥应用中使用低侧 PSW,以便在不使用电桥时断开电桥,从而降低电流消耗。对于该电路,在本设计中未使用 PSW 并已禁用。
ADS1120 器件有一组烧毁电流源 (BCS),可用于在热电偶烧毁时启用 ADC 输入端的电流源,以便分开输入电压。在此设计中,偏置电阻具有相同的功能且禁用 BCS。但如果热电偶是通过电压偏置,而没有使用偏置电阻,则烧毁检测会需要 BCS。
ADS1120 器件使用有限脉冲响应数字滤波器,该滤波器可针对不同的数据速率和不同的频率响应进行配置。当数据速率为 5SPS 和 20SPS 时,滤波器可配置为抑制 50Hz 或 60Hz 线路频率或同时抑制这两个频率。配置寄存器的两个位 (50/60[1:0]) 用于对滤波器进行相应配置。在 20SPS 时,所示为数字滤波器的频率响应。此设计中启用了 50/60[1:0] 位。
有关 ADS1120 器件中功能的更多信息,请参阅 ADS1120 具有集成 PGA 和基准的 4 通道、2kSPS、低功耗 16 位 ADC 数据表。
![]() 同时抑制 50Hz 和 60Hz,50/60[1:0] = 01
滤波器响应 (DR = 20SPS) |
![]() 同时抑制 50Hz 和 60Hz,50/60[1:0] = 01
滤波器响应详细视图 (DR = 20SPS) |
根据 ADC 的满标量程范围设置,热电偶电压的转换相对简单。
测量值 1(热电偶):
如果使用内部温度传感器,则内部温度传感器的转换需要进行一些数据操作。来自 ADC 的温度数据表示为 14 位结果,在 16 位转换结果中进行左对齐。数据从最高有效字节 (MSB) 开始输出。当读取这两个数据字节,前 14 位用来指定温度测量结果。一个 14 位 LSB 等于 0.03125°C,负数用二进制补码格式表示。
测量值 2(内部温度传感器):
OutputCode2 是 ADC 的两个字节输出数据的前 14 位。
测量值 1(热电偶):
| 位 | 字段 | 设置 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 7:4 | MUX[3:0] | 0000 | 对于热电偶测量,AINP 为 AIN0,AINN 为 AIN1 |
| 3:1 | GAIN[2:0] | 101 | 增益 = 32 |
| 0 | PGA_BYPASS | 0 | PGA 启用 |
| 位 | 字段 | 设置 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 7:5 | DR[2:0] | 000 | 数据速率 = 20SPS |
| 4:3 | MODE[1:0] | 00 | 正常模式 |
| 2 | CM | 0 | 单次转换模式 |
| 1 | TS | 0 | 温度传感器被禁用 |
| 0 | BCS | 0 | 烧毁电流源关闭 |
| 位 | 字段 | 设置 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 7:6 | VREF[2:0] | 00 | 选择内部 2.048V 基准 |
| 5:4 | 50/60[1:0] | 01 | 启用同步 50Hz 和 60Hz 抑制 |
| 3 | PSW | 0 | 开关始终打开(用于电桥应用) |
| 2:0 | IDAC[2:0] | 000 | IDAC 电流源关闭 |
| 位 | 字段 | 设置 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 7:5 | IMUX1[2:0] | 000 | 禁用 IDAC1 |
| 4:2 | IMUX2[2:0] | 000 | 禁用 IDAC2 |
| 1 | DRDYM | 0 | 仅专用 DRDY 引脚用于指示数据何时就绪 |
| 0 | 保留 | 0 | 始终写入 0 |
测量值 2(内部温度传感器):
| 位 | 字段 | 设置 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 7:5 | DR[2:0] | 000 | 数据速率 = 20SPS |
| 4:3 | MODE[1:0] | 00 | 正常模式 |
| 2 | CM | 0 | 单次转换模式 |
| 1 | TS | 1 | 启用温度传感器,绕过 PGA 并将增益设置为 1 |
| 0 | BCS | 0 | 烧毁电流源关闭 |
下面显示了伪代码序列以及设置器件和微控制器所需的步骤,该微控制器与 ADC 相连,以便在单冲转换模式下从 ADS1120 获取后续读数:
Configure microcontroller for SPI mode 1 (CPOL = 0, CPHA = 1)
Set CS low;
Send 43h; //WREG starting at register 00h, four bytes
0Ah 00h 10h 00h; // Register 0: AINP=AIN0, AINN=AIN1, PGA=32, PGA enabled
// Register 1: DR=20SPS, Normal mode, Single shot conversion, Temp sensor and BCS disabled
// Register 2: Internal 2.048V ref, 50Hz/60Hz rejection enabled, PSW and IDACs disabled
// Register 3: IDAC disabled, Only /DRDY pin indicates when data are ready
Set CS high;
Loop
{
Set CS low;
Send 44h; //WREG starting at register 01h, one byte
00h; // Register 1: Data Rate=20SPS, Normal mode, Single shot conversion,
// Temp sensor and BCS disabled
Set CS high;
Set CS low;
Send 08h; // Send START/SYNC command to start conversion
Set CS high;
Wait 51 ms for /DRDY to go low; // At 20SPS data rate, nominally 50ms ±2% accuracy
Set CS low;
Send 10h; // RDATA command to read data for thermocouple
00h 00h; // Clock out 16 bits of data
Set CS high;
Set CS low;
Send 44h; //WREG starting at register 01h, one byte
02h; // Register 1: Enable temperature sensor
Set CS high;
Set CS low;
Send 08h; // Send START/SYNC command to start conversion
Set CS high;
Wait 51ms for /DRDY to go low; // At 20SPS data rate, nominally 50ms ±2% accuracy
Set CS low;
Send 10h; // RDATA command to read data for thermocouple
00h 00h; // Clock out 16 bits of data
Set CS high;
Convert thermocouple ADC data to voltage; // Cold junction compensation to determine
// thermocouple temperature
Convert ADC temp sensor data to temperature;
Convert ADC temp sensor data to thermoelectric voltage; // By lookup table or calculation
Add thermocouple voltage to temperature thermoelectric voltage;
Convert resulting voltage for thermocouple to temperature; // By lookup table or calculation
}
| 器件 | 主要特性 | 链路 | 其他可能的器件 |
|---|---|---|---|
| ADS1120 | ADS1120 具有集成 PGA 和基准的 4 通道、2kSPS、低功耗、16 位 ADC | 具有 PGA、VREF、2 个 IDAC 和 SPI 接口的 16 位、2kSPS、4 通道、低功耗、小型 Δ-Σ ADC | 精密 ADC |
其他资源