ZHCAED1 August 2024 BQ25758
图 1-1 所示为 BQ25758 直流/直流稳压器的方框图。
BQ25758 的 VO_SNS 引脚是稳压点。转换器的 VO_SNS 应尽可能靠近系统负载连接,避免产生电阻损耗。然而,如果需要使用电缆将终端设备的输出连接到系统负载,则电缆电阻会导致 VO_SNS 稳压点到系统负载之间产生压降。如果始终知道电缆电阻和系统负载电流,或者可以使用 ADC 测量系统负载,则主机软件可以根据系统负载函数增加稳压点电压来解决压降问题。通常,系统负载变化太大或太快,导致主机软件无法响应。下一节将介绍一种动态补偿已知电缆电阻两端压降的不同方法。