ZHCADL6A December 2023 – August 2025 MSPM0C1105 , MSPM0C1106 , MSPM0G3507
该子系统用作 I2C 转 UART 桥接器。在该子系统中,MSPM0 器件是 I2C 目标器件。当 I2C 控制器向 I2C 目标器件发送数据时,目标器件会收集接收到的所有数据。一旦目标器件检测到停止条件,目标器件就会使用 UART 接口将数据发送出去。当 I2C 控制器尝试从电桥读取时,电桥传输从 UART 器件接收到的最后一个字节。当 I2C 控制器读取两个字节时,电桥会传输从 UART 器件接收到的最后一个字节和电桥生成的最新错误代码。
MSPM0 通过 I2C SCL 和 SDA 线连接到 I2C 控制器。MSPM0 还使用 UART TX 和 RX 线路连接到 UART 器件。
| 使用的外设 | 注释 |
|---|---|
| I2C | 在代码中称为 I2C_INST |
| UART | 在代码中称为 UART_INST |
该应用利用 TI 系统配置工具 (SysConfig) 图形界面来生成器件外设的配置代码。使用图形界面配置器件外设可简化应用原型设计过程。
可以在 i2c_to_uart_bridge.c 文件的 main() 开头找到图 1-2 中所述内容的代码。
该应用程序必须为接收到的数据和要发送的数据分配内存。该应用程序还需要统计接收和传输的数据量。需要一个标志来确定正在接收的数据何时完成并准备好通过 UART 发送出去。还有一个错误代码枚举,以及一个用于保存它们的变量。缓冲区、计数器、枚举和标志的初始化如下所示:
#include "ti_msp_dl_config.h"
/* Maximum size of TX packet */
#define I2C_TX_MAX_PACKET_SIZE (1)
/* Maximum size of RX packet */
#define I2C_RX_MAX_PACKET_SIZE (16)
/* Data sent to Controller in response to Read transfer */
uint8_t gTxPacket[I2C_TX_MAX_PACKET_SIZE] = {0x00};
/* Counters for TX length and bytes sent */
uint32_t gTxLen, gTxCount;
/* Data received from Controller during a Write transfer */
uint8_t gRxPacket[I2C_RX_MAX_PACKET_SIZE];
/* Counters for TX length and bytes sent */
uint32_t gRxLen, gRxCount;
enum error_codes{
NO_ERROR,
DATA_BUFFER_OVERFLOW,
RX_FIFO_FULL,
NO_DATA_RECEIVED,
I2C_TARGET_TXFIFO_UNDERFLOW,
I2C_TARGET_RXFIFO_OVERFLOW,
I2C_TARGET_ARBITRATION_LOST,
I2C_INTERRUPT_OVERFLOW,
UART_OVERRUN_ERROR,
UART_BREAK_ERROR,
UART_PARITY_ERROR,
UART_FRAMING_ERROR,
UART_RX_TIMEOUT_ERROR
};
uint8_t gErrorStatus = NO_ERROR;
/* Buffer to hold data received from UART device */
uint8_t gUARTRxData = 0;
/* Flags */
bool gUartTxReady = false; /* Flag to start UART transfer */
bool gUartRxDone = false; /* Flag to indicate UART data has been received */
应用代码的主体相对较短。首先,启动器件和外设被。然后启用中断和事件。计数器值也会启动。最后,到达主循环,其中轮询标志检测接收到的数据何时准备好通过 UART 传回:
int main(void)
{
SYSCFG_DL_init();
gTxCount = 0;
gTxLen = I2C_TX_MAX_PACKET_SIZE;
DL_I2C_enableInterrupt(I2C_INST, DL_I2C_INTERRUPT_TARGET_TXFIFO_TRIGGER);
/* Initialize variables to receive data inside RX ISR */
gRxCount = 0;
gRxLen = I2C_RX_MAX_PACKET_SIZE;
NVIC_EnableIRQ(I2C_INST_INT_IRQN);
NVIC_EnableIRQ(UART_INST_INT_IRQN);
while (1) {
if(gUartTxReady){
gUartTxReady = false;
for(int i = 0; i < gRxCount; i++){
/* Transmit data out via UART and wait until transfer is complete */
DL_UART_Main_transmitDataBlocking(UART_INST, gTxPacket[i]);
}
}
}
}此代码的下一段是 I2C IRQ 处理程序。此代码用于启动然后停止数据收集。接下来,此代码在接收数据时保存该数据。当挂起中断是检测到的 I2C 启动条件时,器件会初始化计数器变量。当挂起中断表示 RX FIFO 有数据可用时,器件会检查数据缓冲区中是否存在剩余空间。如果有空间,则保存接收到的值。如果没有更多的空间,则忽略接收到的值。当挂起中断是 TX FIFO 触发信号时,器件会检查已发送了多少个字节。如果器件已经发送了字节,FIFO 中将填充最近报告的错误代码。当挂起中断是一个 I2C 停止条件时,器件会检查是否接收到数据。如果接收到数据,接收到的数据缓冲区就会复制到发送数据缓冲区,UART TX 就绪标志设置为 true。如果未收到任何数据,器件不会发送任何内容。该 ISR 还通过以下方式处理 I2C 错误中断:向 gErrorStatus 变量分配适当的错误代码。
void I2C_INST_IRQHandler(void)
{
static bool dataRx = false;
switch (DL_I2C_getPendingInterrupt(I2C_INST)) {
case DL_I2C_IIDX_TARGET_START:
/* Initialize RX or TX after Start condition is received */
gTxCount = 0;
gRxCount = 0;
dataRx = false;
/* Flush TX FIFO to refill it */
DL_I2C_flushTargetTXFIFO(I2C_INST);
break;
case DL_I2C_IIDX_TARGET_RXFIFO_TRIGGER:
/* Store received data in buffer */
dataRx = true;
while (DL_I2C_isTargetRXFIFOEmpty(I2C_INST) != true) {
if (gRxCount < gRxLen) {
gRxPacket[gRxCount++] = DL_I2C_receiveTargetData(I2C_INST);
} else {
/* Prevent overflow and just ignore data */
DL_I2C_receiveTargetData(I2C_INST);
}
}
break;
case DL_I2C_IIDX_TARGET_TXFIFO_TRIGGER:
/* Fill TX FIFO if there are more bytes to send */
if (gTxCount < gTxLen) {
gTxCount += DL_I2C_fillTargetTXFIFO(
I2C_INST, &gUARTRxData, (gTxLen - gTxCount));
} else {
/*
* Fill FIFO with error status after sending latest received
* byte
*/
while (DL_I2C_transmitTargetDataCheck(I2C_INST, gErrorStatus) != false)
;
}
break;
case DL_I2C_IIDX_TARGET_STOP:
/* If data was received, echo to TX buffer */
if (dataRx == true) {
for (uint16_t i = 0;
(i < gRxCount) && (i < I2C_TX_MAX_PACKET_SIZE); i++) {
gTxPacket[i] = gRxPacket[i];
DL_I2C_flushTargetTXFIFO(I2C_INST);
}
dataRx = false;
}
/* Set flag to indicate data ready for UART TX */
gUartTxReady = true;
break;
case DL_I2C_IIDX_TARGET_RX_DONE:
/* Not used for this example */
case DL_I2C_IIDX_TARGET_RXFIFO_FULL:
/* Not used for this example */
case DL_I2C_IIDX_TARGET_GENERAL_CALL:
/* Not used for this example */
case DL_I2C_IIDX_TARGET_EVENT1_DMA_DONE:
/* Not used for this example */
case DL_I2C_IIDX_TARGET_EVENT2_DMA_DONE:
/* Not used for this example */
case DL_I2C_IIDX_TARGET_TXFIFO_UNDERFLOW:
gErrorStatus = I2C_TARGET_TXFIFO_UNDERFLOW;
break;
case DL_I2C_IIDX_TARGET_RXFIFO_OVERFLOW:
gErrorStatus = I2C_TARGET_RXFIFO_OVERFLOW;
break;
case DL_I2C_IIDX_TARGET_ARBITRATION_LOST:
gErrorStatus = I2C_TARGET_ARBITRATION_LOST;
break;
case DL_I2C_IIDX_INTERRUPT_OVERFLOW:
gErrorStatus = I2C_INTERRUPT_OVERFLOW;
break;
default:
break;
}
}本示例中的最后一段代码是 UART IRQ 处理程序。UART IRQ 处理程序仅用于保存接收到的数据,并检查是否存在错误。当 UART RX 中断挂起时,器件将接收到的数据保存到缓冲区 gUARTRxData,然后设置一个标志以指示保存了新的 RX 数据。当 UART 错误确实发生时,该 ISR 会执行以将正确的错误代码分配给 gErrorStatus。
void UART_INST_IRQHandler(void)
{
switch (DL_UART_Main_getPendingInterrupt(UART_INST)) {
case DL_UART_MAIN_IIDX_RX:
DL_UART_Main_receiveDataCheck(UART_INST, &gUARTRxData);
gUartRxDone = true;
break;
case DL_UART_INTERRUPT_OVERRUN_ERROR:
gErrorStatus = UART_OVERRUN_ERROR;
break;
case DL_UART_INTERRUPT_BREAK_ERROR:
gErrorStatus = UART_BREAK_ERROR;
break;
case DL_UART_INTERRUPT_PARITY_ERROR:
gErrorStatus = UART_PARITY_ERROR;
break;
case DL_UART_INTERRUPT_FRAMING_ERROR:
gErrorStatus = UART_FRAMING_ERROR;
break;
case DL_UART_INTERRUPT_RX_TIMEOUT_ERROR:
gErrorStatus = UART_RX_TIMEOUT_ERROR;
break;
default:
break;
}
}