• Menu
  • Product
  • Email
  • PDF
  • Order now
  • I2C 转 UART 子系统设计

    • ZHCADL6 December   2023 MSPM0G3507

       

  • CONTENTS
  • SEARCH
  • I2C 转 UART 子系统设计
  1.   1
  2.   2
  3. 重要声明
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
Subsystem Design

I2C 转 UART 子系统设计

本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。

设计说明

该子系统用作 I2C 转 UART 桥接器。在该子系统中,MSPM0 器件是 I2C 目标器件。当 I2C 控制器向 I2C 目标器件发送数据时,目标器件会收集接收到的所有数据。一旦目标器件检测到停止条件,目标器件就会使用 UART 接口将数据发送出去。当 I2C 控制器尝试从电桥读取时,电桥传输从 UART 器件接收到的最后一个字节。当 I2C 控制器读取两个字节时,电桥会传输从 UART 器件接收到的最后一个字节和电桥生成的最新错误代码。

MSPM0 通过 I2C SCL 和 SDA 线连接到 I2C 控制器。MSPM0 还使用 UART TX 和 RX 线路连接到 UART 器件。

GUID-20231027-SS0I-JWLF-DMPZ-WN0TWRGJTDC1-low.svg图 1-1 系统功能方框图

所需外设

使用的外设 说明
I2C 在代码中称为 I2C_INST
UART 在代码中称为 UART_INST

兼容器件

根据所需外设 中所示的要求,该示例与兼容器件 中所示的器件兼容。相应的 EVM 可用于原型设计。

兼容器件 EVM
MSPM0Lxxxx LP-MSPM0L1306
MSPM0Gxxxx LP-MSPM0G3507

设计步骤

  1. 在 SysConfig 中设置 I2C 模块。将器件设置为目标模式,并启用 RX FIFO 触发、开始检测、停止检测、目标仲裁丢失、TX FIFO 下溢、RX FIFO 溢出和中断溢出中断。
  2. 在 SysConfig 中设置 UART 模块。为器件选择所需的波特率。使能接收、发送、溢出错误、中断错误、帧错误、奇偶校验错误、噪声错误和 RX 超时。

设计注意事项

  1. 在应用程序代码中,确保 I2C_MAX_PACKET_SIZE 足够大,可包含要传输的数据包。
  2. 确保为所使用的 I2C 模块选择适当的上拉电阻值。一般而言,10kΩ 适用于 100kHz 频率。较高的 I2C 总线速率需要值较低的上拉电阻。对于 400kHz 通信,请使用更接近 4.7kΩ 的电阻器。
  3. 要提高 UART 波特率,请调整标记为 Target Baud Rate 的 SysConfig UART 选项卡中的值。在此下方,观察计算得出的波特率变化以反映目标波特率。这可以使用可用的时钟和分频器进行计算。
  4. 检查错误标志并进行适当处理。UART 和 I2C 外设都能够引发信息性错误中断。为了方便调试,该子系统在引发错误代码时使用枚举和全局变量来保存错误代码。在实际应用中,应在代码中处理错误,这样错误就不会使工程崩溃。

软件流程图

图 1-2 展示了此示例的代码流程图,并说明了器件如何使用接收到的 I2C 数据填充数据缓冲区,然后通过 UART 传输数据。

GUID-20231027-SS0I-L9NR-CS5K-CSJ2TTPCG902-low.svg图 1-2 应用软件流程图

器件配置

该应用利用 TI 系统配置工具 (SysConfig) 图形界面来生成器件外设的配置代码。使用图形界面配置器件外设可简化应用原型设计过程。

可以在 i2c_to_uart_bridge.c 文件的 main() 开头找到图 1-2 中所述内容的代码。

应用代码

该应用程序必须为接收到的数据和要发送的数据分配内存。该应用程序还需要统计接收和传输的数据量。需要一个标志来确定正在接收的数据何时完成并准备好通过 UART 发送出去。还有一个错误代码枚举,以及一个用于保存它们的变量。缓冲区、计数器、枚举和标志的初始化如下所示:

#include "ti_msp_dl_config.h"

/* Maximum size of TX packet */
#define I2C_TX_MAX_PACKET_SIZE (1)

/* Maximum size of RX packet */
#define I2C_RX_MAX_PACKET_SIZE (16)

/* Data sent to Controller in response to Read transfer */
uint8_t gTxPacket[I2C_TX_MAX_PACKET_SIZE] = {0x00};

/* Counters for TX length and bytes sent */
uint32_t gTxLen, gTxCount;

/* Data received from Controller during a Write transfer */
uint8_t gRxPacket[I2C_RX_MAX_PACKET_SIZE];
/* Counters for TX length and bytes sent */
uint32_t gRxLen, gRxCount;

enum error_codes{
    NO_ERROR,
    DATA_BUFFER_OVERFLOW,
    RX_FIFO_FULL,
    NO_DATA_RECEIVED,
    I2C_TARGET_TXFIFO_UNDERFLOW,
    I2C_TARGET_RXFIFO_OVERFLOW,
    I2C_TARGET_ARBITRATION_LOST,
    I2C_INTERRUPT_OVERFLOW,
    UART_OVERRUN_ERROR,
    UART_BREAK_ERROR,
    UART_PARITY_ERROR,
    UART_FRAMING_ERROR,
    UART_RX_TIMEOUT_ERROR
};

uint8_t gErrorStatus = NO_ERROR;

/* Buffer to hold data received from UART device */
uint8_t gUARTRxData = 0;
/* Flags */
bool gUartTxReady = false;  /* Flag to start UART transfer */
bool gUartRxDone = false;   /* Flag to indicate UART data has been received */

应用程序代码的主体相对较短。首先,器件和外设被初始化。然后启用中断和事件。计数器值也会被初始化。最后,到达主循环,其中轮询标志检测接收到的数据何时准备好通过 UART 传回:

int main(void)
{
    SYSCFG_DL_init();
    
    gTxCount = 0;
    gTxLen   = I2C_TX_MAX_PACKET_SIZE;
    DL_I2C_enableInterrupt(I2C_INST, DL_I2C_INTERRUPT_TARGET_TXFIFO_TRIGGER);

    /* Initialize variables to receive data inside RX ISR */
    gRxCount = 0;
    gRxLen   = I2C_RX_MAX_PACKET_SIZE;

    NVIC_EnableIRQ(I2C_INST_INT_IRQN);
    NVIC_EnableIRQ(UART_INST_INT_IRQN);

    while (1) {
        if(gUartTxReady){
            gUartTxReady = false;
            for(int i = 0; i < gRxCount; i++){
                /* Transmit data out via UART and wait until transfer is complete */
                DL_UART_Main_transmitDataBlocking(UART_INST, gTxPacket[i]);
            }
        }
    }
}

此代码的下一段是 I2C IRQ 处理程序。此代码用于启动然后停止数据收集。接下来,此代码在接收数据时保存该数据。当挂起中断是检测到的 I2C 启动条件时,器件会初始化计数器变量。当挂起中断表示 RX FIFO 有数据可用时,器件会检查数据缓冲区中是否存在剩余空间。如果有空间,则保存接收到的值。如果没有更多的空间,接收到的值会被忽略。当挂起中断是 TX FIFO 触发信号时,器件会检查已发送了多少个字节。如果器件已经发送了一个字节,FIFO 中将填充最近报告的错误代码。当挂起中断是一个 I2C 停止条件时,器件会检查是否接收到数据。 如果接收到数据,接收到的数据缓冲区就会复制到发送数据缓冲区,UART TX 就绪标志设置为 true。如果未收到任何数据,器件不会发送任何内容。该 ISR 还通过以下方式处理 I2C 错误中断:向 gErrorStatus 变量分配适当的错误代码。

void I2C_INST_IRQHandler(void)
{
    static bool dataRx = false;

    switch (DL_I2C_getPendingInterrupt(I2C_INST)) {
        case DL_I2C_IIDX_TARGET_START:
            /* Initialize RX or TX after Start condition is received */
            gTxCount = 0;
            gRxCount = 0;
            dataRx   = false;
            /* Flush TX FIFO to refill it */
            DL_I2C_flushTargetTXFIFO(I2C_INST);
            break;
        case DL_I2C_IIDX_TARGET_RXFIFO_TRIGGER:
            /* Store received data in buffer */
            dataRx = true;
            while (DL_I2C_isTargetRXFIFOEmpty(I2C_INST) != true) {
                if (gRxCount < gRxLen) {
                    gRxPacket[gRxCount++] = DL_I2C_receiveTargetData(I2C_INST);
                } else {
                    /* Prevent overflow and just ignore data */
                    DL_I2C_receiveTargetData(I2C_INST);
                }
            }
            break;
        case DL_I2C_IIDX_TARGET_TXFIFO_TRIGGER:
            /* Fill TX FIFO if there are more bytes to send */
            if (gTxCount < gTxLen) {
                gTxCount += DL_I2C_fillTargetTXFIFO(
                    I2C_INST, &gUARTRxData, (gTxLen - gTxCount));
            } else {
                /*
                 * Fill FIFO with error status after sending latest received
                 * byte
                 */
                while (DL_I2C_transmitTargetDataCheck(I2C_INST, gErrorStatus) != false)
                    ;
            }
            break;
        case DL_I2C_IIDX_TARGET_STOP:
            /* If data was received, echo to TX buffer */
            if (dataRx == true) {
                for (uint16_t i = 0;
                     (i < gRxCount) && (i < I2C_TX_MAX_PACKET_SIZE); i++) {
                    gTxPacket[i] = gRxPacket[i];
                    DL_I2C_flushTargetTXFIFO(I2C_INST);
                }
                dataRx = false;
            }
            /* Set flag to indicate data ready for UART TX */
            gUartTxReady = true;
            break;
        case DL_I2C_IIDX_TARGET_RX_DONE:
            /* Not used for this example */
        case DL_I2C_IIDX_TARGET_RXFIFO_FULL:
            /* Not used for this example */
        case DL_I2C_IIDX_TARGET_GENERAL_CALL:
            /* Not used for this example */
        case DL_I2C_IIDX_TARGET_EVENT1_DMA_DONE:
            /* Not used for this example */
        case DL_I2C_IIDX_TARGET_EVENT2_DMA_DONE:
            /* Not used for this example */
        case DL_I2C_IIDX_TARGET_TXFIFO_UNDERFLOW:
            gErrorStatus = I2C_TARGET_TXFIFO_UNDERFLOW;
            break;
        case DL_I2C_IIDX_TARGET_RXFIFO_OVERFLOW:
            gErrorStatus = I2C_TARGET_RXFIFO_OVERFLOW;
            break;
        case DL_I2C_IIDX_TARGET_ARBITRATION_LOST:
            gErrorStatus = I2C_TARGET_ARBITRATION_LOST;
            break;
        case DL_I2C_IIDX_INTERRUPT_OVERFLOW:
            gErrorStatus = I2C_INTERRUPT_OVERFLOW;
            break;
        default:
            break;
    }
}

本示例中的最后一段代码是 UART IRQ 处理程序。UART IRQ 处理程序仅用于保存接收到的数据,并检查是否存在错误。当 UART RX 中断挂起时,器件将接收到的数据保存到缓冲区 gUARTRxData,然后设置一个标志以指示保存了新的 RX 数据。当 UART 错误确实发生时,该 ISR 会执行以将正确的错误代码分配给 gErrorStatus。

void UART_INST_IRQHandler(void)
{
    switch (DL_UART_Main_getPendingInterrupt(UART_INST)) {
        case DL_UART_MAIN_IIDX_RX:
            DL_UART_Main_receiveDataCheck(UART_INST, &gUARTRxData);
            gUartRxDone = true;
            break;
        case DL_UART_INTERRUPT_OVERRUN_ERROR:
            gErrorStatus = UART_OVERRUN_ERROR;
            break;
        case DL_UART_INTERRUPT_BREAK_ERROR:
            gErrorStatus = UART_BREAK_ERROR;
            break;
        case DL_UART_INTERRUPT_PARITY_ERROR:
            gErrorStatus = UART_PARITY_ERROR;
            break;
        case DL_UART_INTERRUPT_FRAMING_ERROR:
            gErrorStatus = UART_FRAMING_ERROR;
            break;
        case DL_UART_INTERRUPT_RX_TIMEOUT_ERROR:
            gErrorStatus = UART_RX_TIMEOUT_ERROR;
            break;
        default:
            break;
    }
}

其他资源

  1. 德州仪器 (TI),下载 MSPM0 SDK
  2. 德州仪器 (TI),详细了解 SysConfig
  3. 德州仪器 (TI),MSPM0L LaunchPad™
  4. 德州仪器 (TI),MSPM0G LaunchPad™
  5. 德州仪器 (TI),MSPM0 I2C Academy
  6. 德州仪器 (TI),MSPM0 UART Academy

重要声明和免责声明

TI 均以“原样”提供技术性及可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源,不保证其中不含任何瑕疵,且不做任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、适合某特定用途或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

所述资源可供专业开发人员应用TI 产品进行设计使用。您将对以下行为独自承担全部责任:(1) 针对您的应用选择合适的TI 产品;(2) 设计、验证并测试您的应用;(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。所述资源如有变更,恕不另行通知。TI 对您使用所述资源的授权仅限于开发资源所涉及TI 产品的相关应用。除此之外不得复制或展示所述资源,也不提供其它TI或任何第三方的知识产权授权许可。如因使用所述资源而产生任何索赔、赔偿、成本、损失及债务等,TI对此概不负责,并且您须赔偿由此对TI 及其代表造成的损害。

TI 所提供产品均受TI 的销售条款 (http://www.ti.com.cn/zh-cn/legal/termsofsale.html) 以及ti.com.cn上或随附TI产品提供的其他可适用条款的约束。TI提供所述资源并不扩展或以其他方式更改TI 针对TI 产品所发布的可适用的担保范围或担保免责声明。IMPORTANT NOTICE

邮寄地址:上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 32 楼,邮政编码:200122

Copyright © 2023 德州仪器半导体技术(上海)有限公司

Texas Instruments

© Copyright 1995-2025 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
Submit documentation feedback | IMPORTANT NOTICE | Trademarks | Privacy policy | Cookie policy | Terms of use | Terms of sale