ZHCAD49 September 2023 THVD8000 , THVD8010
了解传统 RS-485 与 Powerbus 之间的基本差异后,我们发现器件无法相互通信,但如果器件之间确实能够进行通信,也不会直接对彼此造成损害。然而,这使工厂和/或楼宇自动化用例中的大型通信节点网络的设计人员面临独特难题,在这些用例中,设计人员可能无法完全控制系统中的每个节点,但 Powerbus 可将布线成本减半,从而有助于大幅降低系统的总成本。在过去,这意味着,设计人员会在他们能够完全控制网络的内部工程中实现 Powerbus,在无法完全控制网络时则实现传统 RS-485,同时不得不向客户建议更昂贵的解决方案,直到其他节点的设计人员决定使用 Powerbus 以大幅降低实现成本(如果他们真的这样做的话)。这就造成了这样一种情况,即需要设计多块电路板来满足多个特定需求,并且将系统从传统 RS-485 升级到 Powerbus 将需要全新的电路板设计。不过,还有一种更快捷的方法,那就是设计一块两用电路板,经过配置后,既可用作 Powerbus,也可用作传统 RS-485。本应用手册的其余部分将介绍原始设计参数、原理图设计,最后介绍通用板外观的拟议布局,以及追求此类应用的好处和利弊权衡。
Powerbus 在设计上非常灵活。为了能够举例说明,已将设计参数调整为满足以下要求。
| 参数 | 要求 |
|---|---|
| 主电源轨 | 36V 直流 |
| 来自电源轨的最大电流 | 3A |
| 电源节点总数 | 4 |
| 器件 VCC | 5 V 或 3.3 V |
| 调制频率 | 5MHz |
使用第 1 节的公式,可得到以下结果。最小串联电容为 6.4nF – 因此,任何 6.4nF 或更大的电容都可以正常工作,所以本设计将选用 1µF 电容器。为避免因电压问题而导致过多降额,应选择 50V 至 100V 陶瓷电容器 – 一般来说,电容器两端的最大电压乘以 2 是一个很好的电压额定值,这样才能避免陶瓷电容器的降额。需要注意的一点是,无论直流系统中的调制频率如何,255nF 或更大的电容器均可在任何 Powerbus 应用中正常运行 - 在交流系统中,由于交流信号将通过串联电容器进行传导,因此电容值的重要性要高得多。每个节点的最小有效电感(由于有 4 个节点,因此需要 8 个电感器)为 48.5µH,这是每个电源节点连接的有效电感。务必要考虑电感器的饱和电流,因为根据电感器制造商的不同,饱和电流是将电感降低标称值的 10%、20% 或 30% 所需的电流 – 因此,虽然电源电流对 Powerbus 器件无关紧要,但对耦合网络的电感器部分却很重要。讨论了 Powerbus 参数之后,现在就可以对联合原理图设计进行分析了。
传统 RS-485 系统设计比 Powerbus 简单得多,因此,该联合原理图适用于任何采用 8 引脚 SOIC 封装的器件,这种封装是半双工 RS-485 收发器的常见封装。这种组合设计可分为三个不同的部分:电源连接、单端 I/O 和直接收发器接口。
图 4-1 通用电源输入原理图对于器件 VCC,电源连接本身包含两个端子块/测试点输入;对于 Powerbus,主电源线将包含共享总线上的一半信号。它们的结构相同,都是一个简单的三脚输入端(带电、中性/GND 和 EARTH/机箱连接),其中 J1 用于器件 VCC,J2 用于更高功率信号。它们在电源正极和负极端子之间均存在大容量电容,您还可以选择在电源负极端子和 EARTH/机箱连接之间添加额外电容。器件 VCC 不需要大容量电容,但假设 Powerbus 器件在电源和负载上存在大容量电容。电容值可根据具体用例而变化。此外,还可在 GND 和 EARTH 之间添加一个电阻,以减少接地环路电流,从而降低出现噪声问题的风险。除了电源输入,还有另外两个特性:器件 VCC 的 LED 指示灯,以及 GND 和 EARTH 之间的分流器(如果系统中不存在接地连接)。根据具体用例确定连接方式。
| 元件 | 传统 RS-485 | Powerbus | 说明 |
|---|---|---|---|
| J1 | 器件 VCC 输入 | 器件 VCC 输入 | 接受 3.3V 至 5V |
| TP1 | 器件 VCC 输入 + 端子 | 器件 VCC 输入 + 端子 | 各用例情况相同 |
| TP2 | 器件 GND 输入 | 器件 GND 输入 | 各用例情况相同 |
| J2 | 未使用 | 电力线输入 | 仅用于 Powerbus |
| TP3 | 未使用 | 电力线“带电”输入 | - |
| TP4 | 未使用 | 电力线“中性”输入 | - |
图 4-2 通用单端 I/O 原理图介绍完电源连接后,接下来要关注的是单端 I/O。幸运的是,如前所述,无论是传统 RS-485 还是 Powerbus,D 和 R 引脚的功能均相同。在大多数用例中,R 和 D 可直接连接到有线通信子系统的控制器 – 无论负载情况如何,均可使用上拉和下拉电阻。上面连接到 J3 的 R 引脚可选择上拉、下拉和/或容性负载(常见用例是采用上拉电阻和容性负载,以便空闲状态始终读为“高电平”),这在 UART 协议中很常见。连接到 J8 的 D 引脚显示了采用上拉电阻的情况,用于确保在启动时达到保证的电平。妥善做法始终是在逻辑输入端设定一个预定义的“默认”状态,以防止输出端出现毛刺脉冲,但不一定是上拉电阻,也可以是下拉电阻。组合电路板上更多地涉及到其他两个信号。首先看看连接到 J7 的 DE 信号,需要注意的是,该输入仅用于传统 RS-485 子系统,因为 Powerbus 器件没有 DE 引脚。最后,J6 上的“MODE”输入将根据使用的应用类型来更改其运行方式。在 Powerbus 应用中,J6 的输入将用于切换收发器的模式(RX(逻辑低电平)或 TX(逻辑高电平)),而在传统 RS-485 中,该输入用于打开(逻辑低电平)或关闭(逻辑高电平)接收器。
| 组件 | 传统 RS-485 | Powerbus | 备注 |
|---|---|---|---|
| J3 | R 引脚单端输出 | R 引脚单端输出 | 各标准之间没有区别 |
| R5 | 可选上拉 | 可选上拉 | 各标准之间没有区别 |
| R8 | 可选下拉 | 可选下拉 | 各标准之间没有区别 |
| C13 | 可选容性负载 | 可选容性负载 | 各标准之间没有区别 |
| J8 | D 引脚单端输入 | D 引脚单端输入 | 各标准之间没有区别 |
| R17 | 可选上拉 | 可选上拉 | 各标准之间没有区别 |
| J7 | 驱动器高电平有效使能 (DE) 控制信号输入 | 未使用 | DE 仅适用于具有标准使能的传统 RS-485 |
| R20 | 可选下拉 | 未使用 | DE 仅适用于具有标准使能的传统 RS-485 |
| J6 | 接收器低电平有效使能 (/RE) 控制信号输入 | 模式 (Mode) 控制信号输入 | /RE 仅控制 RX;Mode 控制 RX 和 TX |
| R16 | 可选下拉 | 可选下拉 | 两种标准均可使用下拉电阻。 |
图 4-3 传统 RS-485 + Powerbus 接口原理图最后,传统 RS-485 与 Powerbus 组合的最重要方面是收发器本身。这可分为三个部分:电源连接、单端输入(面向控制器的引脚)和面向差分总线的引脚。
前面已大致介绍过电源引脚,唯一的调整是需要在靠近 IC VCC 引脚的位置至少添加 100nF 的去耦电容 – THVD8000/THVD8010 和大多数其他现代 RS-485 器件都是如此(对于较旧的器件,可能建议使用较大的电容器,比如 1µF 电容器,但大多数现代器件的电容将为 100nF)– 由于电路板有两种不同的 IC 封装尺寸,因此使用了两个 100nF 电容器,每个器件 VCC 各一个。
接下来是单端信号,前面也已大致介绍过。然而,对于传统 RS-485 和 Powerbus 之间的 MODE、DE 和 F_SET 引脚,有一个重要的考虑因素。Mode 信号的输入将指向 THVD8000/THVD8010 的 MODE 引脚和传统 RS-485 器件的 /RE 引脚。在传统 RS-485 器件将 DE 和/或 RE 短接在一起的应用中,可以添加电阻 R9 和 R14,以在这些引脚之间形成短路。在 Powerbus 模式下使用此功能时,应移除电阻 R9 和 R14,因为 Powerbus 中不存在 DE,并且对于 Powerbus 应用,F_SET 上没有直接输入。那么还剩下 F_SET 引脚,该引脚在传统 RS-485 系统中未使用,但在 Powerbus 应用中将通过向器件 GND 放置一个电阻来加以利用,所选电阻 R13 的值可将调制频率设置为 5MHz。
最后,可以讨论总线引脚。理想情况下,传统 RS-485 在系统中的 A 和 B 之间有两个终端(每个 120Ω),其他电路元件只有保护二极管、EMI 降低电阻和/或偏置电阻;而 Powerbus 则不仅有这些元件,还有耦合网络需要应对。您可能注意到的第一个问题是,传统 RS-485 收发器在通过串联电容通信时会遇到麻烦;虽然从技术上可以做到这一点,但通常需要一种编码方案,这种方案会降低系统的总体吞吐量,同时增加数据传输的复杂性。为了解决这个潜在的问题,该电路板提供了电阻串联或电容串联选项。在 Powerbus 中,需要安装电容器,而不会安装 0Ω 链路;而对于传统 RS-485,反之亦然。下一个主要关注点是电感耦合 – 从技术角度讲,RS-485 标准并未明确禁止对“交流”接地基准的共模电感,但该标准中提到了对地的最小共模阻抗。同样,该值约为 375Ω。由于电感器的阻抗基于频率,并且在没有额外编码方案的情况下,无法保证未调制 RS-485 数据流的基频分量能保持正确的频率以防止总线过载,这将导致传统 RS-485 和 Powerbus 之间的总线负载不匹配。要解决这个问题,只需在需要 Powerbus 时为电感器保留焊盘,而在其他情况下不安装焊盘即可。其他元件主要包括建议用于传统 RS-485 和 Powerbus 的元件 – 包括分裂终端、保护二极管,以及使用传统 RS-485 时可在传统 RS-485 和 Powerbus 连接之间实现的电阻链路。
| 组件 | 传统 RS-485 | Powerbus | 备注 |
|---|---|---|---|
| R9 | 如果通过 1 个信号控制两个控制引脚,则安装 | 请勿安装 | - |
| R14 | 如果通过 1 个信号控制两个控制引脚,则安装 | 请勿安装 | - |
| R6 和 R12 | 可选脉冲保护串联电阻 | 可选脉冲保护串联电阻 | 在保护二极管开始导通之前的浪涌/瞬态期间保护输入引脚 |
| D3 | 双向保护二极管 (+/-12V) | 差分 TVS 保护二极管 | 以差分线为基准进行保护 |
| D2 | 双通道双向保护二极管 (-7V/12V) | 双通道双向保护二极管 (-7V/12V) | 以器件 GND 为基准进行保护 |
| R7、R11 和 C14 | 分裂终端 – EMI 降低;可以改用 120Ω 电阻 | 分裂终端 – EMI 降低;可以改用 120Ω 电阻 | 分裂终端有助于滤除共模噪声 |
| C12 和 C15 | 请勿安装 | 安装 | 用于 Powerbus 的串联耦合电容器 |
| R4 和 R10 | 安装 | 请勿安装 | - |
| L1 和 L2 | 请勿安装 | 安装 | - |
了解原理图以及在何种情况下如何使用后,就可以构建可能的布局。
图 4-4 示例布局 - 顶层


图 4-5 IC PWR、IO、差分总线和高功率接口布局特写
图 4-6 示例布局 - 底层
图 4-7 示例布局 - 层堆叠该布局采用 4 层电路板,将器件 VCC 和 GND 保留在电路板内部以便于布线 – 这不是必需的,但可以使布局更简单。
有了布局和原理图,半通用板就制作完成了。这样做的好处是可对多个系统进行统一设计。需要重点权衡的是解决方案尺寸与 Powerbus 可变性。传统 RS-485 由于缺少电感器,通常会提供较小的解决方案尺寸。在空间受限的应用中,很可能需要采用一种纯传统 RS-485 方法。另一个需要重点权衡的是电源总线的需求 – 电感值和尺寸可能因应用或终端设备的需求不同而存在显著差异 – 对于真正的通用板,应在 125KHz 调制频率下按 256 个节点选择电感器,并考虑最坏情况下的电源电流 – 因为这种电路板适用于任何电源总线应用,但由于电感值较大,其解决方案的尺寸也非常大。