ZHCACU4 july 2023 MSPM0L1306
测量仪表 GUI 也是此解决方案的一个重要部分。它可用于记录 MCU 数据、运行电池测试用例和执行数据转换。此 GUI 有两页。第一页是 MCU COM Tool,用于与 MSPM0 进行通信并记录 MCU 传送的电池运行数据。第二页是 SM COM Tool,用于与源表进行通信、运行电池测试用例并记录源表发出的测试数据。此页中也会完成数据转换,以便与不同的测量仪表工作模式配对。
首先,请查看 MCU COM Tool,如图 3-4 所示。它有两个功能。首先是从 MCU 接收电池运行数据。在测试完成或停止测试后,数据将自动保存到名为“time-McuData.xlsx”的 Excel 中。
其次是加载所选的“time-McuData.xlsx”Excel 文件,并将此文件中的电芯电流、电芯电压和电芯温度数据传输到 MCU,以便与相关测量仪表模式(通信数据输入模式)配对运行算法。
对于 SM COM Tool,它还有两个功能,如图 3-5 所示。功能 1 用于控制源表来运行电池测试用例。然后显示并记录源表测量的数据。记录数据保存在名为“time-SmData.xlsx”的 Excel 中。如果要重新创建此部分,对于软件,至少需要安装 NI_VISA。对于硬件,需要购买一个 USB 转 RS232 导线和 Keithley 2602A 源表。
功能 2 有助于将记录数据聚合到 C 文件中。对于“Battery circuit parameter file generation”,它用于从脉冲 CHG/DHG 文件中提取电池参数,包括 SOC、OCV 和 Rcell,以生成“circuitParamsTable”。对于“Flash saved battery runfile generation”,它用于将记录文件聚合到 C 文件中。然后,可以将该文件保存到 MCU 中,与相关的测量仪表模式(闪存数据输入模式)配对运行。
提供了 Gauge GUI 执行文件,可以使用它进行评估,而无需安装 python。但是,如果要在 SM COM Tool 下自定义电池测试用例,建议使用源代码。有关如何使用 GUI 的更多详细信息,请参阅下一节。